巧用面包板大挑战

这个话题比较有意思!思绪一下子回到了2009夏,初次学习《电路原理》。老师带着我们用面包板放置简单的数字逻辑器件来实现诸如交通灯,还有一些555定时器相关报警设计等简单作品。虽然最后也勉强完成了,但是有一个同学的整个电路板非常多整洁,走线分明,真是自叹不如!

后面工作后,闲暇之余也会做一些小作品,比如常见的ST7789液晶模块,树莓派PICO-RP2040模块等可以快速验证设计思路。但是也遇到过面包板质量不佳导致调试时间延长等负面影响。

常见错误
在面包板上连接电路时的一个常见错误并不重要,因为电路板的连接是临时的。因此,您只需更换元件即可重新连接电路。但是,您必须注意一些常见故障并远离它们才能轻松完成您的项目。常见的错误是

  • 接触终端
  • 忘记使用跳线连接电路板的两个面
  • 导致连接到不正确的行
  • 混合正负极线
  • 反接极性
  • 引线和夹子之间的接触不足
  • 在相似的行中连接一个组件引线

面包板安全提示
在面包板上系统地整齐地连接电路非常重要,这样才能更正它并使其简单快速地运行。如果其他人需要了解和检查电路,它也会提供帮助。以下提示对面包板非常有用。

  • 始终使用顶部和底部总线导轨连接电源,而不是使用直接电源
  • 当跳线用颜色编码时,将有助于减少设计电路时的混乱。例如,绿色线用于 GND 连接,红色线用于 +Ve 电源,而黑色线用于 -Ve 电源连接。
  • 跳线应平放在电路板上,以免电路板变得杂乱无章。
  • 在 IC 区域而不是封装上连接跳线,以便在需要时可以轻松更换 IC。
  • 切割元件引线可能导致插入非常靠近电路板。
  • 连接组件时要小心
    将 IC 放入电路板的孔中时要特别小心,这一点很重要。
  • 电源端子不应连接,否则可能导致短路。
  • 电路板连接到电源后,请勿单独使用
  • 一旦电路通过它供电,不要用裸手触摸 IC 元件,因为它们是敏感元件,因此有可能损坏。
  • 一旦给电路板供电,请勿连接或移除元件
  • 一旦某些组件连接到电路,就有必要监控准确的极性,否则可能会破坏组件内的电介质
  • 如果水或液体滴到电路板上,请立即将其从电源上取下。
    保持周围环境整洁有序

另外虚拟面包板也被很多朋友使用了:
image

之前用面包板设计过“土壤湿度检测器”,“双向水位报警器”和简易GPS定位仪等小制作。下面稍微总结一下面包板的优缺点,分享给大家。

面包板的优点包括以下内容。

它用于制作电子项目的临时原型;这是可重复使用的,因为它不需要任何焊接。
这些板重量较轻,因为用于制造该板的材料是轻质塑料材料。
测试可以很容易地完成
这些元器件的排列可以非常简单地放入电路板上的孔中,从而进行电路设计。
经济且使用简单
它不使用任何困难的部分。
不需要钻孔来连接组件,因为板上的孔已经嵌入
修改可以很快完成
我们可以添加或删除面包板上的组件
这些板有不同的尺寸和形状
这些板可以很容易地调整

当然面包板的限制或缺点包括以下内容,比如一些射频模块,卫星通信模块最好还是PCB焊接。

  1. 面包板不用于高电流应用
  2. 为了制作简单的电路,它需要更多的物理空间。
  3. 由于多根电线,面包板上的连接数量会使电路变得混乱。
  4. 一旦连接或移除组件,电路板上的连接可能会受到干扰。

总的来看,使用面包板来快速制作是非常适合刚入门的朋友!

希望能对大家有所帮助!

除了刚开始用电路时用过,后面对这种即插即用用得很少,插得方便当然也拆除得方便,所以成型电路不易保留,有些电路电脑仿真基本就可以得结果了,复杂电路画个板就可以了,这个对于那些总线型器件比如spi,并口以及io口没特别要求的cpld核心板用于功能调试比较方便,当然焊接型面包板还是用的比较多,可以用于简单电路实现。

使用了很多年面包板了,虽然现在元件基本上都是SMT,但还是想尽一切办法去适配面包板,方便进行实验。比如说对于358运放,我会专门画一个小板子把它转接为直插,在放到面包板上去:

但不得不说的是,现在的面包板真的是质量真的太多都太次,我买过很多面包板,里面的插片都是铁片,时间长点就生锈然后接触不良;而且在插插针的时候往往不是太紧就是太松。我一直想找一个正经铜插片的面包板,但发现根本找不到,甚至基本上所有卖面包板的商家,都不提供插排材质这个参数。这一点非常坑爹。这是我目前在用的面包板,可以看到插片都已经生锈了:

DAC是连接数字电路和模拟电路的桥梁,对于刚入门的学生来说,直接绘制PCB和焊接电子元器件不仅有难度,而且对于简单电路,焊接电路板比较耗时,影响学习效率。这时使用零散的电子元器件和面包板搭建简单的电路,可以让学生通过实际操作理解书本上知识的同时,了解真实电路的组成以及测试如何选择,为后续绘制电路板打下基础。
我使用LTSpice绘制了一个4位的R-2R的DAC电路。

为了能验证其效果,使用面包板快速搭建了图中的电路。

配置口袋仪器ADALM2000,很快使电路运行起来并发出波形。

上面使R-2R的DAC电路,对于DAC芯片来讲,在有模块的基础上,也可以快速搭建验证电路,比如ADALP2000中的AD5626模块。使用面包板搭建下图中的电路。

搭建的效果如图所示。

配合ADALM2000产生SPI通信的控制信号,驱动DAC芯片输出指定的电压信号。

使用示波器可以观察到DAC信号成功输出了电压信号

使用面包板搭建验证电路是十分方便的,但是由于器件间的连接是活动的,时间一长会存在松动的情况,对于复杂电路而言,就不适合使用面板来搭建了,一旦出现松动的情况,问题排查起来就很麻烦,但是这不妨碍面包板成为学习电路知识的好帮手,是新手入门的一大法宝。

想想毕业已经快十年了,第一次用面包板还是在刚上大学的时候。工作中面包板出现的频率好像变得越来越少了,现在的芯片方案验证大多数都有厂家提供的专门的验证电路板,不需要再自己用面包板搭实验电路。而且更重要的是,越来越多的芯片,尤其是mcu,都在朝QFN或是BGA的方向发展,哪怕是自己制作转接板,动辄100+的引脚数量也很难用当年小型的面包板搞定;更不必说面包板根本无法达到阻抗匹配,高频反射等一系列高频电路中的要求。不过个人在业余时间玩的时候,面包板依旧还是很常用的,一个电源,加一块开发板,插在面包板上,基本就可以应付一些家里用的小型IOT项目:

总体来说,感觉面包板目前在工业领域已经慢慢开始退出历史舞台,但在创客领域与教育领域还是发挥着非常重要的作用。

面板板有很大的便利性,但在使用中也应注意一下问题
1.可靠性:面包板上的连接方式不如印刷电路板稳固和可靠,容易出现接触不良或虚焊等问题。
2.限制性:面包板的布线受到孔位的限制,不如印刷电路板灵活,难以实现复杂的电路设计。
3.误操作:使用面包板需要注意插接元件的正确性,否则容易导致电路故障。
综上所述,面包板在电路设计中具有方便、快捷、灵活的特点,但是其可靠性和限制性相对较差,需要在实际应用中根据具体情况加以考虑。

面包板方便确实是很方便,但是有一个问题,经常会出现接触不良的情况,往往是电路接好但就是不好用,看看电源指示灯是亮的,但就是通讯不上。哪怕是用万用表一个一个杜邦线头去测通,但很多时候还是会找不到问题所在。我自己猜测可能是由于杜邦插针和面包板中出现接触不良,而当我测量的时候晃动了杜邦插针,它就接触上了,所以我测不出任何问题;但通信时只要出现任何接触不良,比如数据或者时钟信号少了一点,那就会直接通信失败。我买过很多面包板,或多或少都有出现接触不良的问题,这其实给调试莫名其妙增加了很多工作量,拖慢进度。我现在使用的是自己打板的面包板,是按照常规面包板设计电路,然后在上面焊杜邦母座制作的。虽然略显笨重,但是确实也牢靠了不少。

在上面的评论中看到了一些很有意思的方案,比如自己打板做面包板的,对于我来说我觉得他的面包板最有趣的地方是足够的宽。现在有些开发板已经不是长条形设计了,由于MCU变成了模组,导致整个开发板的宽度也变得宽了不少。比如现在挺火的ESP32-S3开发板,我自己是很喜欢用这个mcu,性能强大不说,而且开发环境也很多。但问题是这个开发板太太太太太宽了,往普通的面包板上一插,根本就没有额外的孔再去插引脚了。我的解决方案是买两块相同的面包板,把面包板后面的双面胶撕掉后,可以看到其实上下两排电源插孔是拼接上去的。这时候只需要把两个面包板各拆掉一块电源插板,然后再把他俩拼起来,就可以得到一个四列的超宽面包板。对于这种比较宽的开发板,只需要让它完全骑在中间的一列上面,这样上下两列就会有很多多余的插孔来进行插接。如果宽度还是不够,那还可以把之前拆下来的电源插槽再装回去,拓展宽度,就像这样:
image

面包板我觉得只要是学过电子的人应该都非常熟悉,这应该是在大学课堂里接触到的第一个工具。现在虽然工作场合用的不多,但是自己日常做一些小项目还是经常会用到的。比如我经常会购买一些新的mcu开发板来做一些测试验证,将类似功能的程序移植到不同的平台上。比如智能家居模块,各种带无线功能的开发板其实都可以用。这种时候我需要的就是一个载有各种常用传感器和模块的验证平台,这样实验的时候会非常方便,只需要动一动跳线就可以在各种模块间进行切换;而同时这些小模块也可以被很好的收纳,不会在突然想用某个模块的时候却翻箱倒柜找不到。总之,在业余场景中,面包板的使用频率还是非常高的。

用了很多年面包板,一直用的是杜邦线。买面包板的时候有看到过专门的面包板公对公插线,针头并不是铜片弯出来的,而是一个圆柱体。考虑到这个线头太大,无法兼容杜邦母座,所以一直都没有尝试过。

最近在逛开源社区的时候,发现现在又新出了一种专用的面包板线,似乎就是比较硬的单芯钢针,分为各种不同的长度,可以非常干净的连在面包板上。虽然说这种专用的连接线会损失一定的灵活性,毕竟就只有那么几个规格,而且线经过的区域还无法再插接其他模块,但好处也很明显,之前用杜邦线时面包板上非常乱,到处都是线,想要插拔一个模块或者是线非常麻烦,一不小心就会把别的插好的线带出来。但用这种专用跳线似乎就简单了很多。我还没有买来尝试过,但是看起来真的不错,下次买东西时会顺便买来尝试一下。

此话题已在 4 天后被自动关闭。不再允许新回复。