谁拥有家庭安防监控的视频资源所有权?
智能安防摄像头越来越受欢迎,是因为摄像头能让我们感觉更安全,让我们能够从任何地方监控自己的家。
无论您采用的是简单的视频门铃,还是围绕您房屋的整套摄像头网络,这些系统正常运作都依赖于云存储。这就是问题的关键。假设我们的视频内容是私密的,并且我们对其拥有视频内容的所有控制权。
不过,事情并非如此简单。在搭建这些系统时,我们往往在不知不觉中将超出预期的掌控权移交给了第三方。这种缺乏透明度的现象源于服务级别协议的不透明性,我们在没有弄明白的情况下就默认同意了该协议。
我们因此会一次又一次地听到有关数据泄露和未经授权访问家庭监控数据的故事。这种情况导致我们许多人在完全错误的假设下运作,却浑然不觉地将自身隐私置于危险的境地。
图 1:Leopard Imaging 的 IMX477 模块能为家庭监控中心提供出色的图像清晰度和低光灵敏度。(图片来源:Leopard Imaging)
家庭监控的云存储和处理
从根本上说,基于云的视频监控通过现场摄像头捕获视频,然后通过互联网传输视频数据并将其存储在远程服务器上。这些服务器由第三方提供商全权管理,其承担数据托管、管理及安全保障的责任。这种架构本质上加重了风险。
云提供商端出现的一个安全漏洞、错误配置或恶意行为都可能暴露我们的记录。这意味着我们通过数据集中化获得的运作效率为网络犯罪分子创造了一个更大的共攻击目标。通常,后期处理是在云端通过 AI 和机器学习进行的,用于智能搜索、实时监控和事件自动检测。
数据保管权的转变导致了隐私和合规性的不确定性。云存储与本地存储的对比清晰表明,远程访问与自动备份等优势正驱动着存储模式向云端转移。然而此种便利性——正是以丧失对数据的物理管控与直接数字掌控为代价的。
建立负责任的家庭监控
为了有效解决家庭监控的复杂性,我们必须采取分层方法。可选的方法有多种,但每种选择都需要在便利性、成本和用户控制之间进行权衡。其中最关键的方面是数据的存储位置及其处理。
本地存储方案更安全,例如 SD 卡和物理存储设备等可以替代云存储方案,因为通过本地存储,我们可以对数据进行全面的物理和逻辑控制。这种存储方案面临物理盗窃或损坏的风险,需要投入更多人力进行管理维护。
图 2:Arducam OAK-D-Pro W 支持设备上 AI 处理,非常适合混合监控系统中基于边缘的人脸识别。(图片来源:Arducam)
现代化的且更均衡的解决方案在于采用混合云安全系统。这种系统充分利用边缘处理能力,可实现预测分析、准确的威胁检测以及网站上的人脸识别和物体识别等高级功能。这种系统只将相关的、经过预先分析的部分视频内容上传到云端进行更深入的分析。
这些具有边缘处理能力的混合云系统优先部署端到端加密技术,优先贯彻隐私保护设计原则。这些技术旨在从一开始就将隐私保护直接嵌入到系统架构和功能中,而不是依赖事后的安全措施。
同时,云提供商可以按照 GDPR 和 CCPA 指南存储监控内容。核心合规措施包括:将数据收集范围严格限定在必要的最小限度内,并设定合理留存期限,例如录像内容 30 天后自动删除。
总结
基于云的家庭安防系统的优势是以将个人敏感数据的控制权交给第三方提供商为代价的。选择家用监控系统时需进行全面尽职的调查,涵盖从多样化存储方案到本地化或混合架构等 AI 处理方案的所有评估过程。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum