什么是变压器?它的工作原理是什么?

标签
工程

What are Transformers? How Do They Work? - Another Teaching Moment | DigiKey Electronics
In this video, the physical construction and functionality of a basic transformer is explained as well as how the components work.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      最简单的变压器是用于电源转换的电磁设备。这到底是什么意思?它又是如何实现的呢?

      首先,让我们来看看变压器的构造。变压器主要由三部分组成:铁芯 [通常是铁磁(铁)制] 和两组独立的线圈。这些线圈又分别称为初级绕组和次级绕组。

      在变压器的初级绕组两端施加交流电时,线圈会产生脉冲磁场。变压器铁芯的作用是引导初级线圈与次级线圈之间的磁路,避免能量损失。磁场穿过次级线圈时,将迫使其中的电子发生移动,从而形成感应电动势 (EMF) 并产生电流。

      实践证明,使用实心铁芯的效果不太理想,因为会产生所谓的涡流,导致大量能量以热能形式损失。为了解决这一问题,现在都用叠层铁片制作铁芯,以便更均匀地散热,避免能量损失。

      变压器的主要功能是使初级绕组到次级绕组的电压升高或降低。只需调整两侧线圈的匝数比即可实现。如果变压器的初级线圈匝数为 5,次级线圈匝数为 10,则该变压器是 1:2 升压变压器,表示从初级线圈到次级线圈电压升高了一倍。现在反过来,如果初级线圈匝数为 10,次级线圈匝数为 5,就是 2:1 降压变压器,即电压降为一半。

      一旦掌握了相关基础知识,变压器其实是相当简单的设备。变压器类型多种多样,包括电源变压器、隔离变压器、信号处理变压器、电流互感器等。无论是哪种应用,DigiKey 都能提供相应的产品。单击此处查看我们种类繁多的变压器库存,其中还包括构建变压器的各个零件,这样您就能为您的应用定制一个完全合适的变压器。

      关于此作者

      Image of Ashley Awalt

      Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

      More posts by Ashley Awalt
       TechForum

      Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

      Visit TechForum