网络研讨会 - 拓扑仅是起点:构建可靠的宽输入 SEPIC 转换器

随着现代电力系统的不断发展,工程师们面临的挑战日益严峻:他们需要设计出即使在输入条件远非理想的情况下,仍能保持稳定和高效的转换器。随着供电电压日趋多变、架构愈加灵活,设计压力也随之而来——必须创造出能在宽范围工作,又不会引入不必要设计复杂性的解决方案。

对于许多人来说,SEPIC(单端初级电感转换器)拓扑结构便成为首选。无论输入电压高于、低于或跨越输出电压,这种结构都能保持非反相输出,从而使之能够在不可预测的电源环境中发挥重要的作用。但是,选择 SEPIC 拓扑结构只是第一步——要实现一个稳健可靠、可用于量产的设计,需要深刻理解元件特性、电气应力及实际设计限制。

Analog Devices, Inc. 应用工程师 Piyu Dhaker 和

Yageo group 全球技术营销经理 Simon Ruening 将为您深入解析让 SEPIC 拓扑成为首选方案的各个因素。

研讨内容

  • 电气应力、纹波电流、EMI 和热性能:研究这些相互关联的因素如何影响转换器的可靠性和效率。您将了解到,某一方面的设计决策如何在另一方面产生非预期后果,以及如何有效地进行平衡。
  • 电感器耦合策略和耦合电容器的特性:选择耦合电感还是非耦合电感,以及 SEPIC 耦合电容的性能表现,可能决定设计的成败。了解这些元件如何影响噪声、效率和长期稳定性,以及为何在迈向量产时,它们常常成为设计的限制因素。
  • 实际约束与现实元件限制:理想化模型在实际运行工况下几乎不可行。我们将梳理 SEPIC 设计的实际现实——元件降额、热裕量、布局限制,以及如何在真实硬件中缓解这些挑战。
  • 用于精密设计的先进工具:了解 LTpowerCADLTspiceYSIM 电容工具如何简化设计流程、提高仿真精度,并帮助您自信地预测实际性能。

无论是改进现有系统,还是从零开始构建全新的功率级,此次网络研讨会都将为您提供所需的见解,帮助您设计出能在不可预测环境中稳定运行的高效、可靠的 SEPIC 转换器

时间:美国中部夏令时间 2026 年 4 月 29 日星期三上午 10:00

时长:1 小时

单击以下链接注册参与或在研讨会结束后获取完整录播视频:https://event.on24.com/wcc/r/5244708/69022771FF31B8B4816E9469ECDB0C68?partnerref=blog

关于此作者

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum