使用通用输入机架式 PDU 简化全球部署
为服务器机架选择配电装置 (PDU) 看似简单明了。但是,如果您想要一个可以服务多个地区并支持多种机架配置的单个 PDU,该怎么选择呢?
例如,在输入方面,进行全球部署的设计人员需要考虑各种电源架构。这对预集成机架制造商来说可能是个问题,因为他们希望有一个可以全球部署的通用机箱,而不用担心电压或插头类型不同。
输出端也存在类似问题。现在,越来越多的大功率设备与标准 IT 设备混装在机架上。对于系统集成商、跨国企业以及其他希望统一 PDU 标准以简化供应链和库存管理的企业组织而言,适应这些不可预测的组合颇具挑战性。
最后,PDU 在系统管理中发挥着至关重要的作用。为 PDU 添加计量和监测功能可形成强大的优势,但这样做也会带来安全漏洞。
一种采用通用输入的机架 PDU——UPDU G4 简介
为了应对这些挑战,Tripp Lite by Eaton 开发出 UPDU G4 系列通用 PDU (UPDU)。该系列组合了全球电气兼容性、多功能 C39 插座和安全管理功能,成为能够满足数据中心各项需求的一种独立解决方案。
UPDU G4 的突出特点是输入灵活。该设备可适配在 208 伏与 415/240 伏电压下的单相及三相架构,适用于功率需求最高 23 千瓦 (kW) 的机架。
活动式输入电缆提高了输入灵活性。这些电缆单独出售。Eaton 提供 17 种输入电缆和 15 种类型不同的插头,只需选择合适的电缆,即可实现 UPDU G4 全球部署。
灵活性也是输出侧的一大特点。UPDU G4 最多支持 42 个插座,且可混合使用:
- C13 插座,可插接大多数用于 IT 设备的 C14 插头
- C39 插座,既可插接功率更大的 C20 插头,也可使用传统的 C14 插头
最后,UPDU G4 系列还包括支持按插座计量、监测和切换的型号。要保障这些功能,就是采取强大的网络安全措施,包括信任链加密和安全固件启动,以确保 PDU 不会成为网络的薄弱点。
先进的机架 PDU 远程管理功能
EVMAGU23X(图 1)展示了 UPDU G4 系列的功能。这款机架式 PDU 尺寸为 72.00 × 2.00 × 2.56 in. (182.88 × 5.08 × 6.50 cm),配备 42 个插座,设计纤薄,可整齐地安装在标准的 42U 机架内。
图 1:EVMAGU23X 配备 42 个插座,具有复杂的管理功能。(图片来源:Tripp Lite by Eaton)
42 个插座分为 24 个传统 C13 型插座和 18 个高保留 C39 型插座。插座分为六个负载组,每个负载组都有配备独立的断路器,以此提升负载均衡性,并在高密度机柜中实现有序布线。
EVMAGU23X 的一个主要功能是支持远程管理。PDU 包括一个热插拔千兆网络模块 (GNM),可对 42 个插座进行单独计量和切换。例如,如果一台服务器挂起了,EVMAGU23X 可以为该服务器循环供电,而不会影响机架的其他部分。为确保远程访问不会导致网络漏洞,该模块集成了强大的网络安全功能,包括零信任架构和零接触开通。
凭借这些功能,EVMAGU23X 可通过网络浏览器进行管理,或集成到数据中心的基础设施管理 (DCIM) 系统中。用户还可以使用 Eaton 的 Brightlayer 数据中心套件来管理软件或第三方工具。协同使用这些功能可显著减少现场运维需要,这对分布式数据中心和边缘网络来说尤为关键。
适用于较小机架的计量式 PDU
Eaton 还为较短的机架提供 24 插座版本 PDU。例如,EVMIGU23A-E(图 2)的尺寸为 55.90 × 2.05 × 2.56 in (141.98 × 5.08 × 6.50 cm),可安装在最小 36U 的机架中。为了满足小型机架的要求,EVMIGU23A-E 提供 24 个插座,C13 和 C39 两种类型的插座各占一半。
图 2:EVMIGU23A-E 为 36U 机架提供了 24 个插座。(图片来源:Tripp Lite by Eaton)
Tripp Lite by Eaton 生产托管型和计量型 UPDU。EVMIGU23A-E 即属于后者:它不支持单插座管理功能,而且仅限于 PDU 级监控,无法对单个插座进行开关操作。这种简化方法尤其适用于托管机房环境,因为在此类环境中必须追踪能耗以进行计量,但不需要远程开关功能。
与其他 UPDU G4 型号一样,这些功能是依靠 GNM 及其强大的安全功能来实现的。对于系统设计人员来说,这意味着他们可以混合部署各类 PDU 以满足不同需求,同时保持统一的软件界面。
结语
选择一款可服务于任何地点并支持多种机架配置的机架 PDU,可简化设计流程,减轻供应链方面的麻烦。此外,选择具有安全计量和监控功能的智能型 PDU 还可简化系统的日常运营管理。Tripp Lite by Eaton UPDU G4 兼具这两种优势,为设计人员提供了满足复杂数据中心电源需求的全球化解决方案。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum