压电陶瓷:从高频补偿到智能触觉反馈,重塑音频与交互体验
压电陶瓷是氧化物经过高温烧结和固相反应形成的多晶材料,且在高 DC 电压下极化后表现出独特的压电特性。使用这种材料可实现机械能和电能的双向转换。压电效应包括两个方面:正压电效应——施加物理压力,在材料内部产生电荷,将机械能转化为电能;逆压电效应——施加电场使材料变形,将电能转化为机械能。这些特性使得压电陶瓷特别适合用作发声元件。
压电效应可在施加物理压力时产生电荷,或将施加的电能转化为机械能。(图片来源:BeStar Technologies, Inc.)
在耳机中,压电陶瓷驱动器利用交变电压使附着的金属基底层产生振动,以产生声音这种方法的能量转换效率高,响应速度极快。压电陶瓷的硬度极高,仅次于金刚石。用作为振膜材质时,该特性使其能还原细腻平滑的弦乐音色,带来卓越的耐听度。
动圈驱动器 + 压电陶瓷耳机的突破性优势
压电陶瓷单元在耳机中的创新应用,有效弥补了传统动圈驱动器在高频响应方面的不足。BeStar Technologies 开发出多层压电陶瓷系列专用于耳机的高频补偿单元。该系列的特点是体积小、结构简单、驱动电压低。
与传统的动圈驱动器相比,压电陶瓷单元在高频性能方面具有显著优势。虽然典型的 TWS 耳机通常声称频率范围为 20 Hz 至 20 kHz,但动圈驱动器通常在 10 kHz 左右会出现明显衰减。相比之下,压电陶瓷单元在 30kHz 时仅能维持 15dB 的衰减量,在 40kHz 时仅能维持 30dB 的衰减量。这种性能超过了平衡电枢驱动器。此外,与平衡电枢驱动器相比,动圈和压电陶瓷驱动器的组合不需要复杂的分频网络,因此减少了转换过程中的音频信号丢失,使声音过渡更加自然。这种方法还有助于减小尺寸,节约成本。
诸如 HONOR Earbuds 3 Pro 等这类实用产品,通过将动圈单元与陶瓷高频单元结合的同轴双驱动设计,证明了这种组合方案的可行性。
HONOR Earbuds 3 Pro 采用同轴双驱动器,结合了动圈驱动器和陶瓷高频高音扬声器。(图片来源:HONOR)
压电陶瓷的广泛潜力
压电陶瓷技术的应用范围远远超出了耳机领域。近年来,这项技术在汽车智能表面和触觉反馈等领域显示出巨大潜力。超薄压电陶瓷片可以精确地集成到汽车内饰中,能够准确识别按压强度,并通过微振动为用户提供清晰的反馈。这项技术的响应速度极快,整个反馈过程可在几毫秒内完成,可为用户提供无缝的“按压-响应”互动体验。这些跨行业应用表明,压电陶瓷技术正在成为连接数字世界和物理体验的重要桥梁。
从航空航天领域的压电陀螺仪到医疗保健领域的超声波诊断仪,从电子打火机到耳机,压电陶瓷已渗透到众多领域,成为信息时代不可或缺的多用途材料。
随着多媒体技术的发展和对音质要求的提高,压电陶瓷技术在音频领域的应用前景十分广阔。与传统的动圈和平衡电枢驱动器相比,压电陶瓷具有响应快、能耗低、体积小等多种优势。
压电陶瓷驱动器是直接驱动的,因此能量损耗极小,而动圈和平衡电枢驱动器则需要通过磁场将电能转换为机械能,这一过程会出现较大的能量损耗。这将使压电陶瓷技术在未来追求高效和节能的技术中处于有利地位。
结语
随着压电陶瓷技术的不断改进,我们将看到它应用到更多的设备中。触觉和听觉反馈的整合将成为人机交互发展的一个重要方向。
有关 BeStar Technologies, Inc. 的更多技术和产品详情,请点击此处。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum