NEMA 外壳

美国电气制造商协会(通常称为“NEMA”)制定和阐明了用于电气设备外壳的标准。这些标准各不相同,具体取决于每种环境类型的需求。NEMA 等级侧重于防范可能具有腐蚀性或破坏性的危险物质以及防止人员进入。与像 IP 等级这样的其他标准不同,这些标准不是渐进式的,了解这一点非常重要。每种等级并不涵盖前一个等级列出的防护内容。这些防护只适用于每个特定等级。

NEMA 防护对象 防护描述
1 灰尘、光线、间接泼溅,与带电部件的物理接触 正常大气条件下在室内使用。非尘密。保护操作人员免受危险部件伤害,提供一定程度的侵入防护。
2 灰尘、光线、间接泼溅、滴液,与带电部件的物理接触 正常大气条件下在室内使用。非尘密。使用滴水挡板提供防滴功能。保护操作人员免受危险部件伤害。
3 落尘、吹尘、雨水、雨夹雪、雪、冰,与带电部件的物理接触 适用于条件恶劣的室外应用。例如建筑工地和船码头。耐候。保护操作人员免受危险部件伤害。
3R 落尘、雨水、雨夹雪、雪、冰,与带电部件的物理接触 适用于条件恶劣的室外应用。例如建筑工地和船码头。耐候。保护操作人员免受危险部件伤害。
3S 落尘、吹尘、雨水、雨夹雪、雪、冰,与带电部件的物理接触 适用于条件恶劣的室外应用。例如建筑工地和船码头。耐候。被冰覆盖时仍能正常工作。保护操作人员免受危险部件伤害。
3X/3RX/3SX 有关“X”定义,请参见上文的类型和描述 X”在以上预定义等级的基础上增加了腐蚀防护。适合在盐水附近使用。
4 承受来自 10 英尺以上距离、1 英寸喷嘴的 65GPM 水流 5 分钟,以及与带电部件的物理接触 适合在酿造厂、船码头等场所使用。防水。保护操作人员免受危险部件伤害。
 4X 有关“X”定义,请参见类型 4 和描述 X”在类型 4 的基础上增加了腐蚀防护。
5 灰尘,与带电部件的物理接触 适合在钢厂和水泥厂使用。具备达到尘密标准的必要条件。保护操作人员免受危险部件伤害。
6 浸入,与带电部件的物理接触 适合在矿井、检修井等场所使用。可临时浸入水中或油中。不能持续浸入。保护操作人员免受危险部件伤害。
 6P 浸入,与带电部件的物理接触 适合在矿井、检修井等场所使用。可偶尔长时间浸入。不能持续浸入。保护操作人员免受危险部件伤害。
7 有关更多信息,请查看此链接:NFPA 适合存在特定危险条件的室内场所使用。NFPA 中定义的 I 类,A、B、C 和 D 组。将包含内部爆炸。
8 有关更多信息,请查看此链接:NFPA 适合存在特定危险条件的室内和室外场所使用。NFPA 中定义的 I 类,A、B、C 和 D 组。将包含内部爆炸。防止燃烧。
9 有关更多信息,请查看此链接:NFPA 适合存在特定危险条件的室内和室外场所使用。NFPA 中定义的 II 类,E、F 和 G 组。将包含内部爆炸。防止可燃性粉尘引燃。
10 有关更多信息,请查看此链接:MSHA 达到美国煤矿安全及健康管理局 30 CFR 第 18 部分 (1978) 的要求。将包含内部爆炸。
11 腐蚀性液体和气体 适合通用用途。防滴,耐腐蚀。
12/12K 灰尘、落尘、滴液(非腐蚀性),与带电部件的物理接触 适合通用用途和室内使用。防滴、防尘、防锈。保护操作人员免受危险部件伤害。无顶脱板。
13 灰尘、喷水、非腐蚀性冷却剂,与带电部件的物理接触 适合通用用途。疏油、防锈。保护操作人员免受危险部件伤害。

有关 NEMA 等级与 IP 等级的转换,请参见下表。

上面的表 A-1 来自 NEMA 官方网站。具体网址请见:http://www.nema.org/Products/Documents/nema-enclosure-types.pdf

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum