随着需求扩大而增长的模块化自动化产品
自动化解决方案通常被认为既复杂又昂贵,而且许多人和企业组织仍然普遍认可这种观点。然而,技术进步推动了日益模块化且户友好型解决方案的发展。因此,自动化对于小企业来说已变得更容易获得,更易于实施。
对现代生产过程的要求在不断增长。提高效率、安全最大化以及无缝衔接的质量保证,成为人们耳熟能详的流行词。但是,还必须保证单独调整的灵活性。这就提出了一个关键问题,特别是对于中小型公司而言:如何才能切实可靠地完成自动化任务,而无需投资复杂的定制解决方案?
好消息是,自动化已不再是一项艰巨任务。我们可以把大多数产品组合起来,创建定制解决方案,就像堆积木一样。Siemens LOGO! LogicModule 就是这样一种解决方案(图 1)。该方案是工业自动化的绝佳切入点,能够高效地执行简单的控制任务。该方案提供用户友好型编程功能和灵活的可扩展性,使其成为入门和有经验用户的理想选择。
图 1:Siemens LOGO!逻辑模块:用于灵活的自动化解决方案的紧凑型控制器。(图片来源: Siemens)
模块化设计:自动化已成为构建块系统
这种组合的特殊之处在于每个组件都具有明确定义的角色,它们共同构成一个强大且可扩展的系统。控制系统的大脑就是来自 Siemens 的 LOGO! LogicModule。这是一个外形紧凑、性能强大的逻辑单元,可以智能地连接和控制所有在使用的传感器和执行器。凭借编程简单且具有集成式 Web 服务器,LOGO! LogicModule 可以轻松地进行远程调整和监控。
Siemens LOGO! LogicModule 的编程刻意保持简洁,并且与控制系统的可能应用一样实现了模块化。利用直观的 LOGO! LogicModule 舒适版软件,在可视化界面中通过拖放操作设定控制序列。设置完成的功能块只需放置在用户界面上并将其相互连接即可。这样,用户无需编写任何代码即可进行应用设计。由于集成了网络服务器,因此用户可以直接通过浏览器进行调试。此外,还可以在此界面中配置和监控其他参数。因此可以在运行期间更改或者扩展现有程序。为了继续提高灵活性,还可以将控制器链接至云服务。由此可见,进行远程监控和实时数据分析也成为可能。
智能传感器技术可高效地控制生产
该逻辑单元可以轻松扩展各种传感器和模块,以满足个性化需求。例如,如果需在生产中实施包装监控自动化,那么 SICK 的传感器解决方案是理想之选。借助 IMX 感性传感器和 SensingCAM SEC100(图2),可以轻松进行监控。
图 2:SICK 的 SensingCAM SEC100 能够可靠地检测复杂特征并确保最高质量。(图片来源:SICK)
SICK 的 IMX 感性传感器可用作检查物体位置是否正确的探测器。传感器能够可靠地提供与当前生产过程状态有关的实时数据。此外,SensingCAM SEC100 还可以执行视觉检查并检测更复杂的特征,例如包装是否正确对齐或是否完整。传感器可确保立即检测到物体,而摄像机则提供全面的图像以确保质量。Siemens LOGO! LogicModule 专用来集中处理数据。该组合可降低废料率,同时能轻松集成到现有包装生产线中。然而,由于它是一个模块化系统,因此使用相同的单元还可实现其他配置。
机器安全系统:通过智能传感器技术增强保护
在每个生产环境中,安全皆是重中之重。对于具有运动部件的机器来说,可靠地监控防护罩和安全区域尤为重要。这就是 IMX 感性传感器和 LOGO! LogicModule 组合的用武之地:传感器实时检查防护罩是否正确锁定,或者是否有人员进入危险区域。只要检测到非安全状况,LOGO! LogicModule 就会自动进行干预。该系统会立即停止机器运行,防止在不安全情况下重新启动,并在必要时触发警告信息。
该系统提高了员工的安全性,降低了代价高昂的事故或设备损坏风险,并且还可以轻松改装到现有系统中。
从单独解决方案到全面的自动化
该系统的特殊之处在于其多功能性。与其他模块化系统一样,任何人都可以扩展或调整该解决方案。无论您需要解决简单的控制任务,还是旨在对生产线进行全面监控,借助 LOGO! LogicModule 和 SICK 传感器技术,您都可以根据自己的要求扩展自动化系统。
实现自动化从未如此简单
通过组合 Siemens LOGO! LogicModule 和灵活性的扩展功能,中小型企业现在可以轻松实现智能自动化。
这意味着自动化系统不仅在技术上保持了灵活性,而且在实施方面保持了高效性。在快速将计划转变为最终解决方案的过程中,组件的可用性具有至关重要的作用。此时,像 DigiKey 这样可靠的合作伙伴便可大显身手:通过与 Siemens 和 SICK 等知名厂商的密切合作,DigiKey 可确保快速稳定地提供您所需的电子元器件。
作为全球领先的电子元器件和自动化技术分销商之一,DigiKey 凭借超过 1440 万件货品的库存现货能立即为您发货。得益于最先进的物流流程和全球仓储,许多订单当天就能离开仓库。这意味着您所需的组件可以快速投入生产——无论是用于改造的单个模块,还是用于新系统的大量模块。通过与制造商直接合作,还可确保最新一代产品始终能以最佳的、测试合格的品质交付客户。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum