了解三相阻性负载仪如何加快测试速度并减少不确定性

三相电测试会涉及到三路线电压、三路线电流、三路功率及三路线相位的测量,这项工作往轻了说也颇具难度。电压和电流是相互影响的,尤其是在负载阻抗未知的情况下。这就是三相阻性负载仪可以简化测试的原因(图 1)。

图 1:三相测试本身自有其复杂性,需要借助已知负载阻抗来区分电源问题和负载问题。(图片来源:Art Pini)

测试三相电源时,要测量线电压、线电流、它们之间的相位及各相的功率输出;在平衡系统中,各相功率输出需一致。在既含阻性分量,也含无功分量的三相系统中,正常运行的负载可能会对电源运行产生不利影响,导致电压和电流之间的相位偏移,从而降低功率因数,并由于损耗增加和相位不平衡使得测试工作复杂化。

负载仪有助于提高可预测性。该设备可提供可控且可重复电气负载,用于测试和验证电源系统,包括发电机、不间断电源 (UPS) 以及太阳能或风能系统。阻性负载之所以是最常见负载类型,是因为电阻器不会改变流经其自身的电流及其两端电压之间的相位关系,因此其功率因数理想值为 1。功率因数在 0.95 至 1 之间的电力系统属于理想系统;功率因数低于 0.95 的系统则需予以排查。

用负载仪取代正常运行的负载。其纯阻性负载元件可模拟理想的电力负载并建立受控阻抗环境,从而在各种条件下测试电力系统的容量、效率和可靠性,并有助于隔离与发电机和负载有关的故障。

选择合适的阻性负载仪

如果您需要阻性负载仪,则应考虑其多功能性、友好的用户界面、强大的软件支持、有效的冷却、安全和保护功能以及紧凑的外形(我们都知道测试区域会很快变得拥挤)。

Ohmite 的 DLB 系列三相负载仪就是一个不错的选择(图 2)。该系列支持在各种应用中进行电源测试。

图 2:DLB 系列台式三相阻性负载仪支持在各种应用进行电源测试。(图片来源:Ohmite)

DLB 系列阻性负载仪是一种台式仪器,设计用于 120、240 或 480 伏交流 (VAC) 三相母线。该测试仪采用空气冷却,散热效率高,且采用三角配置,最大负载为 4 千瓦(kW)(表 1)。

表 1:所示为 DLB 系列阻性负载仪的可用电压和功率配置。(表格来源:Ohmite)

该负载仪的功率等级是可选的,因此线路电流取决于应用电压。功率等级描述了所有三个相位的总功率贡献。

前面板(图 3)显示了一系列功能设置、安全指示灯和控制器。

图 3:如图所示为负载仪前面板的显示功能,可选择电压和功率,以及确保安全和高效运行的其他功能。(图片来源:Ohmite)

工作电压通过前面板上的开关选择,负载功率通过累积选择0按钮调节,且调节精度为 250 瓦。

警告灯可显示过压、过流和过热等故障情况。如果发生故障,相应的警示灯会亮起,并切断所有负载的电源,以防损坏。此外,操作人员还可以使用负载突降功能断开负载,使冷却风扇继续运行,或使用紧急停止按钮断开负载并关闭风扇。

使用内置功率计可监控负载运行,功率计可读取所连接电源的电压、电流、功率和频率。

从线路到负载的输入连接采用铝制固定螺钉接线片,可连接 14 至 4 AWG 线规的电线。

如果需要通过计算机接口进行远程操作,可选择以太网通信端口,并使用如 LabVIEW 等广泛使用的仪器控制软件或用户定制软件进行控制。

DLB 系列负载仪适配台式使用,外形尺寸为 24.4×21.7×7.7 in.(620×550×195 mm)。

DLB 系列分为两种型号,其区别只是输出到其他测试仪器的辅助电压不同:DLB04A172RBPC03 提供 120 VAC,而 DLB04A172RBPC04 提供 240 VAC。

结语

DLB 系列三相阻性负载仪,是一款可对各类三相电源、发电机及备用电源系统进行测试和鉴定的多功能仪器。该系列设备可仿真关键系统的实际工况负载曲线,以保障系统运行的可靠性与品质。

关于此作者

Image of Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum