面向未来的 PoE 标准赋能现代 AI 相机
以太网供电 (PoE) 技术能够通过单根电缆为 AI 相机和智能边缘设备提供数据连接和直流电源,让安防设施实现了现代化。然而,一个关键的功率缺口正在出现,威胁着系统的可靠性和性能。
传统的 PoE 标准,如 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at,可满足早期 IP 相机 8-30 W 的功率要求。然而,具有 AI 功能的高级 PTZ 相机需要的功率要大得多,可高达 50 W 或更高。
传统 PoE 基础设施与功能丰富的安防相机日益增长的需求之间的差距,导致了功率不足问题。起初,功率不匹配可能只是一个小小的不便,但它可能从根本上阻碍系统的可靠运行和功能。设备的实际耗电量从来不是一个静态的数字,而是其当前活动的函数。
解决这种不匹配的主要办法是硬件升级,即把网络基础设施升级到能满足监控技术动态要求的更高功率标准。为应对功率缺口并构建高可靠性监控网络,工程师可采用多种基于硬件的解决方案,包括通过升级网络机柜,部署定向 PoE++ 供电器或优化布线解决方案。
老式 PoE 基础设施的工程解决方案
1. 使用 PoE++ 供电器(图 1)
例如,如果将期望 PoE++ 的 AI 相机插入 PoE/PoE+ 端口,它可能根本就无法开机,或以功能降低的模式启动。有些智能相机会进行功率协商,如果没有提供全功率,就会进入限制模式,例如,禁用红外照明器、加热器或边缘处理,以将功率保持在 30 W 以下。
图 1:Phihong USA 的 POE60U-1BTE-R 单端口多千兆位以太网供电 IEEE802.3bt 供电器,能够提供 60 W 的功率(图片来源:Phihong USA)
在许多升级方案中,解决供电不足端口的最简单方法是添加一个 PoE++ 供电器(中跨),在交换机和设备之间提供必要的 802.3bt 电源。对于小规模部署而言,这可能是一个直接的解决方案,因为 802.3bt 中跨在每个端口可提供最高 60 W 或更高功率,因此成为在交换机仅支持 802.3af/at 的网络上加装大功率相机的可行选择。
2. 规划功率预算
集成商在交换机上面临 PoE 总预算限制。例如,一台传统 PoE 交换机的所有端口共享 150 W 的功率预算,当每台连接的相机消耗 5-10 W 的功率时,就能提供足够的电力。但是,如果一台 AI 相机的功耗为 25-50 瓦,那么只需几台 AI 相机就能轻松耗尽专为老式设备设计的电力。如果没有计划,添加高耗电量的相机可能会超出功率限制,导致某些端口关闭。
管理这些预算的工程师需要具备 PoE 功能的网络管理来确定关键端口的优先级、实现负载分流并分配预算余量,以防止所有端口同时达到最大容量。
3. 升级电缆设置
使用现有的布线设置也会暴露弱点。大多数 CCTV 安装中使用的标准 Cat5e/Cat6 电缆(图 2)在技术上可以传输 PoE++ 电力,但在高负载情况下,电压会下降,发热也会变得更加明显。向相机输送较高功率的长电缆会因发热而损失几瓦,而且还会受到电阻的影响。
图 2:Bel Inc. 的 BM-6ASG001F 以太网 Cat6A 模块化电缆(图片来源:Bel Incorporation)
集成商必须考虑到现有基础设施的电缆规格。在某些情况下,对于大功率设备,建议重新布线或使用更粗的电缆类别,如 Cat6a 或专用 PoE 电缆。
这些挑战清楚地表明,仅仅购买最先进的相机是不够的。支持网络必须与之同步升级。许多安防集成商必须进行现场 PoE 能力审核,包括检查链中的每个环节,包括交换机、中跨、布线和接插板,以验证其是否能够处理新设备的 PoE 等级和耗电量。
结语
通过设计宽裕的电源余量和采用最新的 PoE 标准,集成商可以为其智能监控系统提供未来保障,并确保电力永远不会成为部署新安全解决方案的限制因素。投资高功率 PoE 基础设施带来的红利不仅限于 AI 相机,还有助于改善物联网系统的电源管理和可靠性。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum