不会游戏开发的IoT工程师不是好创客

标签
工程

《创客邦II》No.7:不会游戏开发的IoT工程师不是好创客 | Digi-Key
2022年视频纪录片《创客邦》精彩继续,本栏目是由Supplyframe四方维旗下与非网和Hackaday Prize携手打造,用镜头来记录和呈现那些仍在坚守,真正具有“创客精神”的人,让我们一起去发现他们的精彩和对硬件设计的热爱。在这段视频中,Hendra Kusumah向我们展示了他作为IoT工程师如何开发项目。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      随着全球科技的发展,世界各地都培养出才华横溢的创客,他们感兴趣的或者擅长的领域不尽相同,但一样的是,他们对创新设计的那份专注和热情。来自印度尼西亚的Hendra Kusumah既是物联网工程师,也是大学讲师,擅长的技术领域广泛,并且有进行游戏开发。生活在东南亚国家的他,其创客之路是怎样的呢?

      虽然Kusumah的专业是计算器科学教育,偏向于软件领域,但作为创客,却是进入了硬件世界。原因跟许多创客相似,就是因为两个字 ─ 兴趣。对于机器人技术的浓厚兴趣,就足够让他选择了创客这条路。

      尽管成为创客已经接近9年的时间,但说起第一个作品,Kusumah仍然记忆犹新。那是一个监控机器人摄像头,当时他使用的是Raspberry Pi,但那时候Raspberry Pi的资源很少。他还记得当时的他太过于理想化,希望通过无线网络来操作这个机器人。不过,他最后也凭着这个作品赢得了全国电子创意大赛的机器人奖。获奖除了为他带来喜悦,同时也让他感到不知所措,因为当时的他才刚起步,成为一名学习编程的创客只有6个月的时间,参赛只是抱着试一试的心态,结果却出乎意料地获得了头奖。不过,正因为这个奖,证明了他的天分,让他更确定朝创客之路进发。

      Kusumah的作品例如允许连接到互联网IFTTT的IoT (物联网) 按钮,相比实用性,比较偏向趣味性,那么他的作品是以趣味性为倾向吗?Kusumah解释作为创客,作品有趣故然重要,但他有个更大的想法,希望他的作品都是易于复制的,能够为每个想要成为创客的人提供基础,让他们有更多的资源去实现创意。

      Kusumah擅长的技术领域范围比较广,不过作为物联网工程师,他却表示创客、编程等这些技术,对他的工作都没有帮助,基本上日常工作都不会接触到这些。创客项目他都只在家里完成,而且还是在夜深人静的时候进行。Kusumah不会止于他现有的技能,他也乐意去尝试新技能,就像他最近在学习微型机器和尝试游戏开发。

      电子游戏对于很多人来说都很有吸引力,Kusumah也不例外,他从小就喜欢玩,即便现在已是两孩之父,仍然不减对电子游戏的喜爱。在大概2015/16年的时候,使用Arduino Developer制作而成的Arduboy问世,Kusumah深受影响,于是在2017年,他也完成了兼具实用性和娱乐性的PCB项目作品,命名为Ardubuino的Arduboy主机。

      除了电子游戏机,Kusumah还有另一个感到骄傲的作品,那是一个包裹检测监控器,他的灵感来源是来自于现在盛行的网购。他发现有时候快递送货的时候人们不在家,于是有丢件的问题出现,或者无法确认快递已经安全送达,于是设计出这个实用的产品,紧贴需求,为人们提高便利度。

      说到今年印象最深刻的作品,Kusumah表示是一个野生动物保护监测器,那是为了一个比赛而创造的,它主要的用途是维护或监控印度尼西亚野生动物保护区,防范野外火灾,并且防止保护区内出现盗猎行为。他希望尽自己的力量保护好野生动物,降低牠们可能遇到危险的机会。

      作为创客,Kusumah涉猎的范围宽广,包括Arduino、Micro python、PCB设计、游戏开发、以及Lora等,至于为什么他要学习这么多技能,其中一个重要因素当然是兴趣,与他现在的工作无关,不过他也坦言,他也会希望能够在一家可以让他发挥创客技能的公司工作,因此,也许未来在职业生涯上他会有不一样的决定。

      现在,他其中一个身份是大学讲师,但他最想要传达给学生的,并不是创客技巧,也不是电子技术知识,而是想要教导他们如何接纳失败。Kusumah观察到学生们容易在社交媒体看到别人年纪轻轻就取得成功时,影响到了他们的自信心,让他们不敢尝试,害怕失败,所以他想要引导他们的思想朝向正面的方向,反复提醒他们失败了没关系,即使代码中出现错误,甚至项目失败也没有大不了,因为这就是学习的过程,最重要是能够从错误中学习。

      提到社交媒体,Kusumah表示印度尼西亚的创客社区主要是在脸书群组,或者Twitter和Instagram等,创客们都是从这些途径分享他们的项目或知识,比较没有特定的活动、地方或特定的平台来汇聚所有创客,因此他们也在尝试重建自己的生态系统。印度尼西亚的创客大多数都像他一样,是创客爱好者,都是在业余时间进行创客项目,他们都希望借着与世界分享自己项目的同时,激励着其他创客爱好者,一起壮大创客的世界。

      总的来说,不论是来自世界哪一处,尽管背景不一样,擅长的技能不一样,他们都怀着一份单纯的兴趣,走上创客之路,并且像Kusumah般,乐意开源,分享自己的作品,帮助更多创客的创意落地。他更善用自己大学讲师的身份,在心理层面上对下一代加以引导,为创客的发展不遗余力。

      嘉宾介绍

      Hendra Kusumah,计算机科学教育工作者,在 Universitas Raharja 担任学术人员和讲师8 年,喜欢黑客,并喜欢从物联网到机器人制造的新事物,擅长电子行业知识、 Linux、 微控制器、Python等。

      关于创客邦

      2022年视频纪录片《创客邦》精彩继续,本栏目是由Supplyframe四方维旗下与非网和Hackaday Prize携手打造,用镜头来记录和呈现那些仍在坚守,真正具有“创客精神”的人,让我们一起去发现他们的精彩和对硬件设计的热爱,也欢迎大家继续关注新一年的Hackaday Prize。

      DigiKey得捷电子作为Hackaday Prize的长期合作伙伴,始终致力于服务全球的电子工程师。本次专题得到DigiKey得捷电子的支持,作为全球元器件电商领导者,DigiKey得捷电子愿与创客朋友们一起,“创”出美丽新世界!

      Hackaday prize简介

      Hackaday prize是一个全球范围的硬件设计挑战赛,致力于鼓励用户进行广泛应用的创新。Hackaday prize给开源硬件社区和电子行业的用户提供了一个超越自我共同合作的机会,去创造切实可行的解决方案。本次挑战赛要求用户围绕联合国可持续发展目标的内容来展开设计,以解决目前我们地球上最紧迫的问题。

      2022 Hackaday prize优秀的获奖作品已经公布,对作品感兴趣或想要了解更多Hackaday prize的详情,请点击>>

      关于此作者

      More posts by DigiKey Editor
       TechForum

      Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

      Visit TechForum