别让一个电阻“搞垮”整个电路!资深工程师教你读懂电阻和温度的关系

电阻作为最基本、最简单的被动元件,往往在设计时得不到足够的重视。经常有客户反馈,购买了一个昂贵的精密运算放大器或高精度ADC模数转换器,而实际电路并没有达到预期的精度。深入调查原因,发现竟然是电阻在作怪。

在电阻选择时,人们对温度因素往往重视不够。电阻的温度系数、封装\热阻、PCB布局布线,都对系统最终的性能有着不可忽略的微妙影响,可能会在不经意间搞垮电路。

电阻温度系数

我们拿一个反相放大器作为例子,来看看电阻的温度漂移如何影响系统整体精度。

如下图:

  • 输入电压0到100mV;
  • 输出0到10V(放大100倍);
  • 假定后接一个12位模数转换器。

因此,对于精度的要求如下:

  • 产生的误差小于12位模数转换器半个LSB(最低有效位);
  • 半个LSB对应于满量程的0.012%,即122 ppm;
  • 即电阻产生的误差不应该超过122ppm。

相关设计资源:

更重要的温度系数匹配

并不是单个电阻的温度系数越低越好,而是要根据实际情况选择最合适的。假定R1、R2的温度系数相近,根据公式Vout = -R2/R1*Vin。随着环境温度变化,R1、R2同比例变大变小。那么,R1、R2会相互抵消一部分温度漂移的影响。因此,R1与R2的温度系数匹配比单个电阻的绝对温度系数更重要。

但应注意的是,不同电阻的温度系数可能相差很大,特别是不同批次的电阻。为解决这一问题,使用低成本的电阻网络是一个广泛使用的解决方案。

在DigiKey的网站中,可以还方便地查询到相关电阻网络的产品信息(DigiKey电阻器网络)。DigiKey网站提供了详细的参数分类,用户可以根据“电阻匹配比漂移”参数,找到合适的电阻器网络。

  • 小贴士: 什么是“电阻匹配比漂移”

电阻匹配比漂移也称作相对温度系数(Relative temperature coefficient)。

对于两个绝对温度系数同样为±25ppm/K的电阻。由于批次等原因,这两个电阻相对的温度系数最大可能为±50ppm/K(下图红线)。如果是使用电阻器网络,这两个电阻,可以做到很好匹配(下图蓝线,±5ppm/K)。

(图片来源:Vishay)

当然,绝对温度系数也很重要。比如使用1,500ppm/°C的碳素电阻就不太适合该应用。即使R1和R2温度系数匹配,很难实现1%,意味着R1和R2温度系数匹配仍然会有 15ppm/°C的差距。意味着8°C的温度波动就会产生1/2 LSB或120ppm误差。

电阻的封装及热阻

同一块板子上的电阻, 由于通过的电流不同,结合电阻本身的封装及热阻,可能会导致温升不一致。我们还是以上面的放大电路为例子:

  • 假定使用1/4 W电阻金属膜电阻
  • R1 = 100Ω ,+50ppm/°C
  • R2 = 9.9KΩ ,+50ppm/°C
  • 热阻设为 125°C/W
  • Vin=100mV

R1功率为PR1= (v)²/R1 = (0.10)²/ 100Ω =0.1 mW, 对应温度上升0.0125°C。

R2功率为PR2= (9.9)²/9.9KΩ = 9.9mW,对应温度上升1.24°C。

当温度系数为50ppm/°C时,误差为62ppm (0.006%)。

更糟糕的是,随着电流越来越大,误差越来越大,这种误差会导致一定的测量非线性。因此,应根据实际电流,适当的调整电阻的封装,来平衡温升的影响。

PCB板温度系数

不仅要考虑电阻的温度系数,还要考虑PCB板走线温度系数。否则即使使用昂贵的低温度系数精密电阻,仍然会导致槽糕的结果。 PCB走线所用的金属线(如铜线),温度系数甚至会高达3,900ppm/°C。 如果使用一个10Ω、10ppm/°C的精密电阻,加上0.1Ω的PCB走线电阻,将会变成一个45ppm/°C温度系数的电阻。对于精密放大电路,这将会有很大的影响。

为了帮助电子工程师快速掌握PCB版相关的参数,DigiKey提供了一款实用的小工具—DigiKey PCB印制线宽度换算器。此PCB印制线宽度计算器采用IPC-2221标准公式,方便计算PCB走线各种参数。

举例说明:

  • 输入PCB板铜箔厚度为1oz
  • PCB走线长度为3cm
  • 电流为3A
  • 环境温度25°C
  • PCB走线温升不超过5°C

这时便可计算出对应的PCB走线参数,如宽度、电阻、电压降、功率损耗等。

  • 小贴士:“内部层数”与“暴露在外的层数”
  • 因此,从上文我们可以得知,应尽量充分考虑关键线路中,PCB布局布线对系统整体性能的影响。

    本文小结

    温度对电阻的影响,不仅仅要考虑电阻本身,还要将电阻连同整体电路系统设计一同考虑。电阻的温度系数、封装\热阻、PCB布局布线都需要充分的考虑。随着运算放大器越来越精密,数据转换器的分辨率越来越高,避开电阻选择的陷阱变得越来越重要。

    更多有关电阻的技术资料, 请参阅:

    关于此作者

    Image of Alan Yang

    Alan Yang 是DigiKey在上海的应用工程师,负责分享解决方案和业内技术,以协助客户进行项目设计。他拥有5年的仪器仪表行业电路设计方面的经验,擅长于小信号放大电路的设计开发。Alan毕业于上海理工大学。拥有两个学位,医学影像工程与工商管理。闲暇时,兴趣爱好广泛。喜欢旅行,话剧,阿卡贝拉。

    More posts by Alan Yang
     TechForum

    Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

    Visit TechForum