从宇航局(NASA)走出来的健身黑科技——EMS

标签
工程

健身塑形是时下人们关注的话题之一,无关男女,都会有这方面的需要。你有想过,在这个科技高速发展的年代,健身与科技结合是什么一回事呢?张宇奇将科技的范畴延伸至健身的领域,创造出黑科技产品,称为“可穿戴的健身房”的健身衣,让科技提升健身、运动的效果。

张宇奇致力于将先进的医疗技术和服务应用于日常生活中,研发制造改善健康的医疗设备和智能设备。他的BalanX是世界上第一个采用专利“低频波调制中频脉冲”技术的EMS培训系统。EMS是Electrical Muscle Stimulation的缩写,中文是肌肉电刺激。它是在上世纪五六十年代美国的宇航计划发明的一种技术,用于训练肌肉,让肌肉在太空的无重力环境下也能保持一个维度和肌肉量。它的原理是通过电脉冲模拟中枢神经给肌肉一个称为动作电位的刺激让它运动。

BalanX是一套健身衣,加上一个小盒子的设备,它可以做到:一、直接收缩肌肉,相当于无氧力量训练;二、提高有氧能力的训练。用户穿着它进行30分钟的EMS健身,可能相当于在健身房做了45分钟力量训练加上60分钟有氧,EMS健身达到以更少的时间实现更完整和有效的锻炼。

现在市面上有很多EMS的健身设备,价钱从几十元到上万元都有,BalanX也处于高价位,那它只针对高端市场吗?张宇奇解释价格是根据整个经营成本逆推出来的,是一个非常合理的价格,因为它是全身性EMS,并非如腹肌贴那种局部性的产品,可以以比较低的成本去实现。全身性EMS需要8到10对电极,让身体的大肌群同时被电刺激,而10对电极要同时有电脉冲发生,需要用到的是他们自主研发、全球最小的十通道中频电脉冲发生器,它能确保不同部位以不同的强度同时进行电刺激。此外,BalanX也用上了其他技术例如银纤维的电极布与电极线等。

BalanX主要的市场是在德国,张宇奇称这并非是他们一早计划好的,当初产品出来以后,他们主要是去做认证、做测试,并不急着推出市场。当时他们在欧洲做了些调查,发现有大概30%的人知道EMS产品,而相同的调查也有在中国和美国进行,但结果没有那么好,于是才会选择投放在欧洲市场。他们的产品在欧洲的出货量据代理说是欧洲第一的。

除了欧洲以外,日本也是医疗科技比较发达的市场,在消费类电子行业甚至一直被认为是金标准,只要在日本能成功,那么在全球消费类电子市场也能成功。日本市场对EMS产品的接受度很高,因此是张宇奇着重的市场。至于要怎样打入市场,他称是用“头铁”的方式去做,即不管什么方法全都试一遍,再凭结果去找出最有效的方法。他们一开始在日本做了众筹,一个月得到100多万人民币的好成绩,证明了BalanX在这个市场的价值。

说到用户人群,张宇奇表示BalanX的用户人群有两种,一种是顶尖的运动员,例如西班牙的一位帆板冠军,专业人士或专业运动员能很快掌握到如何利用BalanX达到训练目的。另一种是对减脂有要求的高薪人士,他们看中BalanX能以更少的时间达到效果这一点帮助他们在忙碌的生活中增肌减脂。

张宇奇创业之路已走了八年,他形容创业就像是一个孩子,通过雇用比自己强的人一起去培养这个孩子,让它成为好的企业、创造好的产品服务人们,他认为把孩子养好,它才能做更多事情回馈社会。而他自己只是一个见证人,因为他总有一天会离开这个公司,人会死亡,但公司可能还在,今天的积累就会延伸下去。

虽然张宇奇创业已经一段时间,但他还是不敢称自己为企业家,他认为企业家是要有比较高的成就的。至于创客,在他的定义里还是会逐步进到企业家的角色里,变成企业家。而他,只是制造东西的人,是用双手去改造这个物理世界的人。他认为,我们每个人都是世界上的螺丝钉,不管是企业家还是创客都一样,我们都是在为这个世界作出贡献。

张宇奇把传统健身与科技相结合,创造出黑科技的产品服务人群,将科技的价值用在人的身上。他不仅为运动员和健身人士带来好处,接下来他将进一步探索EMS在康复领域的可能性,以帮助更多有需要的人士。他深信,只要我们为世界做了一些贡献,世界一定会回报我们。

嘉宾介绍

张宇奇,倍蓝科技CEO及CTO,同时也是美国ACE认证教练,国家二级游泳运动员,教练员。他毕业于生物医学工程系,并曾就读清华大学北京协和医学院,研究神经电生理的临床应用。他先后就职于蓝韵医疗和华声医疗,从事医学超声的研发工作。张宇奇的产品BalanX是世界上第一个采用专利“低频波调制中频脉冲”技术的EMS培训系统。作为产品的推广大使,他也自创了带电自重训练,带电动物流,带电功能性训练等课程,并每年为高校学生提供工程实践课程的辅导。

关于创客邦

2022年视频纪录片《创客邦》精彩继续,本栏目是由Supplyframe四方维旗下与非网和Hackaday Prize携手打造,用镜头来记录和呈现那些仍在坚守,真正具有“创客精神”的人,让我们一起去发现他们的精彩和对硬件设计的热爱,也欢迎大家继续关注新一年的Hackaday Prize。

DigiKey得捷电子作为Hackaday Prize的长期合作伙伴,始终致力于服务全球的电子工程师。本次专题得到DigiKey得捷电子的支持,作为全球元器件电商领导者,DigiKey得捷电子愿与创客朋友们一起,“创”出美丽新世界!

Hackaday prize简介

Hackaday prize是一个全球范围的硬件设计挑战赛,致力于鼓励用户进行广泛应用的创新。Hackaday prize给开源硬件社区和电子行业的用户提供了一个超越自我共同合作的机会,去创造切实可行的解决方案。本次挑战赛要求用户围绕联合国可持续发展目标的内容来展开设计,以解决目前我们地球上最紧迫的问题。

2022 Hackaday prize优秀的获奖作品已经公布,对作品感兴趣或想要了解更多Hackaday prize的详情,请点击>>

关于此作者

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum