哪个工程师不想拥有一个钢铁侠的“贾维斯”?

在科技飞速发展的时代,机器人早已不是只存在于科幻世界里,而是现实世界的产物。当今世代,越来越多人投身于创造机器人的行列,宋君毅也不例外。他对机器人充满热忱,希望创造各式各样的机器人,减少人类生活的负担,为人们带来更多便利和乐趣。

早于在校读研期间,宋君毅已经研发出了自己的第一台桌面机械臂,是现在号称“世界上最小的协作机器人”小象机械臂的雏形,经过多次迭代和优化,成为现在的模样,并且会继续改进,满足更多实际的需要。同时,他透过开源打破小象机械臂技能的极限,工程师们都可以对它进行二次开发,例如有的把它运用在理发方面、有的用在协助牙医方面,更有的用在教学方面等,让它应用在日常生活或工作中的各种场景,发挥无限的可能。

然而,对于完全不懂编程的普通消费者来说,是否就无缘于小象机械臂的使用呢?宋君毅给出的答案是否定的。他不希望只有专业的技术人员才能使用小象机械臂,他希望他的产品是大众化的,所以设计了包括拖动复现式等更简单的方式,让一般人也能使用,受惠于机械臂的协助。现在它的核心使用团体是相关专业的大学生,小象机械臂面世后,他们在学习机械臂时,每个学生都可以拥有一台设备,而无需像以往般三十几人围绕着一台大型机械臂,大大提升学习的效率,帮助他们打好技术基础。

机械臂除了单臂的,还有双臂的。宋君毅表示,多一个手臂,难度就会指数级的增长,例如双臂需要同步协调去处理如拧开瓶盖、拆开包装等更类人的动作,这些技术与单臂的不尽相同。尽管他愿意开源,但对于此等技术,他认为还是有取得专利的必要。有些人不是通过学习来创造自己的东西,而是复制抄袭,因此必须通过获得专利杜绝这些恶意行为。当然,对于善意的仿制,他认为这有助于推动整个产业的发展,非常乐意看到。目前,他已获得多项发明专利,当中最关键的是几项外观专利。外观专利包括设计理念和设计方式,产品内部的构造要与外观相配,这一点对于C端用户很重要。

宋君毅有一个理想,就是实现一个机器人世界,机器人就像一个新的族群,当中包括各式各样电子的东西,例如机械臂、宠物机器人、音乐机器人等。通过机器人的帮助,人们的生活可以变得更便利,人们可以拥有更多时间去享受生活,同时也增加乐趣。例如,机械臂可以成为高效的辅助工具,而宠物机器人可以达到陪伴的目的。宋君毅希望能够借助科技,让这个世界变得更美好。

很多创客在创业初期都会先有一个产品原型机,然后通过众筹的方式开拓市场。然而,宋君毅并不是走这个流程。他是通过一个种子轮的投资,并得到第一个投资人投了一个天使轮而展开的。在myCobot诞生的时候,更只是邀请几个朋友在朋友圈分享一下就成功卖出。他的故事说明创业是没有一个绝对的公式,创客们有很多条路可以走,最终也能实现目标。

除了小型的机械臂之外,机械臂还有很多其他种类例如工业级的,但宋君毅当初偏偏选择了小型机械臂这个领域,这正正是与他的理念有关。他希望把机器人带进日常生活中,成为家里使用的产品,因此把机械臂定位为消费类开始设计。他认为,现在入门机械臂的前景是相对明确,未来发展方向以教学为第一类,第二类则是让创客进行二次创作使用的,第三类会是未来的CobotX系列,这三个类别可以对应到不同的应用场景和需求。对于他们的宠物机器人系列,未来的规划将会是扩大到不同的动物,包括各品种的猫狗等等。宋君毅现在的目标,就是在机械臂和宠物机器人的领域中站稳脚步,再一步一步把他心目中理想的机器人世界建构起来。

总的来说,在科技的推动下,工程师们拥有一个像钢铁侠的“贾维斯”已经不再是遥不可及的梦想。小象机械臂的问世成为宋君毅机器人世界的起步,将来无论是工程师还是一般消费者,都将有机会体验到机器人的魅力,享受机器人世界带来的便利和乐趣。

嘉宾介绍

宋君毅,大象机器人CEO,墨尔本大学机电一体化专业硕士,在校期间研发出自己的第一台桌面机器人。他曾任职于Bosch Austrlia,参与移动机器人研发工作,并曾在墨尔本创办产品设计公司。他拥有"机械臂调校方法"等42项机器人相关发明专利,并登上福布斯中国30 under 30榜单,荣获2019深圳市机器人新锐人物奖、大湾区“硬创之星”等殊荣。

关于创客邦

2022年视频纪录片《创客邦》精彩继续,本栏目是由Supplyframe四方维旗下与非网和Hackaday Prize携手打造,用镜头来记录和呈现那些仍在坚守,真正具有“创客精神”的人,让我们一起去发现他们的精彩和对硬件设计的热爱,也欢迎大家继续关注新一年的Hackaday Prize。

DigiKey得捷电子作为Hackaday Prize的长期合作伙伴,始终致力于服务全球的电子工程师。本次专题得到DigiKey得捷电子的支持,作为全球元器件电商领导者,DigiKey得捷电子愿与创客朋友们一起,“创”出美丽新世界!

Hackaday prize简介

Hackaday prize是一个全球范围的硬件设计挑战赛,致力于鼓励用户进行广泛应用的创新。Hackaday prize给开源硬件社区和电子行业的用户提供了一个超越自我共同合作的机会,去创造切实可行的解决方案。本次挑战赛要求用户围绕联合国可持续发展目标的内容来展开设计,以解决目前我们地球上最紧迫的问题。

2022 Hackaday prize优秀的获奖作品已经公布,对作品感兴趣或想要了解更多Hackaday prize的详情,请点击>>

 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum