使用创新型智能链接模块,实现工业自动化领域的现场级数据透明化

作者:Jeff Shepard

投稿人:DigiKey 北美编辑

工业自动化设计人员可运用智能连接模块 (ILM) 这项极具价值的创新技术。这种模块可以连接标准的断路器和接触器,为启动电机和其他配电应用构建一个智能数字化负载馈电单元。这种模块适用于新设备安装或旧设备改造。

ILM 模块将传统开关设备转变为智能设备,用于开关式操作、保护和控制,以及实时监控电压、电流、相位不对称、过载事件等。集成诊断功能可加快纠错速度并支持预见性维护,从而提高可靠性,延长正常运行时间。

ILM 系统非常灵活,可与各种断路器和接触器配合使用。此外,使用 ILM 的预装智能负载馈电单元 (ILF) 的功率可达 20 HP,电压可达 460 V。第二个分布式 I/O 模块支持全网络数字化、数据透明化和性能优化。

Siemens 提供 50,000 种模块组合,供设计人员打造从现场到云端的全面数字化解决方案。该产品系列包括最近推出的 ILM 以及与之配套的、灵活的、可扩展分布式 I/O 系统模块。

Siemens 的 SIRIUS 模块化系统提供品类丰富、协调统一的经过测试认证设备组合系列,可确保全球部署时的兼容性和可靠性。其部件涵盖几乎所有的工业控制应用(图 1),从简单的开关到复杂的电机保护和监测领域。

Siemens 的 SIRIUS 模块化系统示意图(点击放大)图 1:Siemens 的 SIRIUS 模块化系统是一种全面、灵活、节省空间的工业控制组件组合,适用于各种应用。(图片来源:Siemens)

现场层级的透明度正变得愈发重要,但并非所有设备均已接入自动化网络。这意味着重要数据可能会丢失。Siemens 的创新型 SIRIUS 3RC7 ILM 改变了这一状况。

整个 Sirius 模块化系统涵盖 S00 至 S12 多款标准规格,包含可适配高达 250 kW 工况的设备;而创新型 3RC7 ILM 产品,专为功率约 15 kW 以内的中小型应用设计,适配 S00 与 S0 规格框架。这正是在现场设备层面采集性能数据时, 最常被忽视的应用范围。

ILM 应用广泛,包括输送系统、混合和粉碎作业、通风和泵送设备、配电变压器、气体放电灯以及同类设备。

Siemens 提供高性能设计 ILM 产品,该产品采用混合开关技术,融合了用于电机可控启停的功率半导体,以及用于连续运行的节能型继电器。由此可提升耐用性、提高能源效率,并减少维护需求。

高型能 ILM 还具备超越标准版本的增强型能量监测功能,可测量所接负载的相电压、功率及功率因数。

ILM 可支持单向电机启动(直接型)和双向电机启动(反向型)。3RC71401EE10 型即为一款高性能直接式模块,其框架规格为 S00,额定电流 0.4 A~4 A,额定电压最高可达 690 VAC

可逆模块通过集成逻辑电路控制两个接触器,以实现电机换向所需的两台接触器时序控制与电气联锁,可简化可编程逻辑控制器 (PLC) 的程序设计。3RC71414EE11 型模块是一款带混合开关功能的可逆起动器,额定电流为 3.5 A 至 32 A,电压最高为 690 VAC,框架规格为 S0(图 2)。

采用混合开关技术的 Simens ILM S0 型可逆起动器图 2:采用混合开关技术的 ILM S0 规格可逆起动器。(图片来源:Siemens)

推入式连接

使用与 ILM 和其他设备配套的插入式连接器,可实现更快、更可靠的抗振动布线。这类连接器还能缩短安装时间,提高系统利用率。这类连接器的优点众多,具体包括:

  • 安装速度大大缩短,由于无需工具即可直接插入导线(尤其是带线鼻子的导线),与螺丝端子相比,接线时间最多可缩短 50%。
  • 前入式布线使控制柜能增大布线密度,实现更紧凑的解决方案。
  • 弹簧压紧机构可提供稳定的压紧力,从而避免螺钉连接常见的拧紧不足或和过度拧紧的问题。弹簧压紧机构还能确保连接牢固、安全、抗振。因此,无需定期检查和重新拧紧螺钉端子,就能确保持续可靠的运行(图 3)。

Siemens 的 ILM 采用弹簧式连接器技术图 3:Siemens 的 ILM 采用弹簧式连接器技术,强度高、抗振性强,可实现快速安装。(图片来源:Siemens)

在改装应用中,必须确认现有组件使用弹簧式连接器技术,以确保与 3RC7 ILM 兼容。

除了使用 SIRIUS 3RC7 ILM 构建数字化解决方案外,ILM 还可作为完整预组装单元的组件提供。这些已完成全部有线和机械连接的组件,被称为智能负载馈电器 (ILF)。

智能负载馈电器

ILF 由一个 3RC7 ILM 以及所需的接触器和电机保护断路器组成。ILF 可用于直接启动或可逆应用。

例如 3RA84121EE10 智能型高功能负载馈电直接启动器,其额定电流为 0.4 A 至 4 A,电压可达 690 VAC。该器件的框架规格为 S00,由一个 3RC7140-1EE10 ILM、一个 3RV2311-1EC20 断路器和一个 3RT2017-2BB42 接触器组成(图 4)。

Siemens 的 S00 规格(左)和 S0 规格(中)以及 00 规格的智能负载馈电器图 4:S00(左)和 S0(中)的剖视图,以及 3RA8412-1EE10 型规格为 00 的 3RA8 智能负载馈电器组件(右)。(图片来源:Siemens)

ILF 可用于以往需组合使用电机起动保护器、接触器及过载继电器的应用。ILF 是一种实现运行现代化和数字化的快速、简化的方法。3RC7 ILM 和 3RA8 ILF 都可以通过 SIMATIC ET 200 I/O 系统快速集成到控制柜中。

网络整合

在 ET 200 I/O 系统中,如 ET 200SP、ET 200MP 和 ET 200pro 是 SIMATIC ET 200 平台中的特定产品系列。每个产品系列都针对不同的需求,如控制柜 (ET 200SP/MP) 或现场安装 (ET 200AL/pro),并具有不同的性能、密度和环境耐受性要求。

例如,ET 200SP 采用紧凑型设计和插入式连接器技术,非常适合与 ILM 和 ILF 配套使用。该系列的功能包括加快故障清除的增强型诊断能力,以及提高利用率的模块热插拔特性。该系列还具有高度可扩展性。最多可串联 16 个 ILM。

3RC7 ILM 专为现代联网控制面板而设计,支持以太网多协议通信。可支持的协议包括 PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP 和 OPC UA。

机架按装式 ET 200SP 可用作网关,从 ILM 收集数据。数据通过 ET 200SP 接口模块发送到 PLC,该模块是 ILM 等现场设备、控制和运营 (OT) 网络以及信息 (IT) 网络之间的桥梁。这有助于更精细、实时地掌握现场级设备的性能(图 5)。

Siemens 的 SIMATIC ET 200SP I/O 平台示(点击放大)图 5:SIMATIC ET 200SP I/O 平台(底部中间)可将 SIRIUS ILM 或 ILF(底部右侧)连接到 OT 和 IT 网络。(图片来源:Siemens)

快速安装

一旦决定为现场设备增加数据透明度,将 SIMATIC ILM 和 ILF 与 ET 200 I/O 平台相结合,即可支持快速灵活的安装和调试。这使得企业能够快速从数据可用性的提升中获取效益。

用于连接 ILM 和 ILF 的电缆有 0.75 m、1.5 m 和 2 m 三种长度,可以灵活地满足控制柜的安装要求。通过 0.5 m、2 m、5 m 和 10 m 电缆将 ILM 和 ILF 与 ET 200 控制器连接,可进一步提高安装灵活性。

Siemens 的全集成自动化 (TIA) 博途是该公司面向自动化、可视化与驱动技术而打造的工程组态与编程环境。网络设计人员、机器制造商和安装人员可利用它快速、轻松地对 SIRIUS 3RC7 ILM 和 3RA8 ILF 进行参数化、集成和调试。

灵活调试

TIA 博途既适用于新安装项目(绿地项目),也适用于现有系统的改造或现代化升级项目(棕地项目)。对于新建系统,TIA 博途为从数字化规划到系统运行的整个自动化流程,提供了一套集成化工程框架。

它将多款软件工具整合为统一、无缝的平台,有助于缩短工程时间、降低工程成本。仿真与虚拟调试工具借助数字孪生技术,可缩短现场调试周期。

TIA 博途同样可以加速改造与现代化升级项目,其提供的工具与服务支持老旧系统的迁移与集成。原先不具备通信能力的设备,可通过 TIA 博途组件进行升级改造,集成至现代 IT/OT 网络中。

向后兼容性提升了系统灵活性,可支持访问所有早期版本的 TIA 博途,并在完整迁移暂不可行时,让设计人员在原有环境中直接处理旧项目。

结语

Siemens 的 ILM 与预组装 ILF 为工业网络设计人员提供了创新方案,可弥合电机、开关柜等现场级设备与上层 OT/IT 网络之间的衔接鸿沟。它们为新建和升级改造项目提供高度可靠且灵活的解决方案。这些解决方案提供实时数据,以支持系统透明度、诊断、预见性维护以及在 TIA 博途内的整体系统透明度。

推荐阅读:

  1. 如何使用紧凑型 PLC 在绿色能源、楼宇自动化和工业系统中取得重大成就
  2. 选择工业自动化设备时需要考虑哪些关键因素?
  3. 使用温度控制器和微型 PLC 加快小型自动化项目的速度
  4. 使用具有集成安全功能的网络安全 PLC 实现高速工业自动化
  5. 应对紧凑型工业控制面板中的 EMI 控制和安全方面的挑战
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff 从事电力电子、电子元件和其它技术主题写作 30 余载。在其于 EETimes 任职高级编辑期间,他开始了电力电子写作。后来,他创立了一份叫《Powertechniques》的电力电子杂志,再后来又创立了一家全球性的研究和出版公司 Darnell Group。在开展各项业务的同时,Darnell Group 还发布了 PowerPulse.net,专门针对全球电力电子工程社区提供每日新闻。他是一本名为《Power Supplies》的开关模式电源教课书的作者,该书由 Prentice Hall 旗下 Reston 分部出版。

Jeff 还是 Jeta Power Systems 共同创始人,这是一家高功率开关电源制造商,后来被 Computer Products 收购。Jeff 也是一个发明家,其名下拥有 17 项热能收集和光学超材料美国专利,同时他也是掌握电力电子行业全球趋势的专家和网红发言人。他拥有加利福尼亚大学定量方法和数学硕士学位。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑