使用高级电池监测、电芯均衡和输入/输出隔离技术设计加固型 BMS 核心。
投稿人:DigiKey 北美编辑
2025-07-29
可充电电池是电池储能系统 (BESS) 的基础组件,如今,越来越多的不同化学体系被组合到由数十、数百甚至数千个由电芯构成的电池组中,实现了在更高电压下更高效地运行。对于电池管理系统 (BMS) 设计人员而言,这种设计结构在实现最佳性能、效率、可靠性和安全性方面面临诸多挑战。
例如,设计或选择满足应用需求的集成电路 (IC),需要深入了解电池化学、充电、监测、负载均衡、隔离、安全及通信技术,以确保高效实施。
为此,供应商已将许多必要功能整合到基本独立于处理器的专用 IC 中。这类 IC 的许多型号不仅支持多种锂基电池化学体系,而且兼容非锂电芯。这类 IC 会收集电芯的数据,并做出最优的实时电池管理决策和动作。此外,这类 IC 还向系统处理器提供有关电芯状态和运行状态的数据。
本文将简要介绍多电芯组的独特技术要求。然后,介绍 Analog Devices 先进的专用型优化 IC,并详细阐述如何运用这些 IC 满足上述需求。
多电芯会带来更多挑战
电池组的基础电路图看似简单,其实包含了多个电芯,这些电芯通过串联获得更高的电压,通过并联获得更大的电流。这意味着此类配置不过是单电芯/少电芯电池组的简单延伸,几乎无需额外管理。这种多电芯电池组适用于需要 18 V 或 48 V 的电动工具、需要 400 V 或 800 V 的电动汽车 (EV) 以及通常需要 1,500 V 的 BESS 系统。
这些较大型电池组的实际情况是,其细节和复杂性远超出其电路图所显示的内容。随着电芯和电池组数量的增加,应对这些挑战的难度呈指数级增长。
首先,必须监测电芯,以跟踪其端子电压、充放电曲线、荷电状态 (SoC)、温度以及故障前兆特征。此外,必须统一管理不同的电芯,同时记录并考虑其差异。
如果缺乏一套通用的规则,将进一步增加电芯管理的复杂性。此外,所采取的管理策略是否适当取决于电芯的化学特性。针对不同主要化学体系所采用的管理策略是不同的(例如锂离子 (Li-ion) 和铅酸电池),在同一广义化学体系内(例如各种 Li-ion 电池配方),所用管理策略也不同。因此,必须为所管理的电芯化学特性定制高级 BMS 管理策略。
由于高电压、大容量电池组中包含大量电芯,且这些电池组必须满足众多安全标准,因此对本地电芯进行监测和管理是目前最可行的工程解决方案。虽然系统通常配备一个主处理器,但它通常只能为本地电芯监控发出高级监管指令,并评估电池组的整体性能。单个电芯的监测与管理由自主运行的电子系统完成,这种系统提供实时功能,且主要在无需系统级处理器干预的情况下运行。
被动式与主动式电池均衡
电芯均衡对于以下指标尤其重要:维持多电芯组的完整性,确保部分电芯不会因过载而受损,同时避免其他电池因利用率过低而闲置。电芯均衡可防止电芯和电池组受损,从而最大限度地提升性能。电芯均衡可确保电池组内的所有电芯同时达到最大容量,以防止过充、SoC 不均衡、过度放电及过早老化,从而最终延长电池的使用寿命。
电芯均衡有两种方法:有源和无源均衡。有源均衡比无源均衡更准确、更快,但实施起来更为复杂。有源均衡采用有源电路技术,在电池组中的各电芯之间重新分配电荷,确保所有电芯的 SoC 保持一致。这种电路对每个电芯进行电压监测,并根据监测结果相应地调节充电和放电电流。
相比之下,无源均衡依赖于欧姆定律和均衡电阻器将电芯调节至相同的 SoC 状态。除了精度较低且速度较慢外,无源均衡还会将高电量电芯中的多余能量散发(浪费)掉。
从多电芯监测开始
尽管市面上已有大量 ESS 解决方案,但 BMS 的两个核心前端功能仍在于电芯的监测与均衡。如图 1 所示的 ADES1830CCSZ IC,作为一款 16 通道、多电芯、多化学体系电池监测器,不仅实现了上述功能,还集成了有助于简化整体系统设计与运行的众多关键特性。
图 1:多电芯、多化学体系的 ADES1830CCSZ 电芯监测器用作全面 BMS 的基础构建模块。(图片来源:Analog Devices)
该多电芯组监测器可测量多达 16 个串联连接的电芯,其在整个温度范围内的总测量误差 (TME) 小于 2 mV;而其他规格相同的 ADES1831CCSZ 的 TME 则略高,为 5 mV。-2 V 至 5.5 V 的测量输入范围为使 ADES1830 和 ADES1831 适用于大多数电池化学材料。
为了在监测包含大量电芯的电池组时保持一致性,所有电芯可通过双集成模数转换器 (ADC) 同步进行冗余测量。这些模数转换器 (ADC) 以每秒 4.096 兆样本 (MSPS) 的高采样率连续运行,因此可以减少外部模拟滤波器的使用,并实现无混叠测量结果。必要时,还可通过下游的可编程无限脉冲响应 (IIR) 滤波器实现额外降噪。ADES1830 和 ADES1831 还具备无源均衡功能——通过独立的脉宽调制 (PWM) 占空比控制实现,并支持每个电芯最高 300 mA 的放电电流。
尽管单个 ADES1830 或 ADES1831 器件仅支持 16个电芯串联,但可将多个器件级联,以同时监测组成长串高电压电池组的电芯。为实现该 IC 芯片间互联,各器件均配备隔离串行端口接口 (isoSPI),通过用户选配的电容或变压器进行电气隔离,实现可抗射频干扰的长距离高速通信。
通过这种方式,单个主处理器连接即可读取数据并监控整个电池串。该串口链接可进行双向通信,因此即使通信路径出现故障,也能确保其数据完整性。
为了优化这些多电芯检测器的适用性,Analog Devices 推出 EV-ADES1830CCSZ 评估板(图 2,左侧)。为了更能接近实际,可通过 isoSPI 接口将多个评估板连接起来,以监测电池组中的一长串电芯(图 2 右侧)。
图 2:EV-ADES1830CCSZ 评估板(左侧)适用于 ADES1830 和 ADES1831,包含用于电芯电压读数的多通道输入、电池均衡电路以及 isoSPI 端口连接(右侧)。(图片来源:Analog Devices)
优化电池均衡,实现最佳性能
要优化大型多电芯组的性能,就需要改进电池均衡技术。为解决这一难题,Analog Devices 推出了 ADES1754GCB/V+(图 3),这是一款 14 通道、高电压、多化学体系电池均衡 IC 数据采集系统,专门用于管理高电压和低电压电池模块。
图 3:ADES1754GCB/V+ 14 通道、高电压多化学体系数据采集 IC 支持先进的电池均衡技术。(图片来源:Analog Devices)
该系统可在 162 微秒 (μs) 内使用全冗余测量引擎测量一组 14 个电芯电压及 6 个温度值,也可仅使用 ADC 测量引擎在 99 μs 测量所有输入。
对于有源电芯均衡,有 14 个内部均衡开关,其额定电芯均衡电流超过 300 mA。这些开关可进行切换,以支持全面的内置诊断功能。可使用这些开关对该 IC 进行配置,以实现通过独立电芯计时器或电芯电压进行的自动均衡。该 IC 还提供紧急放电模式。
最多可以菊花链的形式连接 32 个器件来管理 448 个电芯,并监测 192 个温度值。在 65 V 共模范围内以差分方式测量范围在 -2.5 V 至 +5 V 内的电芯和母线电压,且典型精度为 100 μV。为了实现稳定可靠的通信,该系统采用了 Analog Devices 的电池管理 UART 协议,并支持 I²C 控制器接口以管理外部器件。
与 ADES1830 和 ADES1831 类似,Analog Devices 提供了 ADES1754EVKIT#(图 4 左)评估板,以提升设计体验并缩短设置周期。电路板的物理布局(图 4 右侧)经过优化,可实现与多个电芯的高效连接,同时实现隔离式处理器 I/O。
图 4:ADES1754EVKIT#(左)加速了 ADES1754 的设计导入过程;其物理布局(右)经过优化,可高效连接多个电芯并实现隔离式处理器 I/O。(图片来源:Analog Devices)
该套件为评估此类 IC 的特性、功能及其电气参数提供了一个便捷的平台。该套件的垂直通信连接器及其快拆锁定式电池组连接器,使用户能够快速搭建一个系统并进行测试,且在该系统中可最多包含 32 个以菊花链形式连接的器件。
通信与安全隔离共同构成 BMS 核心。
由于高电池组电压存在明显的安全问题,因此规定 BMS 控制器与独立的电池监测器件之间的通信链路中必须包含电气(欧姆)隔离。部分测量与监测 IC 自身就具有这种隔离功能,但大部分并没有。
对于那些没有集成隔离功能的电路,Analog Devices 提供了单通道 ADBMS6821(图 5 左)和双通道 ADBMS6822 来满足隔离要求。这些即插即用的兼容型 IC 符合 AEC-Q100 标准,实现了双向 isoSPI 通信,因此为每条数据链路使用单根双绞线连接即可实现器件隔离(图 5 右)。
图 5:单通道 ADBMS6821(左)和双通道 ADBMS6822 器件包含实现双向等效 SPI 通信所需的必要功能模块;这些器件可轻松连接双绞线电缆上的双向环路(右)。(图片来源:Analog Devices)
在实际运行中,每个收发器将逻辑状态进行编码并转换为电信号,并通过隔离栅传输到另一个收发器。接收器件对收到的传输信号进行解码,并驱动外设总线至相应的逻辑状态。
收发器作为桥梁,连接 BMS 微控制器 SPI 端口与各电池组监控器的 isoSPI端口。收发器将标准 SPI 信号(CS、SCK、PICO 和 POCI)转换为可通过双绞线电缆双向传输的脉冲信号。
该设备器件支持 2 兆比特每秒 (Mb/s) 的数据传输速率,电缆长度可达 100 m,且具有极低的电磁干扰 (EMI) 敏感性和辐射。设计人员可以根据所需的电压等级、空间限制因素、法规要求及其他技术因素,选择使用电容或变压器作为隔离方案。
此外,这些收发器还能与其他先进的 Analog Devices ADBMS 系列电池监测解决方案配合使用,即使在 BMS 控制器断电状态下,仍可监测电芯电压和传感器,从而实现低功耗电芯监测 (LPCM) 设计。
与其他 BMS 器件类似,评估板是设计人员探索、测试和验证功能的有力辅助工具。针对这些收发器,可采用功能齐全的 EVAL-ADBMS6822DEC 评估板(图 6)。该开发板用作双 SPI 到 2 线 isoSPI 适配器,采用双通道 ADBMS6822 芯片,但也可与单通道 ADBMS6821 配合使用。
图 6:作为一款双 SPI 到 2 线 isoSPI 适配器,EVAL-ADBMS6822DEC 简化了 BMS 处理器与单个电芯监测设备之间隔离链路的开发和评估。(图片来源:Analog Devices)
使用此评估板,可通过菊花链的方式串联多个 ADBMS68xx 电池监检测器。这种电路板还配备了一个可逆的 isoSPI 端口,为外设提供冗余通信通道。印刷电路板 (PCB)、组件及连接器均经过优化,以确保其具有低电磁干扰 (EMI) 敏感性和低电磁辐射。
结语
对包含大量电芯且电压较高的电池组进行合理、有效且高效的管理是一项复杂任务,会涉及诸多设计细节。来自 Analog Devices 的优化型应用特定集成电路 (IC) 提供了多种解决方案,可满足技术及监管要求。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。