光纤射频传输 - 借助光纤将射频信号的传输距离从几米传扩大至几千米

作者:Vincens Gjokaj, Ph.D – NuPhotonics

在互联日益紧密的世界中,对高速大容量信号传输的需求正在挑战传统同轴电缆系统的极限。最近,人们对光纤射频传输 (RFoF) 的兴趣与日俱增,这种技术既有光纤的低损耗、高带宽优势,又有射频通信的多功能性(图 1)。RFoF 系统通过光纤传输射频信号,在从卫星地面站、远程天线部署,到 3G - 5G 基础设施和防御系统等广泛应用中,实现了长距离、无干扰信号传输。本文探讨 RFoF 系统设计的基本原理。

RFoF 的主要功能图 1:RFoF 的主要特性。(图片来源:NuPhotonics)

远距离传输——信号强度

同轴电缆的性能因电缆配置而异。典型介质 SMA 电缆的插入损耗约为 0.25 dB/m(2 GHz 时)。充气电缆的性能略好,但成本却高得多。正是这种高损耗特性,使得 RFoF 技术可用于超过 50 m 传输距离的动因。在 RFoF 技术中,最常用的波长为 1310 nm 和 1550 nm。1310 nm 波长时的损耗约为 0.35 dB/km,而 1550 nm 波长时的损耗仅为 0.25 dB/km。可以看出,这种技术的损耗大大低于同轴电缆。

DigiKey 和 NuPhotonics 简化了元器件采购流程

DigiKey 在简化关键元器件采购流程方面,一直领先全球。业余爱好者、学生、专业人士和大型企业都在通过 DigiKey 采购元器件。作为射频和光电器件行业的领先厂商,NuPhotonics 与 DigiKey 携手合作,为行业提供易用、易获取的元器件产品,此举实属水到渠成(见图 2)。

NuPhotonics 10G PIN 光电二极管尾纤 FC/APC图 2:NuPhotonics10G PIN 光电二极管尾纤 FC/APC。(图片来源:NuPhotonics)

虽然目前有一些商业解决方案可用,但它们往往没有经济效益。本文将介绍标准设计,使用户能够使用 NuPhotonics 部件开发低成本的专用解决方案。本文讨论的产品和解决方案均可方便地从 DigiKey 购买。

RFoF 发射器设计 - 10G DFB 激光器

设计 RFoF 系统的第一部分是开发发射器。对于 RFoF 架构而言,需将数据射频信号调制到光载波信号上,再经光链路完成传输。分布式反馈激光器 (DFB) 可直接通过射频信号调制,因此是将射频电信号转换为光信号的理想器件。基本原理如图 3 所示。由于该激光器采用阳极侧偏置方式,因此也是射频频率的输入端。为确保系统安全,电路中包含一个隔直电容器 (C2)。C2 的值将根据所需的低频截止点进行微调。电路中的电阻器 R1 用于将 10 Ω DFB 激光器与 50 Ω 系统进行阻抗匹配。R1 值越大,与链路的匹配性越好,不利之处是会增加光链路的插入损耗。这样可实现精准的电平控制,以达到所需的阻抗匹配与插入损耗指标。电路中的电阻器 R2 是限流电阻器,用于限制激光器的电流。电感器 L 是射频信号的高阻抗通路,同时也是激光器 DC 偏置的最小阻抗电流通路。电容器 C1 是一个可选器件,用作滤波电容器,滤除偏置 T 型器上的电源噪声。

带偏置 T 型器和阻抗匹配电路的 10G DFB 激光器图 3:带偏置 T 型器和阻抗匹配电路的 10G DFB 激光器。(图片来源:NuPhotonics)

RFoF 接收器设计 - 10G PIN 光电二极管

光纤中的光需要转换成更有用的电信号。为此,可使用光电二极管。当足够能量的光子撞击二极管时,就会产生电子-空穴对。这种机制也被称为内光电效应。这些空穴向阳极 (+) 移动,电子向阴极 (-) 移动。这种效应会产生光电流。由于电路涉及宽带工作,光电二极管将在反向偏置下工作。当反向偏置时,只有在入射光产生光电流的条件下,才会有电流通过光电二极管。这种偏置方式还具有另一个优势,即提高光电二极管的线性度。通过增大耗尽层的尺寸,可以缩短反向偏置响应时间。耗尽层宽度的增加会减小结电容量,同时提高光电二极管中载流子的漂移速度。载流子的渡越时间缩短,响应时间也会随之缩短。

图 4 为光电二极管的基本驱动电路。光电二极管电路和激光电路之间有相似之处。电容器 C 是隔直电容器,用于保护射频端口。电感器 L 是一条低阻抗 DC 接地通路,允许电流从 DC 偏置引脚流向地,因为隔直电容器 C 无直接地通路。正确选择 R1 和 C1,有助于改善高频阻抗匹配。

带偏置 T 型器和阻抗匹配的 10G PIN 光电二极管图 4:带偏置 T 型器和阻抗匹配的 10G PIN 光电二极管。(图片来源:NuPhotonics)

PCB 布局——射频设计的考虑因素

为射频应用设计 PCB 所涉及的工作远不止信号布线和元器件放置,这是一门电磁特性占主导地位的学科,微小的布局选择就能决定性能好坏。为了达到理想性能,需要特别注意阻抗控制和地面返回路径,以确保不出现共振。第一步是选择 PCB 材料。在这种情况下,εr ~ 3 和 tan-δ<0.01 的介质材料可确保射频信号不会因 PCB 介质损耗而衰减。选定材料后,就需要设计迹线。针对射频迹线设计,目前有多种实现方法。最好的方法是采用共面波导 (CPW),因为它能实现更好的隔离效果、更好的电磁场限制以及更短的地面返回路径,从而有助于确保将谐振降至最低。图 5 所示为图 3 与图 4 中电路的基本电路布局。采用布设了大量接地过孔 (VIA) 的共面波导 (CPW),以确保射频信号的回流路径最短。DigiKey 的 DKRed 服务,是开展电路测试时进行 PCB 快速打样的理想之选。

10G DFB 激光器板和 10G PIN 光电二极管板图 5:10G DFB 激光器板和 10G PIN 光电二极管板。(图片来源:NuPhotonics)

PCB 组装

TO-56 激光器和光电二极管很容易直接焊接到 PCB 上。这使得 NuPhotonics 器件很容易集成到标准 PCB 中,成为业余爱好者和行业专业人士的理想选择。图 6 显示了图 5 中 PCB 组装好后的状态。

组装好的光电二极管和激光 PCB图 6:组装好的光电二极管和激光 PCB。(图片来源:NuPhotonics)

射频结果——RFoF 链接

由于这些器件安装在 PCB 上,可以方便地与 SMA 连接器连接,因此可以测试器件的性能。采用矢量网络分析仪进行射频测试。所进行的测试将特别关注 S 参数 S11 和 S21。S11 将表明 DFB 激光器的匹配程度。1550 nm 是 10 Ω 系列器件,因此该器件的宽带匹配是一项挑战。S21 是链路中的损耗或衰减量。S21 低于 0 dB 表示链路损失了一些信号,高于 0 dB 表示链路增大了输入射频信号的增益。图 7A 显示了链路的 S21,可以看出整个系统具有高达 3 GHz 的平坦响应和 6 GHz 以上的 3 dB 带宽。图 7B 和 7C 分别显示了光电二极管和激光器的 S11 匹配情况。在整个 6 GHz 频段内,整体链路增益为 -2 dB。结果表明,这是利用光缆长距离传输电信号的简便方法。NuPhotonics 产品提供了一种易于在 PCB 上安装的解决方案,从业余爱好者到行业专业人士都可以将其集成到自己的系统中。

链路 S21 图表 (dB)图 7A:链路 S21 (dB)(图片来源:NuPhotonics)

光电二极管 S 11 (dB) 匹配图 7B:光电二极管 S11 (dB) 匹配。(图片来源:NuPhotonics)

激光器 S11 (dB) 匹配图 7C:激光器 S11 (dB) 匹配。(图片来源:NuPhotonics)

结语

本文重点介绍了采用 NuPhotonics 产品进行 RFoF 链路设计的简易性,这些产品可随时从 DigiKey 购买,用于原型开发,而这只是 RFoF 链路设计的冰山一角。RFoF 可实现射频系统与光纤的低损耗、高带宽和抗干扰优势的无缝集成。随着无线网络、卫星链路和国防应用要求更高的频率、更宽的带宽和更远的传输距离,RFoF 提供了一种面向未来的可扩展解决方案。正在进行的研究确保了线性度、噪声性能和成本效益的提升,这些都是释放 5G、6G、先进雷达和下一代通信系统全部潜力的关键因素。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Vincens Gjokaj

Vincens Gjokaj, Ph.D – NuPhotonics

Vincens Gjokaj is an RF engineer who specializes in antenna design, high-speed circuits, and ultra-fast optoelectronic device design. Vincens received his Ph.D. from Michigan State University in 2020 and after a few years working in the industry he started NuPhotonics to bring optoelectronic manufacturing back into the United States. In his free time he also reviews new journal articles for the latest research and development in RF and optoelectronics.