工业电机驱动器功率电阻器选型技巧

作者:Kenton Williston

投稿人:DigiKey 北美编辑

工业机械功率密度的不断提高,增加了发生误跳闸、过热和灾难性故障的风险,而这些故障则可能导致整条生产线停机。为了在满足效率要求的同时降低这些风险,设计人员需要能应对多种问题的电阻器。有些电阻器必须能限制浪涌或故障事件,有些则必须能耗散再生能量,还有一些需要在紧凑的外壳中提供可靠的散热性能。

简而言之,选择合适的电阻器已成为设计可靠工业电机驱动系统的关键环节。

本文重点介绍了工业机械设计人员面临的挑战以及相应电阻器技术的优势,随后介绍 Ohmite 丰富产品线中的代表性电阻器,设计人员可利用它们在常见的制动和瞬态保护场景中应对这些挑战。

用于浪涌限流与浪涌保护的脉冲能量吸收

工业电机驱动器经常让电阻器承受瞬态高能量事件。变频驱动器 (VFD) 的预充电阶段就是一个很好的例子。当该阶段上电时,其直流母线电容器对电源呈现接近短路的状态,产生陡峭的浪涌电流尖峰。如果预充电回路中没有限流电阻器,该尖峰就能使上游保护跳闸或损坏驱动器的绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。

类似的高能量脉冲需求也出现在故障能量吸收、撬棒电路和电源保护级中。在所有这些情况下,电阻器必须吸收短暂但巨大的能量脉冲而不发生机械退化,并且能在诸多工作循环中重复完成这一过程。

Ohmite 的 PulsEater A 系列陶瓷复合电阻器就是专为这一用途而设计的。其无感块状陶瓷结构能让能量在整个电阻体上均匀分布,降低了可能导致传统绕线电阻器损坏的导线疲劳风险。这种无感结构还有助于减少快速电流瞬变过程中的寄生电压尖峰,这在开关沿可能很陡的保护电路中非常有用。

A 系列涵盖电阻值从 1.0 Ω 到 15 kΩ,连续功率额定值从 2.0 W 到 5.5 W,脉冲电压额定值从 1,000 V 到 2,500 V,单脉冲能量容量从 250 J 到 2,800 J。这一范围能够让设计人员根据特定保护电路的母线电压和能量特性进行选型匹配。

例如,3.3 Ω 的 AY33GKE(图 1)可将典型 600 VDC 母线上的峰值浪涌电流限制在 180 A 左右 (I = V/R),具体数值取决于系统阻抗和电容。这一电流高到足以快速为电容器组充电,同时又低至足以保护上游接触器和 IGBT。2,000 V 的脉冲电压额定值提供了远高于标准工业母线电压的裕量,而 1,400 J 的单脉冲能量额定值则为典型充电循环留出了充足余量。

Ohmite AY33GKE 电阻器图片图 1:AY33GKE 电阻器采用体陶瓷结构,可吸收高达 1,400 J 的单脉冲能量。(图片来源:Ohmite)

值得注意的是,AY33GKE 的连续功率额定值仅为 4.5 W,但这对于目标瞬态应用来说已绰绰有余。例如,一旦 VFD 预充电循环完成,该电阻器即被旁路,不再需要耗散能量。

紧凑型驱动器外壳中的低电感动态制动

当 VFD 使电机减速时,电机充当发电机,将再生能量回馈到直流母线。斩波电路以高频接通和关断电流,将这部分能量分流至制动电阻器。如果制动电阻器存在显著的寄生电感,这些快速的电流跃迁就会产生电压尖峰,可能损坏斩波 IGBT。与此同时,现代控制柜日益小型化,留给体积庞大的对流冷却电阻箱的物理空间越来越少。

TAP800 系列厚膜平面电阻器解决了这两个问题。其电阻元件构建在高铝陶瓷基板上,底部金属化可实现高效热传递。平面外形可将热量直接传至机箱或冷板,从而在传统对流冷却电阻器无法安装的外壳中实现高功率动态制动。这种平面结构还最大限度地减少了寄生电感和电容,从而在承受高频脉冲负载时能够稳定性能。

TAP800 系列覆盖的电阻值从 1 Ω 到 10 kΩ,在适当散热条件下,所有型号的连续额定功率均为 800 W。这一宽泛的范围使得一个电阻器平台便可服务于涵盖各种驱动电压和功率等级的制动电路。

TAP800K390E 就是一个典型实例(图 2)。其阻值为 390 Ω,安装到液冷或风冷散热器上时,连续耗散功率额定值为 800 W。对动态制动而言,关键规格是其 80 纳亨 (nH) 的电感,这确保了高速 IGBT 开关不会在斩波电路两端感应出破坏性的电压瞬变。

Ohmite TAP800K390E 厚膜平面电阻器图片图 2:TAP800K390E 是专为传导冷却而设计的厚膜平面电阻器。(图片来源:Ohmite)

TAP800K390E 还在带电直流母线与接地安装面之间提供了稳健的电气隔离。其最大工作电压为 5,000 VDC,局部放电额定值在局部放电量小于 10 皮库仑 (pC) 的条件下达到 4 kVRMS,因而能够实现长期可靠性。这些规格确保绝缘层能够承受现代工业驱动器所特有的重复性高压应力和开关瞬变,而不会随时间推移而退化。

用于高惯性负载的重型动态制动器

有些电机驱动器应用不那么注重紧凑封装,而更看重纯粹的能量处理能力。例如工业起重机、离心机以及重载下坡输送机,这些应用中负载减速迫使电机充当发电机,将大量动能回馈给驱动器。在这些情况下,制动电阻器必须能够承受剧烈的浪涌,并在每次循环之间快速冷却,以避免热量累积。

Ohmite 的 Corrib280 系列电阻器正是专为这种大电流、低阻值任务而设计的。该系列通过将波纹状电阻丝缠绕在管状陶瓷芯上,并以玻璃釉涂层熔合固定而成。这种结构有几个作用:波纹状电阻丝增加了表面积,可加快散热;陶瓷芯和釉涂层在促进高效热传递的同时提高了机械耐久性;而空芯结构则允许空气流过电阻体而实现被动冷却。

Corrib280 系列的连续额定功率从 35 瓦到 1,500 瓦不等,300 瓦型号的电阻值低至 0.10 Ω。这为设计人员提供了相当大的灵活性,使电阻器与特定的母线电压、制动电流和物理空间限制相匹配。

C300KR50E(图 3)就是一个很有代表性的例子。其阻值为 0.5 Ω,连续自由空气额定功率为 300 W。对制动工况更为重要的是,Corrib280 系列的过载额定值为标称功率的 10 倍,持续时间 5 秒 (s)。对 C300KR50E 来说,这相当于高达 3,000 W 的短时脉冲。

Ohmite C300KR50E 机箱安装电阻器图片图 3:C300KR50E 使用波纹电阻丝缠绕空心芯上,以最大化热质量和空气冷却效果。(图片来源:Ohmite)

紧凑型传导冷却制动与负载电阻器

小型机器、自动导引车 (AGV) 以及控制柜改造项目通常需要在物理空间极其受限的场所安装制动或负载电阻器。在这些紧凑的外壳中,传统的自由空气对流往往无法充分散热,事实上,标准绕线电阻器产生的热量很容易损坏周围的元器件。为解决这一问题,设计人员可以采用传导冷却,将热能散逸到机器机架、机柜壁或专用冷板上。

Ohmite 的 Arcol HS 系列电阻器专为这些情况而设计。这些绕线电阻器采用铝制带翅片外壳,其平坦的安装表面优化了散热器的传热性能。该系列的额定功率从 10 瓦到 300 瓦,电阻值从 0.005 Ω 到 100 kΩ。对于对寄生电感敏感的设计,还可提供非电感变体。

借助传导冷却,该架构可以实现远高于传统开放式电阻器的功率密度。例如,当安装到散热器上时,HS100 系列可以耗散 100 W;相比之下,同一系列在不带散热器时的额定功率仅为 30 瓦。

HS100 R47 J(图 4)就是一个代表性零件。其 0.47 Ω 的低阻值非常适合于 AGV 和小型伺服驱动器的制动特性,这类应用中短暂而强烈的减速事件与较长的运行周期相交替。100 瓦的连续额定功率提供了足够的容量,可耗散此类工作循环下平均的制动能量。其铝制带翅片外壳专为散热器安装而设计。

Ohmite HS100 R47 J 机箱安装电阻器图片图 4:HS100 R47 J 采用铝制带翅片外壳,可安装在散热器上(图片来源:Ohmite)。

结语

大功率工业机械的设计人员需要降低误跳闸、过热和灾难性故障的风险,同时还要满足效率要求。在为应用选型时,我们需要细心处理。而 Ohmite 的电阻器解决方案能够应对多种问题,它们能够减轻浪涌或故障事件,并在紧凑的外壳上提供可靠的散热性能,从而帮助在严苛的工作条件下实现稳健的性能。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston 于 2000 年获得电气工程学士学位,并开始了他的职业生涯,担任处理器基准分析师。此后,他在 EE Times 集团担任编辑,并帮助创办和主导了多个服务于电子行业的出版物和多场会议。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑