浮地非隔离半桥栅极驱动器的应用
投稿人:DigiKey 北美编辑
2025-05-01
产品设计师必须有能力在多种限制因素之间进行平衡——封装大小、成本、可靠性和上市时间。关键挑战是选择一个适合现代应用所需的狭小空间的电源。
紧凑的高性能功率级依赖快速、可靠的栅极驱动解决方案。这类解决方案既有简单的低压侧驱动器,也有适合高压环境的全隔离版本。对于许多设计来说,浮地非隔离栅极驱动器提供了一条有效的成功途径。
栅极驱动器用作中间器件,将通常来自微控制器或脉宽调制 (PWM) 控制器的低功率控制信号传递至调节能量流的高功率开关。这类器件可确保洁净、快速和精确的切换,从而实现功率输出的优化。
要选择合适的栅极驱动器,就需要评估电压和电流要求、拓扑结构和开关频率。匹配良好的驱动器可提供高效率、定时精确度度和热稳定性,这些对于高性能、紧凑型系统都至关重要。
半桥拓扑结构的优点
半桥拓扑是现代电源转换中广泛使用的一种方法,可在紧凑型设计中实现高效稳压。这种拓扑依靠两个高速开关器件,通常是 MOSFET 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 来交替输入电压,在隔离设计中为变压器供电,或在非隔离系统中直接为负载供电。这种拓扑结构因其效率和热优化潜力而受到重视。
栅极驱动器 IC 在控制这些开关时不可或缺,是控制器和功率级之间的接口。该 IC 将 PWM 信号转换为大电流驱动信号,确保快速精确地切换高压侧和低压侧晶体管。这种快速高效的运行方式最大限度地减少了能量损耗,提高了系统的整体性能。
在半桥电路中,高压侧 MOSFET 的源极连接开关节点,开关节点根据开关周期在接地 (0 V) 和输入电压(如 12 V、48 V 等)之间快速移动。采用浮地非隔离栅极驱动器时,高压侧驱动器会随开关节点的电压"浮动“,从而实现洁净、高效的转换。
当不需要隔离,而又把结构紧凑、速度和效率作为优先考虑因素时,浮地非隔离半桥栅极驱动器就成了理想的解决方案。这些驱动器设计用于控制高压侧和低压侧 MOSFET 开关,既避免了隔离的复杂性,又确保了精确的开关性能。由于这种驱动器在控制逻辑和功率级之间不提供电隔离,因此在所有组件共地的系统中效果最佳。
为高压侧 MOSFET 生成所需的栅极驱动电压通常需要一个自举电容器。当低压侧开关导通时,该电容充电;当高压侧开关开启时,该电容供电。
当低压侧 MOSFET 导通时,开关节点被拉至地,从而允许一个小型二极管电容电路从电源轨为自举电容充电。当需要开启高压侧 MOSFET 时,驱动器会利用存储的电荷将栅极驱动至高于开关节点的电压,通常高出 10 V 至 15 V。
设计人员必须确保低压侧开关的开启频率足以为自举电容器充电。在高占空比应用中,可能需要采取额外的预防措施,例如选择合适的电容值、尽量减少自举二极管上的压降。
通过利用自举架构和跟踪开关节点电压,浮地非隔离半桥驱动器既避免了实现隔离的复杂性,又确保了稳健的高压侧控制。这种驱动器简单高效,非常适合降压和升压转换器、同步稳压器、电机驱动器和 D 类音频放大器等高频开关应用。
选择合适的栅极驱动器 IC
选择合适的栅极驱动器,对于确保功率级的高效、可靠和安全运行至关重要,尤其是在降压转换器、电机驱动器和太阳能发电系统等高速开关应用中。虽然栅极驱动的基本原理应用非常广泛,但根据系统要求,某些选择标准会变得特别重要。
例如,在太阳能转换和电池供电系统中,栅极驱动器必须适应较大的输入电压变化和不断变化的负载条件。需要有足够余量的高压侧额定电压,以承受全电源轨波动并确保长期可靠。
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 是另一个主要考虑因素。快速开关事件会在高压侧和低压侧 MOSFET 之间产生陡峭的电压差,从而导致噪声和振铃。具有高 CMTI 的栅极驱动器在电噪声环境中表现更稳定。
峰值驱动电流同样重要,尤其是在大功率应用中。驱动器必须提供足够的电流,以便快速为 MOSFET 栅极充电并克服寄生电容,从而降低开关损耗,改善热性能。
最终,死区时间控制在半桥拓扑中起着关键作用。如果在关断一个开关和开启另一个开关之间没有短暂的延迟,就会出现击穿现象,即两个 MOSFET 同时导通。许多栅极驱动器具有内置或可调的死区时间设置,以防止出现这一问题,并在不同负载条件下实现安全高效运行。
ADI 的 LTC706x 系列
浮地非隔离半桥驱动器简单易用,具有高速开关功能,是许多设计的最佳解决方案。Analog Devices, Inc. (ADI) 提供一系列功能丰富的高压器件,专为要求苛刻的应用而设计。
ADI 的 LTC706x 浮地非隔离半桥栅极驱动器(图 1)为满足高速、高电压电源转换的需求提供了多功能解决方案。该系列器件采用紧凑型封装,具有严格的定时控制、击穿保护和强大的驱动力,可满足从汽车到工业控制等各种应用的需求。
图 1:ADI 的 LTC706x 浮地非隔离半桥驱动器的外形尺寸。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
ADI 产品提供了一系列与电压、逻辑和布局要求相匹配的选择,有助于设计人员在系统级性能和简易性之间进行适当权衡。所有器件均支持 N 沟道 MOSFET,与 P 沟道 MOSFET 相比,具有更低的导通电阻 (RDSON)、更快的开关速度和更高的电流处理能力。
两个器件支持 100 V 最高电源电压:
- LTC7060 针对依赖具有三态功能的单路 PWM 输入的系统进行了优化,使其能够仅从一条控制线就能获得高压侧和低压侧栅极驱动时序。这简化了数字控制器接口,减少了引脚数,适合用于空间有限的应用。三态输入模式还能实现安全的高阻抗状态,从而在某些故障情况下增加一层容错功能。对于喜欢简洁紧凑的设计师来说,这是一个不错的选择。
- LTC7061 专门用于为高压侧和低压侧开关提供独立 CMOS 或 TTL 逻辑电平输入的应用。使用这种双输入方法,可灵活地控制定时——这在死区时间由微控制器或 PWM 控制器进行外部管理的系统中尤为重要。对于需要严格控制开关特性或实施定制化定时策略的设计需求,LTC7061 就是一个适应性更强且控制灵活的接口,支持精准的性能调节。
对于输入电压超过 100 V 的应用,例如工业电机驱动器、48 V 汽车电源轨或以太网供电基础设施,设计人员可以选用支持 140 V 最大电源电压的两个器件:
- LTC7063 具有一个三态 PWM 输入,允许通过单个输入信号同时控制高压侧和低压侧 MOSFET。这种配置简化了控制接口,因为 PWM 引脚会根据其电压电平决定 MOSFET 的状态。对于大功率应用,设计人员可能更倾向于采用这种设计,因为简化的控制接口、更少的引脚以及在高密度印刷电路板上复杂程度最小的信号布线,都将非常有益于这些应用。LTC7063 的一个实际应用是带有远程负载的 2:1 降压转换器设计(图 2)。凭借最高可达 80 V 的输入电源电压,这种配置可将一半的输入电压(½VIN)输出至最大 5 A 的负载。
图 2:一个使用 LTC7063 浮地非隔离半桥栅极驱动器的、带远程负载降压型转换器设计。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
- LTC7066 可为高压侧和低压侧驱动器接受独立的 CMOS/TTL 逻辑电平输入,为每个 MOSFET 提供单独的控制信号。这样就能实现精确而灵活的控制,让设计人员充分利用定时、死区时间和开关特性。因此,该器件非常适合采用微调数字控制功能的系统,如使用高性能数字控制器或 FPGA 的系统。
无论是在低压还是高压环境中工作,产品系列中的每个器件都包含必要的保护和调节参数,这有助于设计人员最大限度地发挥功率级的性能。
每个产品都具有自适应击穿保护功能,可防止高压侧和低压侧 MOSFET 同时导通。此外,每个器件都支持死区时间可调,使设计人员能够微调开关转换之间的延迟,从而在不影响效率的情况下最大限度地减少损耗并避免交叉导通。欠压锁定 (UVLO) 是另一项常见功能,用于确保栅极驱动器仅在电源电压处于安全阈值范围内时工作。
从性能角度来看,LTC706x 系列器件都具有很强的栅极驱动阻抗,典型值为 1.5 Ω 上拉和 0.8 Ω 下拉。这一特性能够实现快速栅极充电和放电——对于高速应用中的快速开关、严格时序控制和降低开关损耗来说至关重要。
对于传统自举方法无法满足的高占空比应用,设计人员可以评估其他栅极驱动技术。必须考虑每种方法在复杂性、效率和成本方面的权衡。例如,隔离栅极驱动器利用变压器或数字隔离器提供独立的栅极驱动电压,从而无需自举充电机制,而直接偏置电源则可提供不受开关周期影响的稳定栅极驱动电压。
结语
在对速度、效率和紧凑型设计要求极高的大功率应用中,浮地非隔离半桥栅极驱动器为控制高压侧和低压侧 MOSFET 提供了最佳解决方案。通过利用自举电路产生必要的栅极驱动电压,这些驱动器避免了复杂的隔离设计,同时保持了精确的开关性能。ADI 的 LTC706x 系列产品提供了一系列多功能解决方案,可满足高速、高压电源转换的需求。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。