如何为洁净室污染控制选择正确的 PARR
投稿人:DigiKey 北美编辑
2025-12-31
在制药、医疗无菌处理以及食品和饮料生产中,污染控制是首要目标。在 ISO 5 级洁净室等受控环境中,操作员是造成微粒和微生物污染的主要因素。人体在静止状态下会脱落大量微小颗粒物,而这一数量会随着运动而增加。
这种污染会危害产品无菌性和患者安全。传统的非电动洁净室防护服和防护罩可有效过滤这类污染物。不过,这些防护设备会让操作人员感到不适,导致热应力和 CO2 积聚。该情况可能导致防护面罩起雾,进而引发违规操作,最终向空气中释放微粒。
这种情况对操作员的舒适性和安全性提出了挑战,同时个人防护设备 (PPE) 本身又不能成为污染源。本文将分析专为防止操作人员对洁净室环境造成污染而设计的电动送风式空气净化呼吸器 (PAPR) 系统背后的工程与材料科学。
洁净室污染的挑战及其隐患
在洁净室应用中,需依据三相核心指标评估个人防护装备 (PPE):过滤性能、去污可行性及微粒脱落可能性(掉絮)。面临的挑战在是,常见的解决方案至少在其中一个方面失败。
首要问题是操作员自身。人体是微粒(皮屑、毛发)、气溶胶(呼吸飞沫)和生物负载(微生物)的持续来源。传统的非电动洁净室防护服旨在阻隔这种情况,但其无孔隙的特性给人体工程学带来了挑战,即热应力和 CO₂ 聚集。这种不适感不仅会造成操作员疲劳,也会直接影响生产过程。例如,防护面罩起雾不仅会引发操作员违规调节,还会削弱其目视检查的能力。
由于认识到被动防护服的缺陷,许多设施都采用了 PAPR。错误在于选择了标准工业 PAPR,从而引入了新的污染向量:
- 多孔材料:工业级系统的传动带通常由聚酯或皮革编织而成。这些多孔材料,连同标准通风橱中的织物过滤结构,会滞留皮肤细胞和微生物。这就产生了无法可靠灭菌的生物负载沉积,并被带入无菌区。
- 防护等级不足:许多标准 PAPR 风机的防护等级通常为 IP53。根据该标准的定义,该防护等级仅能防护与垂直方向夹角不超过 60° 的喷水。这种防护性能把不足以满足洁净室除污作业的要求,因在这类应用中,通常会采用高压方式施加清洁液。这类除污操作规程可能会将微污染物压入风机外壳的接缝与通风口,并在此处滞留堆积。
- 纤维脱落:工业用通风罩并非为低掉絮而设计。这类通风罩多采用标准聚丙烯非织造布制成,而该类织物受生产工艺特性影响,易产生纤维脱落(掉絮)现象,进而造成工艺污染。
将 3M™ Versaflo™ TR-600 作为系统级解决方案
真正的洁净室解决方案是指每个组件的设计都符合无菌要求的系统。图 1 所示的 3M™ Versaflo™ TR-600 系列便是该系统设计的一个案例。
图 1:TR-600 系列 PAPR 套件包括 TR-602N 风机、过滤器和盖子。(图片来源:3M)
该系统的基础是 TR-602N 风机。其机械设计与工业风机截然不同:
- 潜水式清洁 (IP67):与 TR-653 清洁和储存套件(图 2)搭配使用时,风机防护等级为 IP67。这种规格意味着设备完全防尘,并可完全浸没在 1 米深的水中 30 分钟,这对于彻底消除污染至关重要。这种浸没式防护能力适用于制药或生物制剂生产中必须执行无菌区操作规程的应用。
图 2:安装 TR-653 清洁塞。这些组件可密封风机,使其达到 IP67 等级,以实现完全净化。(图片来源:3M)
- 用户可控式气流:本设备配备三档可选气流速率,分别为 6.7、7.2 和 8.0 cfm,操作人员可据此提升散热效果与舒适度,或延长电池续航时间。这种适配性有助于缓解操作人员的热应激反应,而这种应激反应正是导致护具起雾和违规操作的主要诱因。
- 智能警报:系统提供低电量和低气流声光报警和振动报警。这种多级警报系统可作为一种保障措施,确保操作人员在必要时有足够的时间离开无菌区。
头部防护装备为主要防护屏障。洁净室最严格的操作规程要求更换整套组件,以杜绝交叉污染。
图 3 所示为 S-433L-5 防护头罩,这是一种集成式悬挂头罩,出厂时已完全组装好,可直接使用。这种头罩设计是制药生产领域及其他洁净环境的理想之选,因在这些领域,频繁整套地更换头罩组件是标准操作规程。
图 3:S-433L-5 防护罩是一次性组件,非常适合需要更换整个头罩的制药操作规程。(图片来源:3M)
这款头罩的 OSHA 指定保护系数为 1000。该等级是此类呼吸器的最高等级,表示它可将头罩内的污染物浓度降低至外部空气浓度的 1/1000。这款头罩的 PETG 面罩弧度更小,视野更开阔,还能减少反光和眩光。这是进行视觉检测任务的关键优势。
该系统的其他部分用来保障系统可清洁、易用。
- TR-627 无孔穿戴式传动带(图 4)是无菌系统的合适选择。其乙烯基聚氨酯涂层的无孔表面可进行去污处理,不会像多孔皮革腰带那样滋生微生物。
图 4:TR-627 易清洁穿戴式传动带,表面无孔,方便有效去污。(图片来源:3M)
- BT-30 呼吸管(图 5)配备快速释放旋转接式连接结构。该接头可确保连接牢固,不会意外松脱,也不会破坏无菌防护屏障。其自动调节、防卡塞设计是实验室复杂设备的关键安全特性。
图 5:长度可调的 BT-30 呼吸管。(图片来源:3M)
- 标准 TR-6710N HE 过滤器是一种高效微粒过滤器,如图 6 所示,配备 TR-6700FC 型过滤器保护罩。作为一款高效过滤器 (HE),该部件主要用于去除微小颗粒物。该保护罩用于防止过滤器在使用和擦拭清洁过程中受到飞溅液体的污染。
图 6:TR-6710N HE 型过滤器(右)及相应的 TR-6700FC 型过滤器保护罩(左)。(图片来源:3M)
TR-600-ECK 可作为交钥匙型解决方案
对于寻求完整合规解决方案的工艺工程师、环境、健康及安全 (EH&S) 管理人员而言,图 7 所示的 TR-600-ECK(易清洁型 PAPR 套件)是评估和使用的最佳方案。该套件整合了洁净室系统的核心硬性组件,可节省采购时间,助力企业通过单一零件编号实现基础硬件的标准化管理。
该套件包括 TR-602N 风机、TR-627 易清洁传动带、BT-30 呼吸管、TR-6710N 过滤器和 TR-6700FC 保护罩。此外,TR-630/TR-641N 电源系统还配有标准锂离子电池和单工位充电器。该电源系统的续航时间为 4 到 13 小时,使用寿命为 500 次,足以保证可靠运行。
图 7:TR-600-ECK(易清洁 PAPR 套件),包括 TR-602N 风机、S-433L 防护罩、TR-627 传动带和其他组件。(图片来源:3M)
这种基于套件的方法还能简化合规性和培训工作。通过将 TR-600-ECK 作为标准平台,安全管理人员可以为使用、检查和去污过程制定一套统一的培训规程。这种方法与混用各类不同个人防护装备 (PPE) 的管理模式形成鲜明对比,后者可能导致操作人员产生困惑、维护操作不规范,并引发合规漏洞。
一旦该核心系统完成核准,企业便可采购相应的头部防护装备作为耗材,并根据日常生产需求,增购 S-433L-5 这类一次性防护头罩扩大使用规模。这种两步式采购策略——即先核准核心套件,再根据需求增购耗材类防护头罩,是为无菌生产部署合规的端到端系统的高效方案。
结语
在洁净室中,操作人员是主要污染风险源。操作人员穿戴的 PPE 在设计上必须能够保护生产工艺免受人员污染。标准工业级 PAPR 因采用多孔材料和非浸没式电子元器件,成为合规隐患与污染风险点。需要采用真正的系统方法,整合可净化电子设备 (IP67)、无孔配件和一次性使用操作规程,以消除风险。
因此,工艺工程师在评估个人防护设备时,必须以其工艺安全规范为基础,而不仅仅是操作人员安全。升级到诸如 3M Versaflo TR-600 等专用系统后,可兼顾操作人员的舒适性要求与工艺完整性、合格率保障的硬性要求。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。