高阻抗接地故障检测:标准 GFDI 的局限性和主动式诊断解决方案

作者:Rakesh Kumar, Ph.D.

投稿人:DigiKey 北美编辑

在太阳能运维 (O&M) 中,逆变器状态指标是衡量系统健康状况的主要指标。然而,正常运行状态并不一定表示系统没有故障。逆变器的标准接地故障检测中断 (GFDI) 装置,具有防止误跳闸的检测阈值。因此,漏电流低于这些阈值时可能检测不到。

虽然这类电流通常不足以触发停机,但其长期存在会造成绝缘退化和设备损坏。本文将剖析标准 GFDI 的技术局限性、高阻抗故障的物理原理以及在 1500 V 阵列中查找故障时面临的实际挑战。本文将探讨从侵入式故障诊断向非接触式主动诊断的转变,详解信号注入技术如何识别隐藏的故障,以提高运行效率和资产寿命。

标准 GFDI 技术的局限性

标准接地故障保护通常采用以下两种方法之一:基于熔断器的检测(常见于基于变压器的集中逆变器)或剩余电流检测器 (RCD)(常见于无变压器组串逆变器)。

这两个系统都基于最小电流阈值运行。保险丝系统通常需要 1 A 或更大的故障电流才能断开电路。RCD 通常更为灵敏,检测阈值通常在 300 mA 左右。然而,由缓慢绝缘击穿、湿气侵入或电线外皮擦伤引起的故障,通常始于高阻抗连接,泄漏电流远低于上述水平(如 50 mA 至 100 mA)。

在电气上,这种漏电流仍低于跳闸阈值,逆变器将其视为正常工作漏电流。然而,从物理角度看,电流会沿表面形成爬电并产生热量,导致碳化和绝缘损性能进一步坏。

如晨露等环境因素会暂时降低故障电阻,使电流得以流动。随着水分蒸发,电阻增加,通过被动式监测便无法检测到故障。导体的物理损坏依然存在,而且可能随着每次热循环变得更加严重。

隐藏的故障风险

浮地或高阻抗接地系统中的单个接地故障,会将故障导体的电位锁定为地。虽然系统可以继续运行,但如果再次发生故障,这种情况就会产生回流路径。

如果极性相反的导体上出现第二个接地故障,电流就会绕过逆变器的负载和 GFDI 保护机制。这种情况下,电流会通过阵列的支架或电缆管形成直流短路。

传统故障排除方法的局限性

当怀疑发生接地故障时,标准的故障排除程序通常包括隔离阻串。技术人员测量汇流箱的电压,然后依次物理断开组串,以隔离故障。

在 1 500 V 系统中,这一过程会带来特殊风险。反复插接 MC4 连接器会导致密封性和触点老化,可能会引入湿气或增加电阻。此外,电压对地法需要技术人员进行人工计算,来估算故障位置。

此外,数字万用表 (DMM) 或绝缘电阻测试仪 (IRT) 等无源工具在这方面也有操作限制。通过 DMM 可以判断是否存在电压,但不能确定漏电位置。IRT 可测得精确的绝缘表征,但要求系统断电,隔离电路,这会增加测试准备时间。

间歇性故障是无源工具面临的一项特殊挑战。潮湿条件下出现的故障可能会在技术人员到达时干透,最终电压和电阻读数恢复正常。被动式检测工具无法定位测试时未处于通电状态的故障。表 1 比较了这些标准测试方法和先进的接地故障定位方法。

测试方法 绝缘电阻测试 (IRT) 电压对地测试 高级接地故障定位测试
最适合
  • 硬故障
  • 某些间歇性故障
  • 硬故障
  • 大致的故障位置
  • 硬故障
  • 高电阻故障
  • 系统拓扑测绘
  • 精确的故障定位
使用案例
  • 初始故障隔离
  • 比较组串,以发现异常
  • 估计故障位置
  • 通过测量电压差发现故障
  • 快速诊断并精确定位故障位置
  • 开路或布局问题
局限性
  • 无法提供确切位置
  • 需要断开组串连接
  • 需要断开组串连接
  • 对间歇性故障效果较差
  • 需要培训
  • 在高电容和高电阻系统上可能无法得出结论

表 1:为什么传统测试方法往往无法有效定位间歇性或高阻抗故障?(图片来源:Fluke)

使用 Fluke GFL-1500 进行主动式诊断

Fluke ElectronicsGFL-1500 太阳能接地故障定位仪是一款功能全面的故障诊断解决方案,专为公用事业级和商用光伏系统而设计。如图 1 所示,该套件包括三个基本组件:用于注入可跟踪信号的发射器、用于精确定位电缆路径上故障的接收器,以及用于在不断开导体的情况下隔离故障组串的信号跟踪钳。

Fluke GFL-1500 太阳能接地故障定位仪图 1:Fluke GFL-1500 太阳能接地故障定位仪包括用于端到端接地故障定位的发射器、接收器和信号跟踪钳。(图片来源:Fluke)

为了检测标准 GFDI 和被动式工具可能忽略的高阻抗故障,技术人员可以使用主动式诊断技术方法。这种方法包括向系统注入信号,以追踪故障路径。Fluke GFL-1500 太阳能接地故障定位仪就采用了这种方法。

GFL-1500 采用 FaultTrack™ 技术,将调制频率信号注入直流系统。该定位仪的工作频率为 6.25 kHz 时,用于故障跟踪;为 32.764 kHz 时用于开路检测。这些频率可保持信号的清晰度,即使在信号清晰度通常会降低的电噪声环境中,也能确保精确检测。

为在带电故障追踪作业期间确保安全的同时确保信号强度时,发射器会根据选定的工作模式调整其输出电流。在阵列高 (HIGH) 输出模式下,它可输出 30 mA RMS 的电流,而单元高 (HIGH) 模式下可输出高达 120 mA RMS 的电流。此外,发射器还采用双电源供电。发射器可以采用阵列自身的 DC 电压或内置电池供电运行,确保无论组串通电还是完全断电,均能确保稳定一致的信号注入。这样,技术人员就可以在不产生危险电流的情况下远距离跟踪故障。

该工具具有分析 (Analyze) 模式,可在启动物理隔离之前,完成故障特性分析。通过将发射器与汇流箱连接,该工具可测量漏电电阻和对地电压。该工具将故障电阻分为特定的范围(例如,≈<5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ,直至 >1 MΩ),使技术人员能够直观地了解逆变器未识别阻抗的严重程度。图 2 举例说明了发射器显示屏上的诊断结果。

发射器显示屏上显示的诊断结果图 2:如显示屏中所示,发射器对故障电阻的分级结果(如 <5 kΩ)以及对地电压测量值,便于技术人员能够在跟踪前确定故障特征。(图片来源:Fuke)

发射器和接收器的防尘和防溅等级均为 IP54,工作温度范围为 -20°C 至 +50°C,适用于恶劣的现场条件。配套信号钳的钳口开度为 61 mm (2.4 in),可夹持 500 MCM 主电缆等大型导体。此外,接收器在阵列模式下的探测距离可达 4.75 m (15.6 ft),便于技术人员可在安全距离外,对高架走线架或深层电缆桥架内的电缆进行追踪定位。

无创式信号追踪工作流程

GFL-1500 可在不断开高压连接器的情况下进行故障定位。典型的工作流程如下:

  1. 分析:技术人员将 GFL-1500 发射器连接到汇流箱或逆变器的正负母线和接地端子上,如图 3 所示。“分析”功能运行诊断测试,以确认是否存在接地故障并测量其电阻。

Fluke GFL-1500 用于分析和信号注入时的接线图 3:连接 GFL-1500,进行分析和信号注入。(图片来源:Fuke)

  1. 信号注入:技术员启动信号注入。GFL-1500 通过系统发出提示音。这可以在通电系统上进行(最高电压 1500 V)。
  2. 跟踪:技术人员使用 GFL-1500 信号追跟踪钳扫描同轴电缆。信号钳可检测到携带故障电流的具体组串上的提示音,使技术人员无需断开电线即可在并联组串中识别故障电路。手持式接收器也可用于跟踪,但可能需要隔离并联组串,以便清晰识别分支电路。

多个并联回路之间的有源故障通路图 4:在不断开保险丝的情况下,使用信号钳识别多个并联回路之间的有源故障路径。(图片来源:Fluke)

  1. 精确定位:技术人员使用接收器沿着确定的线跟踪信号。如图 5 所示,为实现精确检测,接收器的方向必须与导体垂直。信号强度指示故障位置,在准确的故障点处,提示音会消失或改变。接收器同时提供可视信号强度条和音调可变提示音,让技术人员通过提示音判断故障位置的同时,还能观察现场环境或高空危险源。

精确定位故障位置的接收器方向图 5:要精确定位故障位置,接收器必须垂直于布线路径,以最大限度地检测信号。(图片来源:Fluke)

注:在进行任何连接之前,应执行标准安全程序,例如使用 Fluke 393 FC 钳形表等工具验证电流水平。

结语

逆变器状态指示灯可提供运行数据,但不能提供全面的安全保证。随着太阳能资产的老化和 1,500 V 系统成为标准系统,对于系统安全和使用寿命来说,识别高阻抗故障变得越来越重要。

采用 Fluke GFL-1500 等主动诊断工具,可使 O&M 团队检测到低于逆变器检测阈值的故障。这种方法减少了对侵入式故障排除方法的依赖,保持了布线的完整性,并降低了与未检测到的接地故障相关的风险。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

关于此出版商

DigiKey 北美编辑