创客选型零踩坑!M5Stack 全系列主机开箱即用,AIoT 项目开发效率翻倍

作者:Lashley Wang

“想做 IoT 原型,却被接口不足劝退?”“看重性价比,又担心上手复杂?”“验证创意的热情,全被冗杂选型文档浇灭?” 相信每个创客在项目启动前,都曾被硬件选型的难题困住。 但现在不用愁啦!M5Stack智联创新 让AI触手可及」系列视频第一集已上线,来自 M5Stack 的 Zoey 带你一站式解锁全系列核心主机,从 IoT 项目、机器人开发到智能家居控制,无论你是新手还是资深工程师,都能找到精准匹配的 “创意搭档”,让开发像搭积木一样简单~

*******************************************************

主讲嘉宾:
郑培吟(Zoey Zheng),M5Stack海外大客户经理

郑培吟(Zoey Zheng),M5Stack海外大客户经理

Zoey作为M5Stack 的海外大客户经理,专注于全球客户开发和长期市场拓展。其工作核心是与分销商和企业客户建立并维护战略合作伙伴关系。通过持续的客户互动和生态系统协作,帮助合作伙伴发展业务,同时扩大 M5Stack 在全球的影响力。

 

核心亮点:模块化生态,让开发告别繁琐

M5Stack 专为 IoT 与快速原型开发打造了即插即用的模块化硬件系统,彻底打破传统开发的接线困扰。所有主机均采用标准化设计,搭配 SD 卡槽、Type-C 接口、拓展接口与总线,只需简单堆叠拓展模块和功能底座,就能灵活适配不同应用场景。

不用复杂配置,无需专业焊接,从开箱到投入开发全程高效,让你把更多精力放在创意实现上,而非硬件调试上~

 

全系列详解:按需选型,精准匹配你的项目

Core 系列:功能全能王,多媒体交互首选

Core 系列是 M5Stack 功能最全面的多媒体主机,标配彩色触控屏、麦克风、喇叭、可堆叠电池底座及丰富接口,妥妥的物联网中控、数据可视化面板和智能交互终端首选。

图1

  • Core2(经典入门款):搭载 ESP32 双核处理器,2 英寸触摸屏搭配内置麦克风、喇叭和六轴传感器,集成 TF 卡、USB-C 及拓展接口,上手即用,是原型开发的性价比之选,新手也能快速入门。
  • CoreS3(旗舰高性能款):采用 ESP32-S3 双核处理器,保留 2 英寸触控屏的同时,新增摄像头传感器与磁力计,支持多种拓展接口,集视觉能力与交互功能于一体,满足高阶开发需求。
  • Tab5(大屏视觉款):搭载 ESP32 与 P4 双核高性能处理器,配备 5 英寸高清触摸屏,支持 USB-C、TF 卡、外接天线与拓展接口,在传统小屏基础上全面升级,特别适合高性能 IoT 原型开发和视觉交互场景。

 

Stick 系列:轻便紧凑,便携场景利器

如果追求小巧轻便、高性价比,Stick 系列绝对是不二之选。相较于 Core 系列的全功能配置,Stick 系列更聚焦便携性,专为穿戴设备、便携定位器与现场数据采集场景设计。

上一代主力产品StickC-Plus2采用 ESP32-PICO 双核处理器,搭载 1.14 英寸彩色屏幕,内置红外发射、麦克风、六轴传感器及 200 毫安电池,同时支持 USB-C 与拓展接口。小巧机身蕴含强大能量,是 IoT 传感节点的理想小型设备,让移动开发随时随地进行。

基于StickC-Plus2的市场认可度,M5Stack在此基础上推出最新迭代产品 StickS3,作为面向远程控制与物联网的紧凑型可编程控制器,搭载 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(8MB Flash+8MB PSRAM,支持 2.4GHz Wi‑Fi),配备 1.14" LCD、6 轴 IMU 与可编程按钮;采用 ES8311+AW8737 音频方案,集成红外收发与 250mAh 电池,适用于智能家居、AI 语音助手与 IoT 项目开发。

相比较StickC-Plus2而言,StickS3采用性能更强的 ESP32 S3 主控,搭配更大的 8MB PSRAM,算力与运行空间大幅提升。相比StickC-Plus2,它升级为完整音频 Codec、麦克风与扬声器,支持语音交互与音频播放,还具备双向红外功能,扩展接口更完善,更适合 AI、语音及复杂 IoT 场景。

图2

 

Atom 系列:超迷你尺寸,嵌入场景专属

Atom 系列以超迷你尺寸出圈,专为空间受限的项目设计,比如 IoT 节点、智能传感终端或视觉交互模块,堪称 “嵌入式开发小能手”。

代表型号AtomS3RS3R CAM均采用 ESP32-S3 双核处理器,标配 8 兆闪存与 8 兆内存。

其中,AtomS3R 配有 0.85 英寸彩色 IPS 显示屏、六轴 IMU、三轴磁力计及红外发射功能;S3R-Cam 则将屏幕替换为 30 万像素摄像头,支持 UVC 即插即用,两款产品都能作为可嵌入的智能 IoT 节点,在狭小空间中发挥强大作用。

 

Stamp 系列:邮票大小,定制化与工业场景适配

Stamp 系列尺寸仅为邮票大小,可直接嵌入定制产品及控制系统,灵活性拉满。

图3

S3A主控是该系列的标准通用型号,采用 ESP32-S3 双核处理器,配备 8 兆闪存、Type-C 接口及丰富 GPIO,功能强大且兼容性强。在此基础上,M5Stack 还开发了一系列功能化终端:Cardputer-Adv拓展出 1.14 英寸显示屏与键盘,操作更便捷;Dial集成旋钮交互和 1.28 英寸触控屏,集成度超高;StamPLC 则面向工业场景,提供继电器、RS485、隔离 IO 等接口,可直接用于自动化控制,覆盖多类定制化需求。

 

特殊形态设备:满足高阶与细分场景

除了通用系列,M5Stack 还推出两款特殊形态设备,精准匹配 AI 应用与超迷你控制需求:

图4

  • LLM630 Kit:针对 AI 应用与边缘计算打造,基于 AX630C 主控,集成 Wi-Fi6 与大内存组合,无论是本地推理还是云端协作,都能提供高效 AI 处理能力。借助内置的 StackFlow AI 框架,接入网络即可作为远程 LLM 推理节点;通过 PyAXEngine,还能在本地运行 YOLO 11n 等视觉模型,实现物体检测、目标识别等边缘视觉任务。
  • Nano C6:超迷你主控支持 Wi-Fi6 与 Zigbee 通信,内置红外发射器与可编程 RGB LED 灯珠,仅指尖大小,适用于智能家居控制、工业自动化以及物联网监测等场景。借助其 Matter 支持,可轻松构建智能灯光控制中心,实现对 Matter 协议设备的便捷控制。

 

选型口诀:10 秒锁定你的专属主机

面对丰富的产品系列,无需再纠结,记住这几句就够了:

  • 功能全面选 Core,多媒体交互、高性能开发全 hold 住;
  • 便携实用选 Stick,移动场景、传感节点首选;
  • 空间受限选 Atom,超迷你尺寸适配嵌入式需求;
  • 定制嵌入选 Stamp,邮票大小灵活融入定制产品与工业场景;
  • 特殊算力选 Others,LLM630 Kit 与 Nano C6 满足 AI 与超迷你控制需求。

 

应用场景:创意落地无边界

现在的 M5Stack 硬件,早已覆盖创客开发全场景:

  • 智能家居:用 Core 系列做中控,统一管理灯光、空调,实时监测环境数据;
  • 机器人开发:借助 CoreS3 的视觉能力,搭配拓展模块实现自主导航、物体识别;
  • 便携设备:用 Stick 系列打造穿戴式定位器、现场数据采集终端,移动开发更灵活;
  • 工业控制:StamPLC 提供工业级接口,直接用于自动化控制场景。

 

相关产品信息

Core2 v1.1 K010-V11
DigiKey 零件编号: 2221-K010-V11-ND

Core2 v1.1 是M5Stack 开发套件系列中第二代主机的迭代版本,在原有一代主机基础上对功能进一步加强,迭代为电源管理芯片为 AXP2101+INA3221 的方案,硬件功能更加齐全,添加了 RTC 电池,满足低功耗应用需求,和精准计时功能需求。其核心主控配备了 ESP32-D0WDQ6-V3,具有两个可以单独控制的 Xtensa® 32-bit LX6 处理器,主频高达 240Mhz,支持 Wi-Fi 功能,板载 16MB Flash 与 8MB PSRAM,可通过 TYPE-C 接口下载程序,强劲的配置满足复杂应用的资源开销。正面搭载一块 2.0 寸一体化电容式触摸屏,为用户带来更流畅的人机交互体验。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

CoreS3 K128
DigiKey 零件编号: 2221-K128-ND

CoreS3 是 M5Stack 开发套件系列的第三代主机,其核心主控采用 ESP32-S3 方案,双核 Xtensa LX7 处理器,主频 240MHz,自带 Wi-Fi 功能,板载 16MB Flash 和 8MB PSRAM,可通过 USB Type-C 接口下载程序,支持 OTG 和 CDC 功能,方便外接 USB 设备和烧录固件,正面搭载一块 2.0 寸电容触摸 IPS 屏,面板采用高强度玻璃材质,屏幕下方内置一个 0.3MP 的摄像头 GC0308,附带接近传感器 LTR-553ALS-WA,电源部分采用 AXP2101 电源管理芯片及 4 路电源流向控制回路,整体采用低功耗设计,板载六轴姿态传感器 BMI270 和磁力计 BMM150,板载 TF-card (microSD) 卡槽,板载 BM8563 RTC 芯片,提供精确计时及休眠 - 定时唤醒功能,声音输出方面采用高保真 16bits-I2S 功放芯片 AW88298,机身内置 1w 扬声器,声音输入方面采用 ES7210 音频编码芯片 + 双麦克风输入,在机身侧边配有独立电源按键与重启 (RST) 按键,自建延时电路,长按复位键便可进入程序下载模式。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

Tab5 K145
DigiKey 零件编号: 2221-K145-ND

Tab5 是一款面向开发者的高度可扩展便携式智能物联网终端开发设备,集成了双芯片架构和丰富的硬件资源。其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM。无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6,其天线系统可在内置 3D 天线与外部 MMCX 天线接口之间自由切换,灵活适应不同部署环境,确保数据吞吐与低时延控制。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

StickC-Plus2 K016-P2
DigiKey 零件编号: 2221-K016-P2-ND

StickC-Plus2 是 StickC-Plus 的迭代版本。其主控采用 ESP32-PICO-V3-02 芯片,具备 Wi-Fi 功能。在小巧的机身内部,集成了丰富多样的硬件资源,例如红外、RTC、麦克风、LED、IMU、按键、蜂鸣器等。它采用由 ST7789V2 驱动的 1.14 寸 TFT 屏幕,分辨率为 135 x 240 。电池容量增加到了 200mAh ,接口方面同样支持 HAT 与 Unit 系列产品。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

StickS3 K150
DigiKey 零件编号: 2221-K150-ND

StickS3是一款紧凑且高性能的可编程控制器,专为远程控制,物联网应用设计。核心搭载 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控芯片,支持 2.4 GHz Wi-Fi 无线通信,内置 8MB Flash 与 8MB PSRAM,满足多样化应用开发需求,提供出色的性能与扩展性。人机交互方面配备 1.14" LCD 显示屏、 6 轴 IMU 传感器、可编程按钮。音频系统采用 ES8311 单声道编解码器,结合高灵敏 MEMS 麦克风 与 AW8737 功率放大器,实现清晰拾音与高保真音频输出,赋能语音识别与交互体验。同时集成 IR 发送和接收管,250mAh 锂电池,适合智能家居控制,AI 语音助手,IoT 项目开发等应用场景。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

AtomS3R C126
DigiKey 零件编号: 2221-C126-ND

AtomS3R 是一款基于 ESP32-S3 主控的高度集成的物联网可编程控制器。内部集成了 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控、集成 Wi-Fi 功能、8 MB 片上 Flash 和 8 MB PSRAM;配有 0.85 英寸的彩色 IPS 屏幕 ,屏幕下方有一个可编程按钮;内部有 5V 转 3.3V 的电路;内置三轴 BMM150 地磁传感器和六轴 BMI270 姿态传感器;配备 USB Type-C 接口用于供电和固件下载;带有一个 HY2.0-4P 扩展端口;底部有六个 GPIO 和电源引脚,便于扩展。与之前的产品相比,AtomS3R 的 3D 天线 经过增强,提供了更好的性能和更高的稳定性。产品尺寸仅为 24.0 x 24.0 x 12.9mm ,适用于各种嵌入式智能设备应用。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

AtomS3R-CAM C126-CAM
DigiKey 零件编号: 2221-C126-CAM-ND

AtomS3R-CAM 是一款集成了摄像头的迷你物联网可编程控制器,内部集成了 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控,集成 Wi-Fi 功能、8 MB 片上 Flash 和 8 MB PSRAM。它具有 5V 转 3.3V 的电源管理电路,并内置了三轴 BMM150 地磁传感器和六轴 BMI270 姿态传感器。此外,产品还搭载了 0.3MP 的 GC0308 摄像头,支持图像采集,并具有红外发射控制功能。摄像头前配备了保护玻璃,用于防尘并提高图像质量。与之前的产品相比,AtomS3R-CAM 的 3D 天线 经过增强,提供了更好的性能和更高的稳定性。该产品出厂配备了 UVC (USB Video Class) 功能固件,作为免驱 USB 摄像头使用,用户无需安装驱动即可通过 USB 接口直接使用摄像头。产品还包括 USB Type-C 接口用于供电和固件下载,并带有一个 HY2.0-4P 扩展端口。底部设计了六个 GPIO 和电源引脚,便于扩展。产品尺寸仅为 24.0 x 24.0 x 13.5mm ,适用于物联网设备监控、教育开发工具等嵌入式场景。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

Cardputer-Adv K132-ADV
DigiKey 零件编号: 2221-K132-ADV-ND

Cardputer-Adv 是一款可编程卡片电脑,其核心采用 Stamp-S3A 主控模组(基于 ESP32-S3FN8),集成 1.14" LCD 屏幕与 56 键极简键盘以支持便捷的交互与输入操作。音频处理方面,设备集成 ES8311 音频编解码芯片,搭配高信噪比 MEMS 麦克风,NS4150B 功放芯片和 1W 扬声器,能够提供优质的音频输入输出能力。同时配备 3.5mm 音频输出接口可以用于外接耳机或音响。内部配备 1750mAh 大容量锂电池,结合低功耗设计与独立电源开关,能够提供良好的续航能力。集成 6 轴姿态传感器 BMI270,红外发射管,microSD 卡槽,同时预留 HY2.0-4P Grove 接口, EXT 2.54-14P 拓展总线可用于传感器与其他外设拓展。结构方面,底座含磁铁可以进行金属吸附,结构设置兼容乐高孔扩展。该产品适用于工程师快速功能验证设计、工业控制、家居控制等场景。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

Dial v1.1 K130-V11
DigiKey 零件编号: 2221-K130-V11-ND

Dial v1.1 是一款高性能、多功能的嵌入式开发板,在原有产品 Dial 的基础上实现了全面升级。新版产品采用全新的 Stamp-S3A 主控,进一步提升系统处理能力和稳定性;同时,对核心模组天线和按键进行了优化,有效增强了无线通信性能和用户操作体验。产品配置 1.28 寸 圆形 TFT 触摸屏与高精度旋转编码器,并内置 RFID 检测模块,RTC 电路,板载蜂鸣器以及屏下按键,实现设备互动和提醒唤醒功能。供电方案支持 DC 6 ~ 36V 宽电压直流输入,并预留锂电池接口及充电电路,以满足多样化应用需求。此外,预留的 PORT.A 和 PORT.B 接口便于扩展 I2C 和 GPIO 设备。该产品适用于智能家居控制、物联网应用、智能穿戴、门禁系统、工业控制及教育创客等领域。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

StamPLC K141
DigiKey 零件编号: 2221-K141-ND

StamPLC 是一款物联网可编程逻辑控制器,专为工业自动化与远程监控设计。产品采用 Stamp-S3A 控制模组,不仅提供强大的处理能力,还实现了高效 无线 连接。在 控制方面,StamPLC 提供 8 路光耦隔离数字输入和 4 路继电器输出(支持交 / 直流负载),加上 GPIO.EXT 与 2 个 HY2.0-4P 接口,使各类传感器和执行器的接入更加简单可靠;同时,通过板载的 PWR-CAN 和 PWR-485 接口,设备能够无缝集成进工业现场总线网络,实现远程数据传输与集中控制。人机交互方面,产品搭载了 1.14 英寸彩色 显示屏,RESET/BOOT 按键,3 个用户按键及蜂鸣器,方便用户进行实时参数配置和状态监控,并能在异常时及时报警。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

LLM630 Compute Kit K143
DigiKey 零件编号: 2221-K143-ND

LLM630 Compute Kit 是一款 AI 大语言模型推理开发平台,专为边缘计算和智能交互应用而设计。该套件的主板搭载爱芯 AX630C SoC 处理器,集成了 3.2 TOPs@INT8 算力的高能效 NPU,提供强大的 AI 推理能力,能够高效执行复杂的 视觉 (CV) 及大语言模型 (LLM) 任务,满足各类智能应用场景的需求。主板同时配备 JL2101-N040C 千兆网口芯片 和 ESP32-C6 无线通信芯片,支持 Wi-Fi 6 @ 2.4 GHz,用作设备的网卡,提供高速数据传输能力,实现 Wi-Fi 和以太网的桥接功能。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

NanoC6 C125
DigiKey 零件编号: 2221-C125-ND

NanoC6 是 M5Stack 开发套件系列中一款微型、低功耗的 IoT 开发板。搭载 ESP32-C6FH4 作为 SoC,支持 Wi-Fi 6 和 Zigbee 等无线通讯方式,并且内置红外发射器,能够便捷地控制红外物联网设备。其板载陶瓷天线可确保稳定的无线通信连接。

M5Stack官网相关开发资源链接

 

M5Stack 全系列主机均支持开箱即用,无需复杂配置,能立即投入你的项目开发。更多产品详情与购买渠道,可访问 DigiKey M5Stack 专区

跟着 M5Stack 玩转创客硬件,下一个爆款项目可能就出自你手~ 系列后续还会带来具体项目实战、模块拓展技巧,记得持续关注哦!

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
新产品
STICKS3
K150STICKS30 - 立即发货$177.80查看详情
新产品
CARDPUTER-ADVIS A PROGRAMMABLE C
K132-ADVCARDPUTER-ADVIS A PROGRAMMABLE C295 - 立即发货$247.27查看详情
新产品
THELLM630 COMPUTE KITIS ANAI LAR
K143THELLM630 COMPUTE KITIS ANAI LAR91 - 立即发货$826.17查看详情
M5STACK CORE2 ESP32 IOT DEVELOPMK010-V11M5STACK CORE2 ESP32 IOT DEVELOPM0 - 立即发货See Page for Pricing查看详情
M5STACK CORES3 ESP32S3 IOT DEVELK128M5STACK CORES3 ESP32S3 IOT DEVEL121 - 立即发货$495.37查看详情
M5STACK TAB5 W/ BATTERYK145M5STACK TAB5 W/ BATTERY0 - 立即发货$496.20查看详情
M5STICKC PLUS2 ESP32-PICO IOTK016-P2M5STICKC PLUS2 ESP32-PICO IOT0 - 立即发货See Page for Pricing查看详情
ATOMS3R DEV KIT W/ 0.85-INCH SCRC126ATOMS3R DEV KIT W/ 0.85-INCH SCR90 - 立即发货$144.72查看详情
ATOMS3R CAMERA KIT(8MB PSRAM)C126-CAMATOMS3R CAMERA KIT(8MB PSRAM)40 - 立即发货$164.99查看详情
M5DIAL V1.1K130-V11M5DIAL V1.1421 - 立即发货$288.62查看详情
M5STAMP PLC CONTROLLER WITH M5STK141M5STAMP PLC CONTROLLER WITH M5ST90 - 立即发货$378.22查看详情
M5STACK NANOC6 DEV KITC125M5STACK NANOC6 DEV KIT516 - 立即发货$49.62查看详情

关于此作者

Lashley Wang