LoRa通信技术的应用与开发解决方案

作者:DigiKey Editor

LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)通信技术,由Semtech公司开发,主要用于物联网(IoT)应用中需要远距离通信、低功耗、高可靠性且低数据速率的场景。LoRa通信协议主要应用于长距离通信,LoRa利用了扩频技术,在开阔地区通信距离可达10公里以上,在城市环境下通常为数公里,非常适合大范围的物联网应用。

LoRa的网络层协议LoRaWAN由LoRa联盟(LoRa Alliance)负责推动,形成了一套完整的标准化协议体系,并促进了多家厂商的生态合作。LoRa联盟的成员包括许多大型企业和新创公司,涵盖芯片、模块、终端设备和云服务等领域,形成了多样化的物联网解决方案。

LoRa通信技术的应用与开发解决方案


专注于低功耗运作的长距离通信技术

LoRa支持低功耗运作,LoRa设备在数据传输过程中消耗极少的电能,允许设备的电池寿命延长至5-10年,适合难以频繁更换电池的应用场景,LoRa的数据速率范围为0.3kbps至50kbps,虽然速率较低,但足够满足传感器数据传输的需求。

LoRa采用扩频技术(Chirp Spread Spectrum, CSS),能有效抵抗噪声和干扰,确保数据在噪声环境中的传输可靠性,具备高抗干扰能力,且可支持多节点,一个LoRa网关便可支持数千至数万个节点,适合大规模的物联网部署。

由于LoRa使用未授权的ISM频段(例如欧洲的868MHz、美洲的915MHz、亚洲的433MHz),避免了高额的频谱使用费用,且可支持AES-128加密,确保数据传输的机密性与完整性。LoRa协议已成为LPWAN技术的主要选择之一,广泛应用于智能城市、智能农业、环境监测、能源管理、工业自动化等领域。

LoRa在LPWAN技术中与NB-IoT形成竞争与互补,LoRa适合私有网络应用,而NB-IoT适合蜂窝网络场景,两者分别满足不同应用需求。LoRa技术正在探索更多创新应用,如精准定位、医疗监测、物流跟踪以及智能家居,进一步扩大市场需求。

随着LoRa芯片和模块的技术升级,支持更高效能、更低功耗的应用场景。同时,LoRa Edge等新技术为低功耗定位和端到端解决方案提供了更多可能性。未来LoRa将与人工智能(AI)和边缘计算(Edge Computing)相结合,提升智能化水平,并在智能农业和环境保护等可持续发展领域发挥更大作用,且将持续改进网络部署和管理工具,降低运营成本。LoRa技术凭借其低功耗、长距离、高性价比等特性,在物联网领域具备极大的市场潜力,未来将在多样化的应用中继续发展。


LoRa与竞争技术的比较与优劣势

LoRa技术在低功耗广域网(LPWAN)领域有多种竞争技术,主要包括NB-IoT(窄带物联网)、Sigfox、RPMA(Random Phase Multiple Access,随机相位多址接入)、Wi-SUN、Zigbee和BLE(蓝牙低功耗)等,每种技术都有其独特的特点。

NB-IoT是基于蜂窝网络,用户许可证频段,具备较高的数据速率和覆盖能力。NB-IoT是由运营商提供网络支持,适合需要高可靠性和全球漫游的应用,但其功耗相对较高,运营成本则依赖蜂窝网络。

Sigfox则专注于超低数据速率、超低功耗的LPWAN技术,使用非授权频段,其优势为全球性网络覆盖,成本低,但其每次传输的数据量受限,适用于简单数据上传场景。

RPMA是基于2.4GHz频段,支持高容量和长距离,其频谱全球可用,抗干扰性强,但其功耗相对高,模块成本高。

Wi-SUN的特点为专注于智能电网和智能城市,是基于Mesh网络技术,适合需要高可靠性和自组织能力的场景,但其功耗较高,网络部署较为复杂。

Zigbee和BLE(蓝牙低功耗)则是短距离无线通信技术,适合高数据速率需求,适用于室内应用,低延迟,但其通信距离短,不适合大范围覆盖。

LoRa则具有长距离通信的优势,可以实现数公里甚至10公里以上的通信范围,非常适合需要大范围覆盖的应用场景。相较于蜂窝技术,LoRa具有更低的功耗,使设备电池寿命长达数年,降低了运维成本。LoRa使用未授权的ISM频段,免除了频谱使用费,且网络部署成本低,特别适合私有网络建设。LoRa具有灵活的网络架构,并适合大规模物联网应用,且能在高噪声环境中保持稳定通信。

LoRa的缺点则在于传输数据速率低,不适合需要高数据速率的应用,如视频传输或大数据传输,且授权范围局限,若使用非授权频段可能受到干扰,且各地频段限制不同,需根据地区政策调整。

虽然LoRaWAN协议相当成熟,但实际部署需要解决通道规划、网络密度管理等问题,网络协议具有复杂性,对运营商或用户提出了更高要求。且LoRa的延迟较高,适用于非实时应用,无法满足低延迟要求的场景,如工业控制或安全防护。此外,LoRa在运营商支持方面弱于NB-IoT,且在大规模公共网络建设中面临挑战。

LoRa的特性使其在物联网领域具有重要的市场地位,但与其他技术相比,其应用需要考虑数据速率、网络架构以及政策环境的限制。选择LoRa或其他技术,应根据具体应用需求进行综合评估。


常见的LoRa芯片与模块

LoRa技术已成为物联网(IoT)应用中的重要通信技术,市场上有多种类型的芯片和模块支持LoRa通信,这些产品由多家半导体公司和模块厂商推出,提供了从基础芯片到集成模块的多样选择。以下将为您介绍一些主要的支持LoRa的芯片与模块。

以下是一些常见的LoRa芯片:

1. Semtech LoRa芯片

Semtech的LoRa芯片包括SX127x系列,可支持LoRa与FSK/OOK调制模式,适合简单的LoRa通信应用,常见型号有SX1272SX1276SX126x系列则是功能改进的下一代芯片,支持低功耗、长距离通信,适合IoT应用,常见型号有SX1261SX1262LR1110系列则集成了LoRa通信与地理定位功能(GNSS和Wi-Fi扫描),适合资产跟踪应用。


2. STM32WL系列(STMicroelectronics)

STMicroelectronicsSTM32WL系列是业界首款将LoRa无线电收发器集成到微控制器(MCU)中的SoC,支持多频段LoRa和FSK/ASK通信模式,内置ARM Cortex-M4内核,适合高集成度的物联网设计。


以下是一些常见的LoRa模块:

1. RAKwireless模块

RAKwirelessRAK3172是基于STM32WL SoC设计,支持LoRaWAN和点对点通信,提供开放的AT指令接口,易于开发。RAKwireless的RAK4630模块则是基于Semtech SX1262芯片,支持LoRaWAN协议和点对点通信,功耗极低。RAK4631则支持LoRaWAN 1.0.3协议,适合需要快速开发的应用场景。


2. Murata模块

MurataType ABZ模块是基于Semtech SX1276芯片,内置STMicro STM32L微控制器,支持LoRaWAN协议,采用小尺寸设计,适合空间有限的IoT设备。


3. Seeed Studio模块

Seeed Studio推出多款的LoRa模块,包括没有连接任何外设的Wio-E5无线模块,有两种料号114993121(卷带封装)和114993120(散装封装),113020091(GROVE - LORA-E5)模块则具有GPIO接口可支持外部设备,方便进一步开发,其基于STM32WLE5JC芯片,支持LoRaWAN协议,内置全球多频段射频功能。


4. Microchip模块

Microchip的RN2483/ RN2903模块集成了Semtech SX1276芯片和Microchip微控制器,支持LoRaWAN协议,提供简单的AT命令接口。RN2483支持欧洲频段(868MHz),RN2903支持美洲频段(915MHz)。


选择LoRa芯片或模块首先要考虑频段支持,由于不同国家和地区使用不同的ISM频段(如433MHz、868MHz、915MHz),需要选择合适频段的产品。然后再根据应用场景,选择支持LoRaWAN协议或私有LoRa通信的产品。

此外,对于电池供电的设备,需选择低功耗芯片或模块,如果设计需要高集成度,可选择STM32WL等集成了LoRa和MCU功能的产品。部分模块提供简单的AT指令接口或开发工具(如Arduino支持),可降低开发难度。

以上这些芯片与模块适合不同的物联网应用场景,如智能农业、环境监测、物流跟踪和智能建筑等。选择合适的产品取决于具体应用需求、性能要求和预算考虑。


常见的LoRa的硬件开发工具

支持LoRa的开发工具范围广泛,涵盖硬件开发板、软件开发环境和测试工具,帮助开发者快速设计和部署LoRa应用。以下将为您介绍一些常见的支持LoRa的硬件开发工具。

1. Semtech开发板

Semtech的开发板包括SX1276MB1LAS,支持Semtech的SX1276芯片,适用于LoRa和FSK通信的开发,包括射频模块、天线接口和测试点,便于实验室测试。此外,还有LoRa Edge开发工具套件,支持Semtech LR1110芯片,专为LoRa通信和定位应用设计,适合资产跟踪。


2. STM32WL系列开发板

STM32WL系列开发板主要有NUCLEO-WL55JC,支持STM32WL系列(集成LoRa和MCU)的开发板,具有兼容的Arduino接口,提供多种扩展选项,适合快速原型开发。


3. RAKwireless开发板

RAKwireless的RAK3172 评估板是基于RAK3172模块(STM32WL芯片),支持LoRaWAN和点对点通信开发,提供串行接口和GPIO接口,易于集成。此外,还有WisBlock套件,采用模块化设计,可灵活组合LoRa通信、传感器和处理单元,用于快速构建IoT应用。


4. Seeed Studio开发板

Seeed Studio的Wio-E5开发板是基于Wio-E5模块(STM32WL),内置LoRa功能,提供简单易用的Arduino开发环境支持,其相关的料号包括113020091113990939113990934,可提供多样的选择。


5. Microchip开发工具

Microchip的开发工具包括RN2483 PICtail/Explorer Board,支持RN2483 LoRa模块开发,适合搭配Microchip的PIC单片机进行测试与开发。


类别 产品名称 核心芯片/架构 特性与优势 适用场景
LoRa芯片 Semtech SX127x SX1272/SX1276 支持LoRa与FSK/OOK调制模式,低功耗、长距离,适合基础LoRa通信应用。 智能建筑、智能农业、简单LoRa设备。
Semtech SX126x SX1261/SX1262 功能升级,支持更低功耗、更小尺寸,覆盖更多频段(150~960MHz)。 智能城市、物流跟踪、资产管理。
Semtech LR1110 LR1110 集成LoRa通信与GNSS、Wi-Fi扫描,支持定位应用,功耗极低。 资产跟踪、远程监测。
STM32WL系列 STM32WL55/STM32WL54 业界首款集成LoRa无线电和MCU的SoC,支持多频段通信,ARM Cortex-M4内核。 高集成度IoT设备、传感网络。
LoRa模块 RAK3172模块 STM32WL 内置LoRaWAN协议,支持点对点通信,低功耗,提供简单的AT指令接口。 智能家庭、环境监测。
RAK模块 RAK4630/RAK4631 基于SX1262支持LoRaWAN和点对点通信,功耗极低,支持多频段选项。 资产跟踪、智能农业。
Murata模块 Type ABZ(SX1276+MCU) 小尺寸设计,支持多频段LoRaWAN,内置STM32 MCU,适合空间有限的设备。 智能仪表、医疗设备。
Seeed Studio模块 114993121、114993120、113020091(GROVE - LORA-E5) 基于STM32WLE5JC,支持LoRaWAN与点对点通信,Arduino IDE友好,开发简单。 IoT原型设计、快速产品开发。
Microchip模块 RN2483/RN2903 集成SX1276与Microchip MCU,支持LoRaWAN协议,简单易用的AT命令接口。 智能农业、低功耗IoT应用。

结语

LoRa通信技术以其长距离、低功耗、多设备连接的特性,已成为物联网时代的核心技术之一。它在智能城市、智能农业、资产跟踪、环境监测等多个领域的应用,不仅推动了各行业的数字化转型,也为开发者提供了广阔的创新空间。

随着LoRa技术的不断演进,开发解决方案也越发丰富。从基于LoRa芯片的硬件设计,到多样化的LoRa模块选择,再到全面的软硬件开发工具支持,开发者可以快速实现从概念到产品的转化。同时,结合LoRaWAN协议和其他网络技术,开发者能够构建更加高效、灵活和可扩展的物联网系统。

然而,在应用LoRa技术时,仍需根据具体场景权衡功耗、覆盖范围、数据传输量等性能需求,选择合适的解决方案。未来,随着5G、Edge AI等技术的融合,LoRa通信技术将释放更多潜能,助力物联网迈向更智能、更互联的未来。

除了本文所介绍的LoRa相关技术与解决方案之外,后续我们还将为您持续介绍NFC、Wi-Fi等通信技术的详细解析,敬请期待。您也可以观看LoRa通信技术的相关视频介绍


更多相关技术前沿与精选内容

  • LoRa的优势?
  • 使用 Seeed 的 LoRa-E 5模块, 为 LoRaWAN 网络开发风速/风向传感器
  • 在 LoRaWAN 专用网络中添加无线 Modbus RS485-LN Dragino LoRa 接口
  • Advantech 工业级 LoRaWAN 无线输入/输出模块 WISE-4610 入门
  • 使用Advantech WISE-4610 I/O模块将RS-485传感器添加到您的专用TTN LoRaWAN网络
  • 使用 Machinechat 和 Seeed SenseCAP 建立一个私有的 LoRaWAN 传感器网络
  • Advantech 工业级 LoRaWAN 无线输入/输出模块 WISE-4610 入门
  • 免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

    精选产品

    图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
    RF TXRX MOD ISM<1GHZSMDRF-LORA-868-SORF TXRX MOD ISM<1GHZSMD31 - 立即发货$171.77查看详情
    RF TXRX MOD CHIP THROUGH HOLELAMBDA-9DRF TXRX MOD CHIP THROUGH HOLE6 - 立即发货$189.96查看详情
    IC RF TXRX 802.15.4 28QFNSX1276IMLTRTIC RF TXRX 802.15.4 28QFN14205 - 立即发货$87.08查看详情
    RF TXRX MOD ISM<1GHZU.FL THSX1276MB1MASRF TXRX MOD ISM<1GHZU.FL TH20 - 立即发货$700.63查看详情
    RF TXRX MOD ISM<1GHZSMDRA-01HRF TXRX MOD ISM<1GHZSMD69 - 立即发货$84.02查看详情
    RF TXRX MOD ISM<1GHZ PCB TH SMDLORA915-ANTRF TXRX MOD ISM<1GHZ PCB TH SMD0 - 立即发货$87.08查看详情
    RF TXRX MOD ISM<1GHZ PCB TH SMDLORA868-ANTRF TXRX MOD ISM<1GHZ PCB TH SMD8 - 立即发货$87.08查看详情
    EVAL BOARD RM1261453-00140-K1EVAL BOARD RM126128 - 立即发货$418.63查看详情
    SX1261 MBED SHIELD EVAL BRDSX1261MB2BASSX1261 MBED SHIELD EVAL BRD32 - 立即发货$291.43查看详情
    LORA BASEBOARD USING MAX32670 ANMAX32670-SX-ARDZLORA BASEBOARD USING MAX32670 AN3 - 立即发货$2,455.53查看详情
    LORA KITS BASED ON MAX32670 ANDAD-MAX32SXWISE-SLLORA KITS BASED ON MAX32670 AND6 - 立即发货$10,235.69查看详情
    IC RF TXRX+MCU WIFI 32QFNLR1110IMLTRTIC RF TXRX+MCU WIFI 32QFN3399 - 立即发货$86.92查看详情
    WIO TRACKER 1110 DEV BOARD114993186WIO TRACKER 1110 DEV BOARD29 - 立即发货$247.27查看详情
    LPWAN ASSET TRACKER KIT AMAZON114993187LPWAN ASSET TRACKER KIT AMAZON10 - 立即发货$255.54查看详情
    WIO TRACKER 1110 DEV BOARD114993370WIO TRACKER 1110 DEV BOARD2 - 立即发货$255.54查看详情
    LORA EDGE TRACKER 915MHZ NALR1110TRK1CKSLORA EDGE TRACKER 915MHZ NA25 - 立即发货$648.12查看详情
    IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 73UFBGASTM32WL55JCI7IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 73UFBGA3069 - 立即发货$98.91查看详情
    IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48UFQFPNSTM32WL55CCU6IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48UFQFPN595 - 立即发货$86.92查看详情
    NUCLEO-64 STM32WL55JC EVAL BRDNUCLEO-WL55JC2NUCLEO-64 STM32WL55JC EVAL BRD209 - 立即发货$432.52查看详情
    MULTICONNECTIVITY ASSET TRACKINGSTEVAL-ASTRA1BMULTICONNECTIVITY ASSET TRACKING10 - 立即发货$1,239.76查看详情

    关于此作者

    DigiKey Editor