光伏在能量收集上的应用与解决方案

作者:DigiKey Editor

光伏(Photovoltaic, PV)系统是一种将太阳光能直接转换为电能的可再生能源技术。其主要的系统架构大致可分为光伏电池模块(PV模块)、逆变器、电力控制设备(电源管理系统)、储能系统(视需求而定)、输配电设备(并网系统),这个架构通常是应用于较大型的电网发电应用,或是家庭、工厂的光伏转换系统。

当我们在谈论光伏在能量收集(Energy Harvesting)上的应用时,重点则将放在小型、低功耗设备从太阳光中自主取得电力,以实现无需更换电池或延长使用寿命的目标。这在物联网(IoT)、可穿戴设备与远程监控等领域特别重要。

针对光伏能量收集应用,可涵盖像是光伏电池、储能元器件、主处理器、开关/输出设备(负载)等功能模块。其中的光伏电池(PV模块)负责将太阳光转换为直流电(DC)能量,做为整个系统的能源来源,种类包括单晶硅、多晶硅、薄膜光伏模块等。

此外,还有像是TI BQ25570之类的电源管理IC(PMIC),负责最大功率点跟踪(MPPT)、能量转换、稳压与储能管理,确保即便光照微弱也能有效收集能量并供电。储能元器件则用于收集与暂存来自光伏电池的能量,常见有锂电池、LiFePO₄电池、超级电容(Supercapacitors),可提供稳定电源给负载与主控制器。

主处理器(MCU/MPU)用于控制系统逻辑运作,如数据采集、计算处理、通信管理等,常见的有超低功耗的MCU(例如内建Arm Cortex-M0+内核),以延长续航时间。另一方面,开关/输出设备(负载)则负责实际执行任务,如用于传感环境参数(温度、湿度)、启动无线传输(BLE/Wi-Fi),或控制其他设备等功能。

本文将为您介绍光伏在能量收集上的应用与相关解决方案,分析相关应用的发展与产品选择注意事项,希望对您在设计相关能量收集系统上有所帮助。

光伏在能量收集上的应用与解决方案

 

光伏在能量收集应用的系统架构与所面临的挑战

光伏在能量收集应用上,通常会采用光伏模块,它可以将环境中的自然光或室内光转换为电能,供应给微控制器(MCU)、传感器或通信模块,常与超低功耗设计搭配使用,实现长期自给自足的系统。

光伏在能量收集的典型应用场景相当多样,像是无线传感节点(Wireless Sensor Node)可用于温湿度传感器、环境监控、工业监测,其在安装后可免电池更换,适合难以接电的场所。在智能物流与资产跟踪应用中,像是光伏供电GPS跟踪器、货柜传感器,可搭配低功耗LoRa或NB-IoT通信,于白天充电、夜间运作。

在智能建筑应用中,通过窗户上的光伏薄膜,可供电给室内传感器(如CO₂、光照、移动),其在建筑内部安装简便,无需更换电池或拉线。在常见的可穿戴设备中,像是光伏手表、户外运动装备,可使这些设备在户外活动时不需要频繁充电,延长使用时间。在智能交通系统中,则可应用于光伏交通号志、道路传感设备,其具有安装简易、低维护,适合偏远或无电源地区的优点。

不过,目前光伏能量收集技术仍需面临许多挑战,像是环境光不稳定导致的光照变动问题,需要通过高效能量管理IC、超级电容储能来解决,在遇见电压/电流不稳定的负载稳定需求时,则可利用最大功率点跟踪(MPPT)技术或类似光强跟踪设计来强化。若遇到设备的启动阈值较高,启动时电压不足的状况时,则可使用启动阈值低的MCU与传感器来进行系统设计。

未来光伏在能量收集的发展趋势将朝向微型化光伏模块发展,采用可弯曲、透明的设计,搭配采用超低功耗的MCU,搭配边缘AI概念,实现本地智能分析与自我供电,并随着室内光能量收集技术的进步,将可用于电子标签(e-label)、智能标记等低照度环境中。

 

常见的光伏能量收集解决方案

光伏能量收集技术已广泛应用于多种小型电子设备,特别是在物联网(IoT)设备和可穿戴设备。以下是市面上常见的光伏能量收集解决方案:

 

1. PowerFilm Solar的柔性光伏电池

PowerFilm Solar采用专有的薄膜技术,提供轻巧且可弯曲的光伏电池,适用于各种形状的设备,可根据客户需求定制,适用于IoT、运输、军事和消费电子产品等领域。PowerFilm Solar可应用于无线传感器节点、GPS跟踪器、可携式电子设备等。

 

2. DFRobot的DFM8001环境能量收集模块

DFRobot的 DFM8001 环境能量收集模块采用微型化设计,能够从机械、热能、光伏和射频等多种来源收集能量,适用于室内环境,无需电池即可为低功耗IoT设备供电。DFRobot的DFM8001环境能量收集模块可应用于无线传感器、智能家庭设备、可穿戴设备等。

 

3. 钙钛矿光伏电池

钙钛矿(Perovskite)光伏电池可提供高效、柔性且轻量化的能源解决方案,适用于可穿戴电子传感器,可集成至电子纺织品,提供便利且多功能的应用。钙钛矿光伏电池可应用于可穿戴健康监测设备、智能服饰等。

在光伏能量收集应用中,电源管理芯片(PMIC)扮演着关键角色,负责将光伏转换并存储为可用电能。以下是市面上几款常见的光伏能量收集PMIC解决方案:

 

1. Nexperia NEH7100BU/ NEH7110BU/ NEH2000BY

Nexperia的电源管理芯片相当多款,包括NEH7100BUNEH7110BUNEH2000BY 等。Nexperia的电源管理芯片可支持无电感设计,可简化电路布局,降低物料清单(BOM)成本,支持高效MPPT,内建爬山算法,支持多种时间调整,确保在快速变化的光照条件下仍能维持高效,并支持电池保护功能,可提供过压保护(OVP)、低压检测(LVD)和过流保护(OCP),并可支持USB充电与低压降稳压器(LDO),支持高达200 mA的USB充电,并内建可配置的LDO。Nexperia的电源管理芯片可应用于智能遥控器、无线PC设备、工业传感器、轮胎压力传感器、可穿戴设备等。

 

2. TI BQ25570

TI BQ25570是一款专为极低功率能量收集应用所设计的高集成度电源管理芯片,适用于光伏与其他微能量来源。它具备MPPT、冷启动(Cold Start)、双输出管理、集成式降压转换器、能量存储管理功能。TI BQ25570常应用于无线传感节点(WSN)、可穿戴设备、环境监测站、电子纸显示标签(ESL)等。

 

3. ADI ADP5091/ ADP5092

Analog Devices(ADI)提供多款专为光伏等能量收集应用设计的电源管理芯片(PMIC),特别适合低功耗、无线传感器、可穿戴设备与物联网(IoT)等场景。ADP5091/ ADP5092 是智能型超低功耗的能量收集PMIC,可支持光伏电池(PV模块)、热电发电器(TEG)等,其冷启动时的电压最低为380 mV,运作电压范围为80 mV至3.3 V,可处理6 μW至600 mW的能量输入,内建最大功率点跟踪功能,可提升能量转换效率,可支持锂电池、薄膜电池、超级电容等储能元器件的充电管理,并提供稳压输出,供应给主处理器与其他负载设备。

 

储能元器件与负载设备在光伏能量收集中的应用

在光伏能量收集应用中,选择适当的储能元器件对于系统的性能和可靠性至关重要。市面上常见的储能元器件解决方案包括超级电容,超级电容具有高功率密度,能够快速充放电,适合需要频繁能量输出的应用。此外,还有可充电电池,类型包括锂离子电池(Li-ion),具有高能量密度,适合长时间供电需求,但需注意过充与过放保护。另一方面,也有混合储能系统,结合了超级电容与可充电电池,利用超级电容的快速充放电特性,搭配电池的高能量密度,实现性能优化,并可提升系统效率与寿命,减少电池的充放电压力,延长整体系统寿命。

在光伏能量收集系统中,负载设备是指利用所收集能量运作的终端设备。市面上常见的负载设备解决方案包括无线传感器节点,常用于工业监控,用以监测设备的运行状态、温度、压力等参数。可穿戴设备则常应用于健康监测,像是智能手环、智能手表,可监测心率、步数等健康数据,或是用于运动跟踪,可记录运动数据,提供训练建议。

此外,还有电子纸显示设备,常应用于电子货架标签(ESL),于零售业中用于显示商品价格、促销信息,以及电子阅读器,如电子书,提供类似纸质的阅读体验。智能家庭设备则常应用于智能遥控器,用以控制家电设备,如电视、空调等,也可用于无线开关,用以控制灯光、窗帘等家庭设备。

 

系统元器件 功能说明 常见技术/元器件例子
PV电池模块 将太阳光转换为直流电能,是整个能量收集系统的核心能源来源。 单晶硅、多晶硅、薄膜光伏电池、柔性光伏模块等
电源管理芯片(PMIC) 管理并优化能量转换与分配,常具备MPPT、稳压、电池充电管理功能。 Nexperia NEH7100BU、TI BQ25570、ADI ADP5091
储能元器件 存储太阳能转换后的电能,供应负载使用,提升系统稳定性与续航力。 锂离子电池、LiFePO₄电池、超级电容、固态电池等
负载设备 使用收集到的电能执行特定任务,是系统的应用输出部分。 无线传感器、智能遥控器、可穿戴设备、电子纸显示器等

 

结语

综观光伏在能量收集上的应用与解决方案,不难发现它已成为实现低功耗、自供电系统的重要基础。通过高效率的光伏模块、智能化的电源管理IC(PMIC)、多样化的储能元器件,以及广泛应用于传感器、可穿戴设备与物联网节点的负载设备,光伏方案正以前所未有的方式深入我们的生活与产业场域。随着技术的持续创新与元器件的小型化、智能化,未来的能量收集系统将更加高效、稳定且环保,为迈向永续发展的未来提供坚实的基础。

为协助您快速了解能量收集技术的解决方案与相关技术,DigiKey特别在以下的网页介绍了能量收集技术的能源效率、能量收集和光伏、微电网和电池储能解决方案,欢迎点击观看能量收集技术的相关网页介绍。

 

更多相关技术前沿与精选内容

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
14.2MA@2.4V SOLAR MODULEMPT2.4-2114.2MA@2.4V SOLAR MODULE193 - 立即发货$48.79查看详情
SOLAR CELL 0.206MW&2.4VLL200-3.6-75SOLAR CELL 0.206MW&2.4V336 - 立即发货$104.21查看详情
SOLAR CELL 0.068MW&1.6VLL200-2.4-37SOLAR CELL 0.068MW&1.6V85 - 立即发货$42.62查看详情
INDOOR (LOW-LIGHT) SOLAR/ENERGYDEV-BASICINDOOR (LOW-LIGHT) SOLAR/ENERGY7 - 立即发货$968.61查看详情
EVAL BOARD FOR DFM8001KIT0197EVAL BOARD FOR DFM800141 - 立即发货$139.76查看详情
DFM8001 ENERGY HARVESTING MODULEDFR1108DFM8001 ENERGY HARVESTING MODULE5 - 立即发货$40.52查看详情
INDUCTORLESS ENERGY HARVESTINGNEH7100BUHPINDUCTORLESS ENERGY HARVESTING2903 - 立即发货$23.40查看详情
EVAL BOARD NEH7100NEVB-NEH7100BUULEVAL BOARD NEH710010 - 立即发货$911.19查看详情
INDUCTORLESS ENERGY HARVESTINGNEH7110BUHPINDUCTORLESS ENERGY HARVESTING219 - 立即发货$21.42查看详情
POWER MANAGEMENT ICSNEH2000BYJPOWER MANAGEMENT ICS4029 - 立即发货$20.43查看详情
IC MPPT SOLAR CHARGER 16VQFNBQ24650RVARIC MPPT SOLAR CHARGER 16VQFN5235 - 立即发货$47.97查看详情
IC MPPT SOLAR CHARGER 16VQFNBQ24650RVATIC MPPT SOLAR CHARGER 16VQFN1006 - 立即发货$56.57查看详情
IC ENERGY HARV CTRLR BATT 20VQFNBQ25570RGRRIC ENERGY HARV CTRLR BATT 20VQFN8794 - 立即发货$79.41查看详情
IC ENERGY HARV CTRLR BATT 20VQFNBQ25570RGRTIC ENERGY HARV CTRLR BATT 20VQFN334 - 立即发货$93.74查看详情
EVAL BOARD FOR BQ25570BQ25570EVM-206EVAL BOARD FOR BQ2557010 - 立即发货$1,218.66查看详情
IC BATT CHG MULTI-CHEM 24LFCSPADP5091ACPZ-1-R7IC BATT CHG MULTI-CHEM 24LFCSP1265 - 立即发货$66.74查看详情
EVAL BOARD FOR ADP5091ADP5091-2-EVALZEVAL BOARD FOR ADP50910 - 立即发货$631.35查看详情
IC BATT CHG MULTI-CHEM 24LFCSPADP5092ACPZ-1-R7IC BATT CHG MULTI-CHEM 24LFCSP1520 - 立即发货$72.28查看详情
IC BATT LIFEPO4/LI-ION 1C 9WLPMAX17262REWL+TIC BATT LIFEPO4/LI-ION 1C 9WLP15653 - 立即发货$33.66查看详情
IC BATT LIFEPO4/LI-ION 1C 14TDFNMAX17261METD+TIC BATT LIFEPO4/LI-ION 1C 14TDFN5032 - 立即发货$44.91查看详情

关于此作者

DigiKey Editor