利用 Zephyr 实时操作系统和 NXP Semiconductors 平台构建可扩展嵌入式系统

作者:Etiido Uko

投稿人:DigiKey 北美编辑

嵌入式系统开发往往需要权衡取舍,工程师们不得不在性能与功耗、灵活性与确定性、上市速度与长期可维护性之间做出选择。大多数情况下,这种权衡取舍都是可控的。过去硬件受限,要求单一,微控制器的功能往往仅限于读取传感器数据或处理简单的用户接口,通常采用直接围绕单个控制循环编写的裸机固件实现。

如今情况已截然不同。现代嵌入式系统被设计用于实现更为复杂的功能。物联网设备、工业自动化控制器和边缘计算节点,现在需要同时且可靠地支持无线连接、安全协议栈、空中固件更新和多协议通信,而这些功能往往需要在资源受限、功耗和内存预算极为紧张的微控制器上运行。裸机开发模式在这种环境下难以实现规模化扩展。

当多个功能必须同时运行,且每个功能都有不同的时间要求和优先级时,顺序控制回路很快就变得难以管理。开发团队最终需要花费数周时间编写自定义调度器、移植驱动程序并解决底层集成冲突,只为使系统能够可靠地运行。

嵌入式实时操作系统通过管理并发任务、分配处理器时间并确保时间关键型操作可预测执行,解决了这一问题。然而,对于现代嵌入式系统来说,仅靠任务调度是不够的。系统设计人员需要网络协议栈、安全库、蓝牙支持以及广泛的硬件兼容性,而所有这些功能都应在单一框架内得到持续维护并处于生产就绪状态。Zephyr 实时操作系统 (RTOS) 恰恰具备了这一功能。

嵌入式固件的开发基础

Zephyr 是由 Linux 基金会托管的开源嵌入式实时操作系统 (RTOS)。它支持从低功耗 Cortex-M 系列微控制器到性能更强的边缘级处理器的各类平台,使同一套软件框架能够在广泛的嵌入式应用领域实现规模化扩展。

该系统基于模块化、Kconfig 驱动式架构构建,允许开发者仅选择其应用所需的子系统,例如网络协议栈、低功耗蓝牙 (BLE)、USB 设备支持、密码学库、文件系统以及电源管理功能。所有未被选中的组件都会在编译时被排除,使固件能够随应用需求灵活调整大小,而非采用固定的操作系统内存占用。这种灵活性在资源受限的固件开发中至关重要。

在内核层面,Zephyr 提供抢占式、基于优先级的调度机制,具备有边界中断延迟和可配置的时钟节拍分辨率。这种确定性实时行为使得电机控制、传感器采样、工业控制环路和无线通信等时间关键型操作,即使在多线程环境下也能以可预测的方式执行。

硬件抽象模型通过稳定的应用程序接口 (API) 对外提供 GPIO、SPI、I2C 和 PWM 等外设的访问能力,且与底层芯片无关。Zephyr 通过板级支持包 (BSP) 将这些通用接口映射到特定硬件,使开发者能够编写可移植固件,无需针对特定平台编写寄存器配置代码,显著降低了移植或扩展嵌入式系统设计所需的工作量。

除内核之外,Zephyr 还包含多个生产就绪型子系统,用于实现蓝牙 5.x、IEEE 802.15.4 标准、原生 TCP/IP 网络、MQTT 和 CoAP 物联网协议、基于 Mbed TLS 的 TLS 安全传输,以及通过 MCUboot 实现的安全引导加载功能。这些组件均处于持续活跃维护状态,在实际硬件上完成了功能测试,并已广泛应用于各类商业量产产品中,从而减少了开发人员独立组装和验证软件栈的需求(见图 1)。

NXP 的 Zephyr RTOS 统架构图图 1:Zephyr RTOS 架构显示了从平台层、内核、操作系统 (OS) 服务和应用服务到应用层的整个软件栈。(图片来源:NXP Semiconductors)

Zephyr 为现代嵌入式开发提供了强大的软件基础。然而,要在生产设计中实现其全部功能,同样取决于其运行所依赖的硬件生态系统。芯片厂商的板级支持包 (BSP)、外设驱动以及工具链对齐程度,共同决定了 Zephyr 的全部能力能够正多大程度上转化为可稳定运行的固件。当这些组件存在缺陷或不成熟时,集成问题会在开发周期的后期才会暴露出来,而此时解决这些问题的成本是极其高昂的。

嵌入式系统中硬件生态系统的重要性

RTOS 能力与硬件就绪度之间的差距,正是底层芯片生态系统的实力成为关键工程考量的核心所在。NXP Semiconductors 凭借其在全系列微控制器和处理器产品组合中提供的行业领先的 Zephyr 支持,成功弥合了这一差距。

作为 Zephyr 项目的六大创始成员之一,NXP Semiconductors 从项目伊始便在 Linux 基金会的框架下参与塑造了其技术架构与发展方向。NXP Zephyr 支持的深度、一致性和广泛性体现了这一基础性参与。

NXP 现可提供 40 余款支持 Zephyr 的硬件平台,其产品横跨低功耗无线 MCU、高性能跨界处理器、安全物联网终端,以及集成 CAN FD 总线接口的车规级控制器。在所有这些硬件平台中,Zephyr 板级支持包均得到持续维护,并与各平台的硬件能力精准对齐,使开发团队能够在 NXP 全系列硬件上使用统一的软件框架。

NXP Semiconductors 通过直接向 Zephyr RTOS 的核心子系统贡献代码、参与上游驱动开发以及在主线代码库中完成平台适配来实现这种兼容性,而非采用厂商专属分支或树外补丁集的方式。NXP Semiconductor 的硬件支持与 Zephyr 的每一次季度发布版本保持同步更新,全面覆盖新增网络功能、安全子系统改进以及内核升级。因此,开发团队无需等待单独的厂商 SDK 更新即可使用 Zephyr 的新功能,因为这些功能的支持已在上游主线代码库中提供。

NXP 的工具链完善了这一整套一致性。MCUXpresso IDE、LinkServer 以及搭载 MCUXpresso 扩展的 Visual Studio Code,均与 Zephyr 基于 west 的构建系统深度集成,为开发团队提供了从初始板级调试到量产的稳定一致的开发环境。支持 SEGGER J-Link 调试探针及 Ozone 调试器,可直接对 Zephyr 应用进行线程感知调试。NXP 还提供专门针对其硬件平台上 Zephyr 开发的快速入门指南、实验指导手册、应用笔记以及培训资源。

对于在量产中部署 Zephyr RTOS 的团队而言,NXP Semiconductors 凭借其 Zephyr 项目创始成员身份、全系列硬件平台支持、持续的上游贡献以及与生态系统深度对齐的全栈开发工具链,为构建可靠的嵌入式系统提供了坚实、统一的硬件基础。

从开发到部署:Zephyr 和 NXP 的实践应用

将 Zephyr RTOS 与 NXP Semiconductors 硬件相结合的实用价值,在固件开发与实施阶段体现得最为明显。开发人员在构建嵌入式系统时,无需手动组装大部分软件栈,而是可以使用与 Zephyr 工作流对齐的预集成开发基础设施,直接在受支持的 NXP 评估平台上启动原型开发。

对于大多数项目而言,起点自然是 NXP FRDM 或 EVK 开发平台。例如,FRDM-MCXN947(图 2)就完全支持 Zephyr BSP。工程师只需进行最少的配置工作,即可烧录开发板、运行可工作的示例,并直接进入外设探索阶段。外设配置遵循 Zephyr 的设备树模型,其中硬件设置采用声明式定义,而非通过平台特定的寄存器配置方式。

用于 NXP MCX N947 双核 Cortex-M33 MCU 的 FRDM-MCXN947 评估板图 2:用于 NXP MCX N947 双核 Cortex-M33 MCU 的 FRDM-MCXN947 评估板,具有板载 MCU-Link 调试探针和全面的 Zephyr BSP 支持。(图片来源:NXP Semiconductors)

在添加 SPI 传感器或 CAN 收发器等外设时,只需选择适当的驱动程序并更新设备树覆盖层,无需重头开始编写初始化代码。网络和安全的实施也遵循同样的模式。BLE 连接、通过 Mbed TLS 进行的加密传输以及通过 MCUboot 进行的 OTA 固件更新,均可作为现有 Zephyr 子系统使用,并通过 Kconfig 进行配置。

将 Zephyr RTOS 与 NXP 硬件相结合的结果是,开发工作流程能让嵌入式团队更快地开发出应用就绪型固件。在对开发时间、可靠性和可扩展性要求较高的应用中,这一优势尤为重要,其中包括:

  • 工业自动化:工业控制器和现场总线网关需要确定性调度、强大的 CAN 支持和较长的产品生命周期。MIMXRT1176CVM8A 的双核架构采用 Cortex-M7 和 Cortex-M4 内核,允许在不同的内核上管理实时控制回路和通信任务,RTOS 可独立调度这两个内核。
  • 低功耗物联网设备:这些设备可直接受益于 Zephyr 的模块化网络和电源管理支持。FRDM-MCXW71 是 NXP Semiconductor 面向电池供电型物联网终端节点的开发平台,它集成了 Cortex-M33 应用内核和多协议无线连接功能,包括 BLE 和 Thread 协议。该板运行 Zephyr RTOS,可以使用无嘀嗒空闲和无线电占空比循环技术,在连接性和电池续航时间之间取得了平衡。电源管理逻辑内置于 RTOS 中实现,而应用程序则处理传感器运行行为。
  • 边缘计算: MIMXRT685SFVKB 除 Cortex-M33 内核外,还集成了 HiFi4 DSP 和 Ethos-U55 神经处理单元,支持实时数据采集与本地推理相结合的应用(图 3)。在该平台的 Zephyr 上运行 TensorFlow Lite Micro,可实现预测性维护等应用,而无需将处理工作卸载到云端。

NXP 的 MIMXRT685SFVKB 跨界 MCU图 3:MIMXRT685SFVKB 跨界 MCU 结合了 Arm Cortex-M33 内核和 Cadence Xtensa HiFi4 DSP。(图片来源:NXP Semiconductors)

虽然这些都是最常见的应用,但 Zephyr RTOS 与 NXP semiconductor 生态系统的结合,非常适合任何要求性能和可靠性的嵌入式应用。

结语

随着嵌入式系统的要求日益严苛,其运行所依赖的软硬件基础变得愈发关键。Zephyr RTOS 提供了现代嵌入式固件开发所需的模块化、可扩展软件框架。NXP Semiconductors 作为 Zephyr 项目的创始成员,凭借广泛的硬件支持、上游贡献以及与生态系统对齐的工具链,将这一框架转化为可部署、可量产的平台。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Etiido Uko

Etiido Uko

Etiido Uko is a mechanical engineer and senior technical writer with over a decade of experience producing authoritative content on engineering, manufacturing, and emerging industrial technologies. His work sits at the intersection of technical depth and clear communication, helping engineers, product developers, and decision-makers understand complex systems and apply them in real-world contexts. His work spans content creation for industry leaders across multiple sectors, including Autodesk, Siemens, Xometry, Telus, and Coca-Cola. Known for his rigorous research standards and attention to technical accuracy, he combines engineering knowledge with strong editorial discipline. Beyond writing, Etiido maintains a strong interest in the evolution of engineering and technology.

关于此出版商

DigiKey 北美编辑