继电器简介

作者:Jeff Smoot 是 Same Sky 应用工程和运动控制部门副总裁

在数不清的消费、商业、工业应用和系统中,继电器发挥着至关重要的作用。它们经常会被不经意地用于日常系统中。例如,在调节家用火炉、点按电视遥控器或操作电梯时,我们就要使用继电器。继电器最初构想于 1835 年,当时是用来建立远距离电报连接,后来经改造又用于电话交换机。虽然本身不起眼,但仍一如既往地高效可靠地运行。

从实用的角度来看,继电器的功能就是电气开关。无论是近距离还是远距离,全都利用低功率信号来控制高功率电路。继电器的固有设计有助于有效隔离低功率信号和高功率电路,通常称为电隔离。这种隔离可确保用户的电气系统安全稳健地运行。继电器具有多功能性,因为它们可用于调节单个电路或多个电路,还可用作放大器或断路器。

此外,继电器还能够远程控制设备电源,从而增强安全措施,尤其是在可能对操作员造成身体危害的工业流程中。这些多功能器件采用多种封装,提供各种电流容量、安装选项和物理基底面,因而像无处不在的常用开关一样获得普遍使用。

继电器 - 工作原理

为了更好地理解这个主题,我们可将继电器分为两种基本类型:机电式继电器 (EMR) 和固态继电器 (SSR)。关键区别在于有无活动部件。

在这两种类型中,机电式继电器的历史最为悠久,其中包括触头、电枢、弹簧和电磁铁。在最基本的操作中,弹簧维持电枢的位置。通电时,电磁铁对电枢产生吸引力,使其移动并闭合一组触头,从而让电流流过电路。

机电式继电器的基本内部结构示意图图 1:机电式继电器的基本内部结构。(图片来源:Same Sky

相反,固态继电器与机电式继电器的基本用途相同,但完全是电子元件,没有活动部件。这种继电器出现于上个世纪 50 年代后期。它们包括输入电路、控制电路和输出电路,可用于调节电流。当施加的电压超过规定的始动电压时,控制电路会触发继电器。一旦电压降到压差以下,继电器就会停用。

机电式继电器与固态继电器的比较(续)

与任何电子元件技术一样,机电式继电器和固态继电器都有各自明显的优缺点,需要加以考虑。

由于机电式继电器的设计已有两个世纪的历史,因此是一种操作简便的稳定器件,在涉及高电流和危险环境在内的各种应用中,均表现出良好的可靠性。它们提供完全的电气隔离,能够耐受高电流和电压浪涌,而且不受电磁干扰和射频干扰 (EMI/RFI) 等电气噪声的影响。

但是,由于机电式继电器有活动部件,因此随着时间的推移,它会出现物理退化,触头会因腐蚀和氧化而损坏。它们可能容易发生接触电弧,导致点蚀和短路。由于它们的机械特性,它们容易受到冲击和振动造成的触头颤动的影响,而且会产生自身的 EMI/RFI 噪声。此外,外部磁场可能影响继电器的工作。

相比之下,固态继电器的工作寿命更长,由于设计中没有活动部件,因此控制功率显著降低。这些器件能提供更快的开关循环,消除了电弧和触头颤动,而且不受外部机械冲击、振动或磁场的影响。与机电式继电器相比,固态继电器的工作电压范围较小,因而适用于电子设备,但不太适合大功率应用。

但是,由于本身独特的设计,固态继电器可能容易受到电压或电流瞬变以及 EMI/RFI 噪声的影响。所产生的热量往往高于机械式继电器,而且可能对环境温度非常敏感。值得注意的是,若是使用标准半导体开关,在本质上无法实现控制信号与负载之间的完全电气隔离,但可以使用光电耦合器件中的光电元件来实现,从而隔离输入和输出信号。

固态继电器的基本内部原理图图 2:固态继电器的基本内部原理图。(图片来源:Same Sky)

常见继电器类型

市场上有多种继电器类型可供选择,每种类型都是为满足特定的应用要求而量身定制。值得注意的是,虽然制造商对产品的具体命名可能略有不同,但主要的继电器类型可以大致归总如下:

  • 通用型:这些是常见的机电式继电器,使用交流或直流电,工作电压范围为 12 至 230 V,能够控制 2 至 30 A 的电流。
  • 信号:信号继电器可用于控制低功耗负载,电流通常小于 2 A。如需了解更多信息,请参阅 Same Sky 的“信号继电器 - 了解基础知识”一文。
  • 功率:功率继电器专门设计用于管理大功率负载,能最大限度地减少发热和电弧。如需了解更多信息,请参阅 Same Sky 的“功率继电器简介”一文。
  • 机器控制:这些是耐用的重载继电器,适用于大型工业应用。
  • 自锁:自锁继电器会保持设定或复位状态(开或关),直至收到反相电压信号。
  • 磁簧:磁簧继电器结构紧凑,操作便捷。这些继电器使用电磁铁控制一个或多个密闭式磁簧开关,因而不受外部污染物或湿气的影响。
  • 零开关:当施加控制电压且负载电压接近于零时,这些继电器会激活负载。当控制电压消失时,它们会断开负载。

使用继电器执行零开关的基本原理示意图图 3:使用继电器执行零开关的基本原理。(图片来源:Same Sky)

  • 峰值开关:当施加控制电压且负载电压位于峰值时,峰值开关继电器会激活负载。当控制电压消失且电流负载接近于零时,它们会断开负载。
  • 瞬时开启:瞬时开启继电器在施加始动电压时立即激活负载。
  • 延时:延时继电器内置计时器,可基于时间控制事件。
  • 模拟开关:模拟开关继电器对输出电压进行管理,将其作为输入电压的函数,从而在继电器额定值范围内提供无限的输出电压。
  • 光耦合:这些是固态继电器,可以响应内部光源进行开关,从而提供控制电路和电源电路之间的隔离。
  • 军用/高可靠性:这些继电器经过专门设计,能够在条件苛刻的恶劣环境下工作。

继电器可以进一步分类为常开型 (NO) 和常闭型 (NC),前者在电路不通电时触头断开;后者在电路不通电时触头闭合。总之,在不通电时,继电器通常被指定为 NO 或 NC。

额定值和配置

继电器的额定值基于本身通过器件安全切换电力的能力。这些额定值可分类为交流和直流,通常以安培为单位。继电器的额定值必须等于或大于所要控制的器件,这一点非常重要。

继电器具备同时控制多个电路的能力,其名称表明了具体的特征。这些继电器名称包括 SPST、DPDT、3PDT 和 SP3T,其中的 P 和 T 分别表示我们所熟悉的“刀”和“掷”。

除了刀数和掷数外,还可以用“Form”(外形)一词来描述继电器的重要特征。类似“1 Form A”或“2 Form C”的字样重点强调两个关键信息。Form 类型表示开关是常开还是常闭,如果是 SPDT 开关,则表示它们是“先开后合”还是“先合后开”。Form 前的数字(1 或 2)表示继电器中此类外形的触头数量。一些常见的外形包括:

  • Form A - 常开
  • Form B - 常闭
  • Form C - 先开后合 SPDT 开关
  • Form D - 先合后开 SPDT 开关

总结

由于继电器设计简单且运行可靠,因而广泛应用于各个行业和市场的设备和系统中。继电器最初是电报系统的基本组件,甚至为计算机的早期发展做出了贡献,如今仍发挥着重要作用,可确保从远程位置安全高效地控制电力驱动设备。

为了满足工程师对低电平或高电平电流开关的要求,Same Sky 提供了各种不同额定值和配置的功率和信号继电器以供选择。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot 是 Same Sky 应用工程和运动控制部门副总裁

本文由 Same Sky 的 Jeff Smoot 提供。