即插即用型 3.5” IPS HDMI TFT 加快小型显示器集成速度
投稿人:DigiKey 北美编辑
2026-01-15
设计人员在为工业控制、医疗设备和其他紧凑型系统选择显示器时,不仅需要在更小的屏幕上显示更多的信息,还需提高可视性、易用性和可靠性。此外,还需要在加快开发的同时降低成本。
采用传统方案时,很难在尺寸、分辨率、亮度和工业性能方面实现合理搭配。那么,问题就变成了整合的难易程度。小型工业显示器通常采用显示面板或模块的形式,但需要设计人员花费大量精力解决低电平驱动器、背光和电磁干扰 (EMI) 缓解等问题。
本文首先简要介绍设计人员在开发紧凑型系统时所面临的挑战。然后介绍 Newhaven Display 的 3.5" 高清晰度即插即用显示屏,并展示如何快速集成、部署这种显示屏。
市场对紧凑型高分辨率显示屏的需求不断增长
一直以来,小型设备可勉强使用低分辨率显示屏。受功能所限,这些传统系统只需要简单的菜单和基本指示标识。然而,现代设备则需要高分辨率显示屏,呈现复杂的数据,实现完美的用户体验。
物联网 (IoT) 连接和复杂的分析等功能的引入推动了这些变化。以便携式诊断工具与测量设备为例,此类设备的功能远不止于反馈测量数据,还需输出设备运行的深度性能分析,并能在故障排查过程中提供可视化操作指导。
平台的发展也推动了对分辨率的要求。随着传统的嵌入式 RTOS 环境让位于 Linux、Windows Embedded 和 Raspberry Pi 等现代平台,设计人员面临着一个实际限制:现代操作系统要求显示屏分辨率至少达到 640 × 480,而传统小型设备的显示屏根本无法达到这一要求。
从开发角度来看,借助更高的分辨率,重新使用原本为台式机、平板电脑或嵌入式系统开发的用户界面框架、小部件和图标库成为现实。这种重复使用有助于确保各产品系列的品牌和特性保持一致,同时避免了一次性的底层图形用户界面 (GUI) 工作。
传统小型显示器为何使集成变得复杂
为了满足这些需求,设计人员正在从小型显示屏中常见的 320 × 240 分辨率转向清晰且反应灵敏的 640 × 480 薄膜晶体管 (TFT) 显示屏,并采用平面内切换 (IPS) 等技术,以获得精准的色彩和更宽的视角。像素数的四倍增长带来了卓越的用户界面,但也导致了两个相互关联的难题。
5 英寸以下的高分辨率显示屏通常以裸屏形式提供,可通过 24 位 RGB、LVDS 或 MIPI-DSI 等接口连接。要集成这些显示屏,设计人员必须解决高速电路设计、复杂布线以及高频信号产生的 EMI 等的问题。同样,小型显示屏的背光通常仅为“最基础款”配置,因此设计人员需自行采购 LED 驱动器并实现调光控制功能。
在软件方面,裸屏缺乏标准化的发现机制。设计人员必须手动配置显示时序,并为触摸输入和背光控制开发定制驱动程序。然而,完成这项工作需要专业的图形和操作系统知识,但这些知识可能并不是产品团队关注的核心内容,而且还会使测试、制造和现场维护变得更加复杂。
利用 HDMI 和 USB 简化小型显示屏的集成
Newhaven Display 的 3.5" IPS HDMI TFT 显示屏(图 1)将 640 × 480 显示面板、高亮度背光驱动器、EMI 屏蔽结构和可选电容式触控模块整合为一个完整的显示器组件,轻松化解了上述问题。这些显示面板的像素密度为 228 像素/英寸 (PPI),达到了信息密集型人机界面 (HMI) 分辨率的要求,避免了传统硬件设计烦恼。
图 1:所示为 3.5 英寸 IPS HDMI TFT 显示器,将清晰的 640 × 480 显示面板集成到一个完整的即插即用组件中。(图片来源:Newhaven Display)
HDMI 视频的接口软件可简化系统调试。就主机系统来说,这种显示屏就像标准的 HDMI 显示器,而不是需要为其定制定时表的未知裸显示面板。与任何标准 HDMI 显示器一样,这种接口通过扩展显示识别数据 (EDID) 宣告 640 × 480 模式,在 Windows、Linux 和诸如 Raspberry Pi 等常见的单板计算机 (SBC) 平台上均可实现自动检测。这样,无需进行底层图形驱动的开发工作,还能最大程度降低分辨率配置错误的风险。
触控式 NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU(图 2)将标准接口的设计理念扩展到其投射电容式 (PCAP) 触控输入。在该电容式触控款产品中,微型 USB 连接器可同时提供 5 V 电源和触控数据。触摸控制器在 Windows 和 Linux 系统下显示为标准 USB 人机接口设备 (USB-HID),因此操作系统会自动安装其驱动程序,而不需要特定供应商的内核模块。
图 2:NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU 将清晰的 640 × 480 显示面板集成到一个完整的显示组件中,并在高频组件周围安装了 EMI 屏蔽装置。(图片来源:Newhaven Display,作者修改)
这些模块还简化了整个组装过程。采用裸显示面板方案时,设计人员需要执行多步集成:将 TFT 玻璃安装在定制框架中,在外壳内的其他位置固定独立驱动板,在组件之间布设精密的带状电缆,以及确定分立式 LED 驱动电路的安装空间。3.5" IPS HDMI TFT 简化了上述过程,仅通过位于四个角的安装孔即可完成组装。
双电缆架构(HDMI 用于视频,Micro-USB 用于电源和触控)用标准电缆取代了脆弱的柔性电路,且连接器沿印刷电路板(PC 板)的某一边缘布置,以方便直接布线。集成式 EMI 屏蔽结构进一步降低了外壳层面的抗干扰要求。
采用 IPS 技术,实现阳光下的可视
与传统的扭曲向列 (TN) 或垂直配向 (VA) 显示面板相比,IPS 显示屏具有出色的光学性能。IPS 在所有方向上实现了 85° 宽视角,并在不同视角下保持一致的色彩和对比度。电容式型号的典型亮度为 810 烛光/平方米(cd/m²),支持在强环境光环境下使用,使手持式仪器、控制面板以及户外和工业环境中的其他应用清晰可见。
非触控式 NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP 型显示屏(图 3)采用相同的整体架构,但取消了 PCAP 重叠。这使得显示屏亮度达到 950 cd/m²,为通过物理按键或其他外部控制器处理输入的应用实现了更好的阳光下可读性。非触控型号的电流消耗也略低(典型值为 460 毫安 (mA),而非 490 mA)。该型号同样采用了 HDMI 和 USB 连接方式,但 USB 只提供电源。
图 3:NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP 型号预集成了 640 × 480 显示屏,采用边框开孔设计,而非电容式触控配置。(图片来源:Newhaven Display,作者修改)
这两种型号的工作温度范围均为 -20°C 至 +70°C,储存温度范围为 -30°C 至 +80°C。验证测试包括热循环、振动和静电放电,具体为空气中测试电压为 ±8 kV,接触测试电压为 ±4 kV。这些特性使得这两款产品均可部署在工业、交通和轻型户外环境中,设计人员无需自行开展显示屏级的认证。
快速启动硬件和软件设置
在硬件层面,集成主要集中在三个主要接口上(图 4)。HDMI A 型连接器用于提供视频输入;USB Micro-B 连接器用于提供 5 V 电压,若是电容式型号,还可传输 USB-HID 触控数据。小型端子块引出了背光驱动器控制引脚,该引脚可接受简单的使能信号或 5 kHz 至 100 kHz 的脉宽调制波形。LED 状态指示灯可指示电源、HDMI 链接检测和电容式版本的触控动作,这些特性有助于启动调试和现场故障排除。
图 4:3.5” IPS HDMI TFT 的主要特性包括 HDMI (1) 和 USB Micro-B (2) 接口、HDMI、DC 电源和触控检测 LED 指示灯 (3-5) 以及背光接线端子块 (6)。(图片来源:Newhaven Display)
在 Windows 10 和 11 系统中,显示屏会被自动检测为普通 HDMI 显示器。一旦连接 USB 链接,电容式型号就会枚举为 USB-HID 触控设备。无需安装专用驱动程序,可使用标准显示设置和触控校准工具。
基于 Linux 的系统通常以类似方式使用 HDMI 和 EDID 进行自动模式检测。在大多数配置中,该模块显示为标准 HDMI 显示器,系统会自动选择 640 × 480 模式。对于 Raspberry Pi 等平台,用户指南提供了配置语句示例,便于在必要时强制使用所需的模式和时序。电容式版本显示屏的触摸输入通过标准 Linux 输入子系统作为 USB-HID 设备显示,从而简化了与常见图形框架的集成。
通过集成式 LED 驱动器的控制引脚可调节背光亮度,却无需增加单独的驱动电路。静态逻辑电平可用于简单的开/关控制,而脉宽调制输入可调节亮度,以适应弱光环境或减少空闲功耗。这种方法避免了主电路板上的分立式高压 LED 驱动器设计所带来的开关噪声和布局复杂性。
结语
对于需要显示屏的小型设备设计人员来说,会面临着许多集成、成本和上市时间方面的挑战,使用 Newhaven Display 的 3.5" IPS HDMI TFT 模块就可以轻松应对这些挑战。这些产品将 640 × 480 分辨率、阳光下可视的 IPS 光学面板、标准 HDMI 和 USB-HID 接口、集成式背光驱动、EMI 屏蔽结构和工业环境规格集于一身,整体为一个高度集成的即插即用封装器件。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。