实现 OEM 机器可扩展性和棕地系统集成的统一平台方法
2025-11-25
机器的控制系统是其设计和市场战略的重要组成部分。许多工程团队采用分散式方法,针对不同的机器价位使用多个 PLC 系列,并依靠第三方网关来集成传统系统。这会增加与工程、库存和现场支持相关的成本,进而降低运营灵活性。另一种方法是对单一的统一平台进行标准化,这种平台可跨应用扩展,可与现代和传统协议进行通信。
使用互不关联的策略可能会效率低下。管理多个不同的 PLC 系列会带来培训和库存方面的管理难题,同时给系统增加额外硬件、复杂性以及潜在故障点。但是,能否通过一个平台就能完全解决这些问题呢?本文将以 Siemens SIMATIC S7-1200 生态系统为例,探讨如何满足扩展性和连接性要求。
OEM 面临的可扩展性挑战
OEM 的产品线通常采用“好、较好、最好”模式,其中机器复杂程度因所含功能而异。虽然这样有道理,但如何为入门级机型指定一个经济实用的控制系统,同时又能足以用于控制高端机型,也是一大难题。为此,可采用如下常见解决方案。
- 多种控制平台:为每个机器层级使用不同的 PLC,看似单位成本效益高,但会产生培训、编程和备件库存等下游成本。采用这种方法时,工程师需要充分熟悉多种编程环境,且要求 OEM 和最终用户准备更大更复杂的备件库存。
- 超大规格固定式 I/O PLC:选择单一的大型 PLC 可简化编程,但由于物料清单 (BOM) 成本包含了未使用的冗余容量,会造成入门级型号失去竞争力。这种方法也为今后的修改带来有限的灵活性。由于所有固定式 I/O 点都已分配,即使用户仅仅增加一个传感器,也可能需要重新设计,不仅成本高昂,而且非常耗时。
一种实用的解决方案是采用模块化控制平台,其特点是中央处理器可通过每种机器型号所需的输入/输出接口进行精确配置。
应对棕地系统的连接挑战
在采用上一代技术的工厂里,如何才能让最先进的机器进行有效沟通?这就是系统集成商在棕地困境中面临的核心问题,使用 PROFINET 等现代协议的新机器往往需要与依赖 Modbus RTU 等串行协议的现有设备集成在一起。因此,要求新系统通过 RS-485 串行通信与传统的 VFD、磅秤和其他设备进行通信。解决这些问题的两个常用方案如下:
- 第三方协议网关:外部网关可以在 PROFINET 和 Modbus RTU 之间进行转换,但会产生额外的硬件成本,带来潜在的故障点,并且需要独立的软件工具进行配置。两个系统之间的数据映射可能非常繁琐,通信问题的故障诊断将变得非常复杂,需要诊断两个通常来自不同制造商的不同设备。
- 采用定制代码的工业 PC (IPC):运行定制通信软件的 IPC 是一种功能强大但成本高昂的复杂解决方案,它将 PC 操作系统的维护工作引入了工厂。这种策略需要有 IT 和软件领域的专业开发技能,而传统自动化团队并不总会拥有这种能力,因此可能导致解决方案脆弱、难以维护。
现代控制器应原生支持传统通信协议,以简化架构并进行集中配置。
统一的解决方案:SIMATIC S7-1200 平台
Siemens 的 SIMATIC S7-1200 系列在全集成自动化 (TIA) 平台中配置,专门应对这些挑战。这是一个集中式平台,其组件可提供各种功能和性能。图 1 所示为一个实际的 PLC 模块控制器,突出显示了其各个组件。
图 1:Siemens SIMATIC S7-1200 PLC 模块控制器,包括内置 CPU、板载 I/O 引脚、状态 LED 和连接器。(图片来源:Siemens)
核心:强劲、稳健、灵活的 CPU
S7-1200 系统的核心是一个紧凑型 CPU。例如,CPU 1214C 的 Boolean 执行速度为每条指令 0.08 µs,工作存储器容量为 100/150 KB,可快速执行程序。此外,还具有 4 MB 大容量加载内存用于存储整个项目(包括符号和注释),14 KB 保留内存用于在电源循环时安全地保存重要机器数据。该系统集成的 PROFINET 端口支持多达 16 个以太网连接,可用作现代现场设备网络的 I/O 控制器,如图 2 所示。
图 2:使用 SIMATIC CPU 的 PROFINET IO 控制器和 IO 设备拓扑示例。(图片来源:Siemens)
除逻辑功能外,CPU 还集成了六个独立的高速计数器,可处理高达 100 kHz 的脉冲串,非常适合使用编码器进行精确测量和定位。此外,CPU 1214C 还具有两个板载模拟输入端 (0-10 V),提供了实现基本模拟采集的内置能力,且无需任何额外模块。该器件的物理设计专为严苛的工业环境而打造,额定工作温度范围为 -20°C 至 +60°C,能够承受高达 2 g 的振动(壁式安装),可确保在苛刻环境下可靠运行。
CPU 有多种型号,可与任何电力基础设施相匹配。6ES7214-1AG40-0XB0 是 DC/DC 型号,适用于标准 24 VDC 系统,而 6ES7214-1BG40-0XB0(AC/DC/中继)可由 120/230 VAC 电源供电,无需单独的电源,从而可节省空间和成本。6ES7214-1AG40-0XB0 还提供四个脉冲序列输出,可对步进电机进行开环式速度和位置控制,从而降低简单应用对专用运动控制器的需求。
利用粒度化高性能 I/O 解决可扩展性问题
S7-1200 的主要特点是模块化。CPU 可通过信号板 (SB) 进行扩展,满足较小的要求增加,也可通过信号模块 (SM) 满足较大的输入/输出要求,从而针对应用优化 BOM。
基本型号:CPU 1214C 的14 路板载数字输入端和 10 路板载数字输出,通常足以达到入门级机器的需求,提供了一个经济型起点。
中级型号:要添加 0-10 V 模拟信号以控制变频驱动器,可使用图 3 所示的信号板 SB 1232 >6ES7232-4HA30-0XB0。该信号板直接与 CPU 连接,提供分辨率为 12 位的单路模拟输出,转换时间为 300 µs,令人印象深刻。
对于需要对比例阀或其他模拟执行器进行响应控制的应用来说,这种速度至关重要。该模块可通过长达 100 m 的屏蔽电缆驱动最小阻抗为 1000 Ω 的负载,在不增加控制器占用空间的情况下增加关键功能。
图 3:用于 SIMATIC S7-1200 CPU 附加 I/O 的 SB 1232 - 6ES7232-4HA30-0XB0 信号板。(图片来源:Siemens)
高端型号:用于控制 16 点阀组的信号模块 SM 1222 6ES7222-1BH32-0XB0(图 4)提供 16 路晶体管数字输出,每路输出的额定电流为 0.5 A。对工程师来说,一个关键细节是该模块的内置感应关断电压被限制在 (L+)-48 V 典型值,这有助于在切换电磁阀等感性负载时保护输出免受反 EMF 的影响。
图 4:SM 1222 - 6ES7222-1BH32-0XB0 信号模块提供 16 路晶体管输出,能够限制感应关断电压。(图片来源:Siemens)
对于高级模拟控制,SM 1232 - 6ES7232-4HD32-0XB0 信号模块(图 5)提供四路高精度模拟输出通道。每个通道可配置为电压(+/-10 V,14 位分辨率)或电流(0-20 mA,13 位分辨率)。该模块集成了断线和短路等电气故障诊断功能,允许 PLC 程序检测接线故障和潜在的输出问题,从而延长机器的正常运行时间和可靠性。
图 5:SM 1232 - 6ES7232-4HD32-0XB0 信号模块,具有集成模拟控制诊断功能,可诊断短路和断线故障。(图片来源:Siemens)
用集成通信功能解决连接问题
为便于棕地集成,可将 CB 1241 RS4856ES7241-1CH30-1XB0 通信板直接插入 CPU。如图 6 所示,该板在不增加系统尺寸的情况下提供了一个 RS-485 物理串行端口。
图 6:RS-485 通信网络的端接和偏置配置。(图片来源:Siemens)
该端口支持高达 115.2 kb/s 的通信速度,传输距离为 1000 m。真正的集成在于软件。TIA Portal 不仅包括 Modbus RTU(主站和从站)的库说明,还包括以下通信协议的库说明:非常适用于条形码扫描仪等简单设备的 Freeport(ASCII)通信协议以及用于与 Siemens 驱动器通信的 USS 协议。
配置过程全部在 TIA Portal 项目中进行,串行数据直接映射到 PLC 数据块中。这样就不再需要外部配置工具,从而简化了网络架构。为便于维护,电路板上有用于发送 (TxD) 和接收 (RxD) 信号的 LED 诊断指示灯,可为用户提供一目了然的通信活动状态信息,从而简化现场的故障排除工作。
结语
自动化工程师面临的主要挑战是管理复杂性和设计灵活性。采用 Siemens SIMATIC S7-1200 这样的标准化控制平台可以解决这些问题。通过将 CPU 1214C 这样功能强大的处理器与灵活的模块化 I/O 生态系统(从 SB 1232 到 SM 1222 和 SM 1232)相结合,OEM 可以构建一个适用于各种机器价位的单一的可扩展控制架构。
通过使用 CB 1241 等集成式通信器件,系统集成商可以降低外部网关的复杂性。这种在 TIA Portal 环境中配置的统一方法可缩短工程设计时间,最大限度地减少库存,并提供强大而灵活的自动化解决方案。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。