边缘计算部署中壁挂式机柜技术框架
投稿人:DigiKey 北美编辑
2026-01-07
边缘计算策略旨在将数据处理任务转移至更接近数据源的位置,需要将重要 IT 设备部署到零售仓库、教室、生产车间等非传统环境中。而此类环境通常缺乏传统数据中心专用的物理空间、严格的安全措施以及受控的温湿度条件,因而造成了重要挑战。
鉴于上述限制,传统的标准设备规范对负责现场部署的专家而言已不适用。本文主要目标就是针对这一特定挑战提出一套技术框架。该技术规范框架着重于可维护性、物理安全性和空间占用三大核心,为在这些小型、非受控区域中部署设备提供了明确的技术规范指引。
非传统 IT 部署环境的核心挑战
与传统数据中心建设过程中遇到的挑战截然不同,边缘部署主要面临着三大问题。
- 可用地面空间不足:在这些环境中,最直接的制约因素是没有专门的地面空间。大多数情况下,仅有垂直空间可供利用。因此,与传统立式机柜相比,壁挂式解决方案成为设备存放的优选替代方案。
- 物理安全失控:数据中心应该是一个安全处所,进出要受控。而边缘位置通常向客户、普通员工或学生开放,存在安全风险。在此类环境中,开放式机架易导致网络交换机、服务器和不间断电源 (UPS) 系统遭遇意外干扰、恶意篡改,甚至被盗。
- 环境与检修方式不可控:边缘位置缺乏稳定的检修方式和专用冷却系统。
- 气候:这些 IT 部署没有冷却系统。因此,灰尘、环境空气和温度变化都会对设备造成影响。机柜本身必须能够通过被动通风管理热负荷。
- 检修:若机柜部署不当,非 IT 物品可能阻塞检修通道,增加检修难度。当技术人员无法触及设备后方时,更长的维护时间会推高总拥有成本 (TCO)。
壁挂式机柜作为解决方案的作用
建议的解决方案是使用全封闭、带锁的柜子,而不是开放式支架。简单的壁挂式支架可以固定接插板,但无法解决核心边缘难题。它没有安全保障,气流管理不足,线缆组织也不专业。
相反,定制的壁挂式机柜可作为独立的微型数据中心使用。它是一种重型钢制单元,只需一个解决方案就能解决所有这三个难题:
- 将设备从地面移到安全的墙壁上。
- 通过上锁钢门和侧面板可防止未经授权的进入。
- 设备免受灰尘和碎屑的影响,同时通过通风板对气流进行管理。
因此,选择这种机柜是一项技术决策,必须超越简单的 U 高要求。
机柜选择的 3 点规范框架
成功部署取决于明确正确的特征要求。必须回答以下三个问题,才能避免常见的、代价高昂的采购差错:
- 深度:要安装的最深组件(如服务器或 UPS)的最大深度是多少?
- 安全和检修要求:有哪些检修控制要求,必须防止哪些人进入?安装后技术人员如何对设备进行检修?
- 尺寸和负载:所需的 U 空间(包括扩展空间)以及所有组件的总重量是多少?
规范点 1:组件深度分析
采购中的一个常见错误是没有根据机柜的内部规格验证组件深度。如果零件深度大过所选机柜,这个错误可能会导致部署失败。首先,需要测量深度最大的组件,然后选择适合它的机柜。
壁挂式机柜通常按深度分组。
- 交换机深度(浅):这些机柜结构紧凑,通常深 16.5 英寸,专为接线板和标准网络交换机等浅设备而设计。为简化网络布线,像图 1 所示的 Eaton Tripp Lite SmartRack SRW6U 浅机架就是合适的选择。
图 1:具有代表性的交换机深度(浅)机柜 SmartRack SRW6U 的分解图。(图片来源:Eaton)
- UPS 深度(中等深度):这一组的深度在 20.5 到 24.5 英寸之间,适合多种用途。要安装大多数机架安装 UPS 系统和较大的以太网供电交换机(通常较深),就需要额外的空间。即使 U 高相同,这一差异仍然很大。例如,图 2 所示,SmartRack SRW18US 的深度为 20.5 英寸,适用于交换机密集型部署,而 SmartRack SRW18USDP 的深度为 24.5 英寸,可容纳 UPS 系统所需的额外空间。
图 2:SmartRack SRW18US 壁挂式机柜的主要组件和特征。(图片来源:Eaton)
- 服务器深度(深度):虽然许多边缘部署不需要服务器,但这一机柜类别适用于需要服务器的部署。如果部署需要 1U 服务器,则需要“服务器深度”的机柜。例如,SmartRack SRW12US33G(图 3)的最大设备深度为 32.5 英寸,是为数不多的可容纳 1U 服务器的壁挂式解决方案之一。
图 3:SmartRack SRW12US33G 壁挂式机柜组件分解图。(图片来源:Eaton)
规范要点 2:安全、可见性和检修方式分析
在确认深度之后,下一个要考虑的问题是如何确保设备的安全和维修。
- 物理安全与合规:在公共区域,机柜是主要的物理安全措施。本文讨论的所有 Eaton Tripp Lite 机柜均由重型钢材制成,并配有可上锁的门和侧面板。作为 PCI DSS(支付卡行业数据安全标准)等合规标准的一部分,这是保护物理设备和介质的重要特征。
- 可视性和美观:坚固的钢门虽然安全,但无法进行目视检查。为此,"G" 型号,如 SmartRack SRW12USG,带有防碎的透明亚克力前窗。图 4 所示为前端带有亚克力窗口的型号。这样就能在保持锁定状态的同时进行一目了然的监控,并有助于降低风扇噪音。此外,美观也是诊所和现代办公室等场所的主要诉求。在这种情况下,像图 5 中的 SmartRack SRW6UW 型号采用白色粉末涂层处理,实现了与周围环境的匹配。
图 4:带有用于视觉检查的亚克力前窗的 SmartRack SRW12USG。(图片来源:Eaton)
图 5:提供可实现安装美观度的白色表面处理选择的 SmartRack SRW6UW。(图片来源:Eaton)
- 检修方式和总体拥有成本:影响总体拥有成本的主要因素之一是检修的难易程度。SmartRack SRW12U 等采用静态固定背板的机柜最初的购买成本较低,但由于技术人员经常需要将设备从机架上拆卸下来,因此维修起来具有一定的挑战性。只需增加少量额外费用,使用像 SmartRack SRW12US 和 SRW18USDP(图 6)这样采用铰链背板的机柜则是更好的选择。有了这些型号,整个机柜主体都可以从墙壁上摆开,从而便于检修后面板和电缆。有了这种能力就会大大减少检修时间。
图 6:SmartRack SRW18USDP 就是一种铰链背板机柜,因其能够缩短检修时间并降低总体拥有成本而获得更多使用。(图片来源:Eaton)
规范要点 3:U 高、重量和承载能力计算
最后,在确认深度和检修方式要求后,必须计算总尺寸和负载。
- U 高:"U" 是一个标准的 1.75 英寸垂直空间单位。应计算当前所有设备的总 U 高。建议增加 25-50% U 高空间,以便将来扩展和改善组件之间的气流。对于 5U 设备,6U 机架(如 SRW6U)提供的扩展空间最小,而 12U 机架(如 SRW12USG)则提供了充足的空间。
- 重量和承重能力:墙壁必须能够安全地承受机柜及其内部安装的所有设备的重量。
- 机柜承载能力:必须检查机架的额定负载。SRW6U 的额定承重为 200 磅,更大的 SRW18USDP 的额定承重为 250 磅。
- 墙体完整性:这种能力取决于墙体结构的质量。对于标准壁钉安装,所有这些机柜都有相距 16 英寸的安装孔。为了保证机柜的安全,必须用螺栓将其固定在建筑物的龙骨或合适的混凝土结构上。
结语
将 IT 基础设施部署到边缘位置时,无需牺牲安全性、可靠性或可维护性。如果组织采用一种客观的、以设施为核心的规范方法,就能避免常见的部署错误。
为解决此问题,就需要采用定制的壁挂式机柜。组织可通过遵循三点规范框架,在任何地点自信且安全地部署 IT 基础设施:首先,验证设备深度;其次,评估安全性和检修方式;最后,检查 U 高和承重能力。遵循这些步骤,就可以将一个非常规空间转变为安全可用的微型数据中心。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。