2G、3G、4G LTE 网络关闭的最新消息
2020-10-21
随着一些蜂窝网络的退役和 5G 网络的增长,整个蜂窝网络连接的版图正在发生变化。如果企业已经部署基于旧网络的设备,如今的问题则在于这些网络的预期寿命,4G LTE 网络的生命期有多长,以及 5G 是否会很快成熟到足以满足企业需求的程度。本文将进一步探讨并回答这些问题。
较旧的网络为何会关闭
运营商需要能够重新利用频谱来发展新的网络,并为客户提供更快、更灵敏的技术。旧的 2G/3G 基础设施必须为新网络让路,这意味着较旧的蜂窝网络设备将不再可用,必须退役。
在这种情况下,有两个最重要的指标:
- 频谱效率,单位:每秒比特数/赫兹 (Hz)。这是衡量单位可用带宽的数据传输效率的指标。调制、编码方案和纠错在其中扮演着重要角色。4G LTE 中常用的 64-QAM 和 256-QAM 等高阶调制方案,与 2G 或 3G 相比,数据传输的比特/Hz 高达 8 倍。
- 延时。这是从请求到响应的延迟,是反映蜂窝网络响应能力的指标。通过蜂窝网络和技术升级,延时已经从早期 2G 的几秒、3G 的三位数毫秒,降至 4G LTE 网络的两位数毫秒,预计未来 5G 独立组网 (SA) 网络的延时将达到个位数。
好消息是,4G LTE 将在未来至少十年内可用,并将与 5G 网络共存。本文将提供关于 2G 和 3G 网络退役的最新信息,以及 4G LTE 和 5G 网络的前景,以支持正在规划迁移路线的用户。
2G 退网展望
图 1:到 2021 年底,北美所有主要运营商都将逐步淘汰 2G。(图片来源:Digi)
在美国,大型运营商已经在关闭 2G 服务:
- AT&T 于 2016 年停止 2G 网络服务
- T-Mobile 将于 2020 年 12 月淘汰 2G 网络
- Verizon Wireless 也将在 2020 年底逐步淘汰其 2G CDMA 网络
- Sprint 将在 2021 年 12 月关闭其 2G CDMA 网络
不过,在这些 2G 网络完全退役之前,2G 设备的性能就会降低。以下是可预期的情况:
- 2G 蜂窝设备仍可连接到网络,但将无法激活新设备。
- 由于运营商将重新分配频谱为新网络上线提供空间,因此这些设备可能无法像过去一样顺畅运行。
世界其他地方:
- 加拿大 Bell 在 2018 年关闭了 2G 网络
- 加拿大的其他运营商包括 Telus 和 Rogers,都已停止支持 2G
- 在欧洲,2G 的服务时间会更久一些。Vodafone 计划至少支持 2G 服务到 2025 年。但是,请注意,他们可能会在那之前就开始重新分配频谱。
3G 退网展望
图 2:北美主要运营商计划到 2022 年底逐步淘汰 3G。(图片来源:Digi)
与 2G 网络一样,3G 网络使用的频谱最终将需要支持 4G LTE,这意味着运营商正在计划逐步淘汰 3G。此外,3G 设备有速度限制,最高只能达到 3 Mbps 左右。相比之下,4G LTE 速度更快,频谱使用效率更高,这意味着更多设备可以共享可用频谱。
主要运营商目前的计划如下:
- Verizon 将于 2020 年底关闭其 CDMA 网络
- AT&T 计划在 2022 年 2 月关闭其 3G 网络,届时将无法再激活 3G 手机
- T-Mobile 预计将在 2021 年底前淘汰其 3G 网络
- Sprint 3G 网络将于 2022 年 12 月关闭,届时 3G 设备将无法再激活
现在正是评估 4G LTE 设备部署的非常好的时机,接下来将讨论这个问题。
4G LTE 网络展望
图 3:虽然 2G 和 3G 将很快被淘汰,但近期并没有淘汰 4G 的计划。(图片来源:Digi)
尽管 4G LTE 最终会被淘汰,但目前不应该停止使用直至其关闭,这是未来 10 年或更久的事情。对于现在规划物联网部署的企业,他们可以放心地计划 LTE 网络的长期可用性。
事实上,不仅 5G 完全超越 4G 至少还需要 10 年或更长时间,而且 4G LTE 提供了目前大多数应用所需的全部带宽,是成本效益高得多的选择。4G LTE 是 Long Term Evolution(长期演进)的缩写。随着 5G 网络的发展,其能非常高效地与 5G 网络共享频谱,而且随着时间的推移,许多兼具 4G 和 5G 功能的设备也会开发出来。
目前,5G 主要由愿意支付高额溢价的早期采用者使用——要么是为了其新颖性,要么是为了进行早期有限的试用。与所有新技术一样,此技术必须经过重要的渐进式发展,才能得以广泛采用。
采用 5G 的关键考虑因素
以下是帮助当前系统迁移规划的一些重要考虑因素:
- 5G 网络是最前沿的技术,但目前的覆盖范围有限,网络基础设施必须不断演进,以实现“为所有用例提供一个无处不在的网络”这一 5G 愿景。
- 像 5G 毫米波这样的技术在有障碍物(比如建筑物或茂密植物)或雨雪量大的地区并不理想。即使是双层玻璃也能阻挡 5G 毫米波信号。
- 由于需要开发和测试以确保信号的可行性以及节点密度,5G 的全面推广将需要 3-5 年甚至更长的时间,具体取决于地理区域。
图 4:5G 将实现更快的数据速率、更大的设备密度和更低的延时。(图片来源:Digi)
- 与 4G LTE 一样,5G 也将采取长期演进的方式,并在此过程中提供递增价值。这一点可以从技术背后的规格中最好地体现出来,而这些规格被第三代合作伙伴项目 (3GPP) 捆绑成各个版本:
- 3GPP 版本 15 是 2018 年 12 月发布的第一个 5G 版本,重点关注基础和增强型移动宽带(意味着高速应用)。
- 版本 16(有时称为 5G 第 2 阶段)于 2020 年 7 月发布。它侧重于关键任务控制,但也演进了增强型移动宽带。
- 版本 17 计划于 2021 年底/2022 年初发布,将专注于大规模物联网,并通过更低的延时甚至是卫星 5G 来演进其他两个领域。
4G LTE 与 5G 将如何共存
虽然运营商需要关闭 2G 和 3G 网络来为 4G LTE 腾出空间,但 4G 和 5G 并非如此。5G 使用了新的频谱(例如毫米波),它可以与 4G 现有的频谱协同工作。这要归功于动态频谱共享 (DSS)。
什么是动态频谱共享 (DSS)?
DSS 是一种允许在同一频段同时部署 4G LTE 和 5G 的技术。它根据用户需求,在两种技术之间动态地分配频谱资源。
如果没有 DSS,则拥有 20 MHz 可用 4G LTE 频谱的运营商将不得不对该频谱进行分割,这意味着他们将不得不为 4G LTE 分配 10 MHz 频谱,并将其所有 LTE 用户塞入该 10 MHz 频谱中。然后,剩余的 10 MHz 频谱可以用于 5G,尽管最初只有极少量的 5G 用户。
有了 DSS,运营商就不必拆分频谱,也不必为 4G LTE 或 5G 提供专用频谱。而是这两种技术可以共享这 20 MHz 的频谱。最初,该频谱将大部分用于 4G LTE,但随着 5G 设备数量的增长,越来越多的频谱将会用于 5G。最终,预计 15 到 20 年后,当只有极少数 4G LTE 设备仍在服役时,则即使不是全部,也会有大部分频谱将用于 5G。
动态频谱共享可以让运营商将相同的频带用于 4G 和 5G。打个交通比方,DSS 就像在一条大公路上设置不同的车道,供不同类型的车辆行驶,而不是为公共汽车和汽车修建不同的道路。
从 5G 非独立组网到 5G 独立组网
许多 5G 设备(如蜂窝路由器)将同时配备 4G 和 5G 无线电,以便能够连接到其中任何一个网络。在 5G 发展的早期,它们必须先连接至 4G LTE,然后再连接至 5G 网络(如果有)。这也称为 5G 非独立组网 (NSA)。
最初,大多数数据将通过 4G LTE 传输。但是,随着 5G 覆盖范围的扩大和蜂窝基础设施向 5G 独立组网 (SA) 转移,越来越多的数据将通过 5G 传输,蜂窝设备可以直接连接到 5G 网络,而无需再绕道 4G LTE。因此,继续用交通作类比,5G 终将超越 4G 成为高速公路上更大的车道。
LTE-M 和 NB-IoT 如何融入 5G?
假设在不久的将来,需要部署更大规模的 LTE-M 或 NB-IoT 设备。随着 5G 的出现,这些设备会很快被淘汰吗?在等待 5G 的过程中是否应该延迟部署?
答案是,LTE-M 或 NB-IoT 是很好的技术选择,因为虽然是 4G LTE 技术,但这些技术作为 LTE 长期演进范式的一部分而开发,将 5G 纳入了考虑。
最初设计 LTE-M 和 NB-IoT 时,对 5G 设计给予了特别关注,以确保某些 LTE-M 和 NB-IoT 可以在 5G 系统中带内运行或共存。这为将来提供了一条前向兼容的路径,以便在 4G LTE 不再可用时使用 5G。
如前所述,预计 2021 年底/2022 年初发布的版本 17 将是首个聚焦大规模物联网的版本,这意味着芯片组和设备将紧随其后,最早于 2022/2023 年面世。
当前为 5G 做好准备的四种方式
现在可以做些什么来为 5G 做好准备?现在应考虑升级还是等待?现在是否真的需要 5G?Digi 的客户目前提出了这些问题以及许多其他问题。针对这些问题,本文整理了以下可执行程序:
1.确定 5G 应用
确定更快的速度和更低的延时可以优化操作的应用。一个典型的例子是利用边缘计算进行机器学习和预测性维护的应用。
在未来 5 年,应用在数据量、延时和电源方面的需求是否会发生变化?例如,LTE-M 和 NB-IoT 支持新的电池供电设备和新的业务模式,这些都是以前在 2G/3G 中不可能实现的。
要提出的其他问题:需要哪种 5G?是需要覆盖全国但性能与现有 4G LTE 相似的 5G sub-6?还是主要在人口密集的城市环境中可用的高速 5G 毫米波?这是一个重要的因素,因为如前所述,并不是所有的频谱都可以在任何地方使用,而且频谱的可用性会随着时间的推移而演变。是需要支持 5G 的设备?还是取代现有设备?
2.盘点设备库存
了解合适的 4G 到 5G 演进路径,有助于规划未来。或许 2G 或 3G 设备仍在使用,或者应用正在使用第一代 4G 设备,这种情况可能会受益于升级到更新的 4G LTE 设备,其中处理器速度更快,还提供 4G 千兆 LTE 蜂窝网络速度。如果是这种情况,请寻找模块化设备或“5G 就绪”的设备,这通常意味着它们具有通过无线电升级来支持 5G 的功率和接口。
3.量化维护当前部署的成本或风险
如果仍在使用 2G 或 3G 设备,则存在因网络关闭而导致连接丢失和服务中断的风险。如果使用的是 4G LTE 设备,这些设备通常是不错的选择,但要看设备的使用年限,并确定是否希望 1:1 更换或升级到更新设备。需要考虑的关键因素是设备安全和固件更新。Digi 会一如既往地提供有关这些选择的指导。
4.创建迁移业务案例
进行成本/效益分析,说明何时以及是否值得迁移到 5G。研究有意义的临时技术步骤,以作为更大规模迁移的一部分。例如,现在可以考虑更高端的模块化 4G LTE/5G 就绪设备,当 5G 可用且适用的商业案例可以支持向 5G 迁移时,该设备还可以提供升级路径。
与设备和移动网络运营商合作伙伴展开合作,确保与设备和网络可用性时间表保持一致。考虑室外 5G 毫米波设备等的安装成本。
变革规划
如今,特别是在发达国家/地区,4G LTE 是设备部署的不错选择,它有足够的速度和合理的低延时,适合大多数应用。
在欠发达国家/地区,4G LTE 很可能在未来几十年内仍会是标准网络。
同时,5G 网络覆盖范围将不断扩大,该技术最终将提供超快的速度和低延时,有望成为自主驾驶车辆等先进技术的颠覆性解决方案。
在 2G/3G 设备部署的情况下,其剩余的使用寿命有限,此时可以放心地开始或继续部署 4G,为未来进行规划。在商业或工业领域早期采用 5G,争做科技创新的先行者。欢迎与 Digi 联系,讨论未来的计划以及如何获得应用需求的支持。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。