剥线太麻烦?你试过这些剥线神器吗?
无论您是想安装灯具、维修设备、进行电气连接,还是只是解决电气问题,了解如何正确有效地完成这些操作将为您节省大量时间和金钱。本文详细介绍了剥线时需要注意的一些最重要的事情,并重点介绍了一些工具。
不同材料电阻的成分不同,这意味着结构上存在一些差异,并导致有不同特征。作为在电子电路中应用数量很多的元件,我们要根据电路要求,选择合适的电阻器来优化电路中调节和稳定电流与电压,使设计在应用中获得更精确可靠的结果。
本文介绍了工程师最常用来测量物体尺寸的测量工具——卡尺的类型,以及使用中的注意事项,并且介绍了使用卡尺测量连接器引脚间距和热缩管直径的方法,有助于大家正确使用,精准测量。
本文介绍了3D飞行时间(3D ToF)技术工作原理,并对连续波与脉冲系统两种3D ToF方案的优劣进行了详尽的比较,列举了ADI提供的3D飞行时间的解决方案。
本文为不同层次的FPGA开发者,根据他们的实际需要,推荐了三款热门的FPGA开发板,并对DigiKey的相关FPGA开发资源平台进行了介绍,旨在帮助FPGA开发者加速其设计进程。
采用合适的降压-升压转换器,可以让电路设计变得简单。本文介绍降压-升压转换器的工作原理、工作模式,以及降压-升压转换器的选型要素。
测量高容量陶瓷电容(MLCC)时,往往未能获得规格书上列明的标称电容量,直觉是坏料或是买错货。再三仔细查问他们的测量过程时,原来忽略了这六个因素。
热缩管是一种特制的套管, 广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护、防锈、防蚀等,是一种对电缆和连接器进行微小维修的绝佳工具。
为了保证散热器能够提供的最高效率,散热器挑选及测评时需要考虑, 散热环境,散热器热阻数值,散热片密度及接合方法四个参数。
了解什么是USB 3.1,什么是USB Type C, USB 3.1与USB Type C的差别 。并解释为什么USB 3.1 Type C 在功能上明显比其他USB连接介面更优越。
本文介绍电感无故产生原因,和电感啸叫消除的方法,可尝试改变开关电源频率,固定电路板上的电感,和采用铁氧体磁芯消除电感啸叫。
本文介绍单片机技术及工作原理,根据以为技术支持经验,介绍单片机死机的典型问题,如时钟信号、供电电压、电流耗量和应用程序等,可以利用一些简易方法去寻找解决这些问题。
本文介绍数字万用表的种类挑选及使用方法。数字万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。熟练掌握数字万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。
常见的稳压器有LDO (低压差线性稳压器) 和DC/ DC稳压器。设计中选择LDO还是DC/ DC稳压器应根据实际的电源应用及设计的需要来决定。本文介绍选择的参考信息。
电池反向连接造成的反向电流,可能会对电子电路造成致命的危害。本文介绍了防范反向电流危害的常见的保护电路设计方案,二极管、MOS管和负载开关,并分析了不同方案各自的优势和不足,让电子产品远离反向电流的损害。
吸锡带是去除电路板上多余的焊锡的好帮手,掌握吸锡带的正确选型和有效使用方法十分必要。本文解释了吸锡带怎么用,吸锡产品选型的三个核心要素(吸锡带的类型、宽度以及ESD防护特性),以及正确有效地使用吸锡带的操作要领。