WEBENCH® 设计中心
方便易用的设计工具,助您快速完成定制设计
使用受欢迎的 TI WEBENCH® 设计工具能够同时按照多个电路要求比较多个器件的性能。 实时访问适合电源、照明和检测应用的最新仿真模型、参数数据和封装信息。 WEBENCH 设计工具同时含有用于创建单电路设计的基本工具和用于创建系统级设计的高级工具。
WEBENCH 优化器转盘在数分钟内即可轻松微调 WEBENCH 电路创建算法。 初始结果设为平衡设计方案,注重设计的简易性,以及小基底面与高能效之间的平衡。 评估输出,再次转动转盘并实时比较替代方案。 符合您需求的最佳设计系统值显示在优化器转盘下方。
- 单电路设计工具
- 高级分层设计工具
- 模型仿真
- 高级电源
单电路设计工具
WEBENCH® 电源设计器
WEBENCH 环境提供端到端的电源设计和原型开发工具,用于创建满足特定电源设计要求的电源或转换器。 定义一个电源的输入电压、输出电压和输出电流。 在 WEBENCH 可视化界面上几秒钟即可选择所有可能的完整方案。 使用 WEBENCH 优化器转盘微调具体参数。 点击放大
WEBENCH® LED 设计器
快速配置多达 60 个串行或并行 LED 灯串的 LED 照明设计。 直观查看 450 个来自领先制造商的最新 LED 元件的详细参数。 按一个键选择首选的高亮 LED,将其与TI 的一个 LED 驱动器匹配,即可轻松创建一个优化的恒流电源电路。 使用优化器转盘,转动调整尺寸和能效要求,就可模拟动态条件下的电路特性,具体包括启动、稳态、脉冲宽度调制调光以及线路瞬变。 点击放大
WEBENCH® 传感器 AFE 设计器
WEBENCH 传感器 AFE 设计器用于设计可配置的传感器 AFE IC,能够让您选择传感器,设计和配置解决方案,以及下载配置数据到传感器 AFE。 典型的检测应用传统上要求多个电路板以及 25 个以上的元器件,现在缩减为只需一个 TI 的 IC。 以前需要花费数周或几个月完成的传感器系统设计,使用 TI 的产品和工具后只需数分钟即可完成。
WEBENCH® 传感器设计器
WEBENCH 传感器设计器为普通检测、发射器或变送器应用提供了完整的电路解决方案。 从市场领导厂商的传感器产品开始,或指定您自已的传感器参数要求来建立定制传感器。 传感器设计器提供优化的信号路径性能、BOM、预算费用和评估板链接,以及用于测试和验证您仿真解决方案的其他工具。
高级分层设计工具
WEBENCH® 电源架构
快速为整个系统创建、优化和实现多输出、高性能 DC-DC 电源。 定义一个输入电压源,列出所需的输出电压和电流负载,然后 WEBENCH® 电源架构工具会收集通用负载并创建一系列中间轨拓扑,然后优化每一个电源。 显示的结果为系统级参数,对照替代方案,然后根据价格、能效和基底面选择即可。
- 快速设计和仿真整个电源系统
- 轻松配置电源的电压和电流负载要求
- 优化整个系统的总基底面、能效以及 BOM 成本
- 进行电、热仿真
WEBENCH® 系统电源架构
通过易于使用的 WEBENCH 设计工具,在数分钟内即可创建具有热插拔功能的隔离电源系统。 WEBENCH 系统电源架构具有强大的设计能力,能够建构和优化从卡边缘到最小负载点的完整电源系统。 很容易为任何需要多个负载的系统添加热插拔保护和隔离功能。
- 驱动多个负载
- 定制输出电压和负载电流
- 超过 200 个预先配置好关键参数的 FPGA 和处理器
- 向系统添加和配置定制负载
WEBENCH® 处理器电源架构
数分钟内为 ARM® 处理器定好电源模型并进行优化。
- 包含超过 450 个 FPGA 和微控制器/微处理器的详细电源要求。
- 包含多个唯一的负载,以驱动精确指定的电压
- 包括电源的具体纹波、噪音过滤、同步和分离限制,以及启动定义(软启动)
WEBENCH® FPGA 电源架构
一次单击,即可准备好最新 FPGA 的电源负载,包括所有电压和电流的指定序列、噪声过滤以及纹波敏感性的要求。 快速配置进行仿真和优化的多电压轨、多负载 FPGA 电源。
- 一次单击配置既节省时间又不失精确性。
- 修改规格书性能指南中系统需要的负载。
- 优化首选电源拓扑的选择,包括降压、升压、降升压、反激式和 sepic 架构
- 数分钟内完成优化电源架构的设计文档,上市速度更快
WEBENCH® LED 架构
即时创建 LED 照明的替代型设计,并比较多达 100,000 流明发光输出的效率、尺寸和成本。 WEBENCH LED 架构简单、功能强大,为照明系统提供了广泛的比较、选择和优化选项。
- 指定所需的光线输出
- 选择建议的 LED/散热设计,这些设计在几秒种内即可完成
- 提供包含 450 种最新 LED 元件和 30 种散热器的详细资料库
- 获得经过热管理和运行可靠性优化的组合
模型仿真
TINA-TI™ Spice 仿真软件
- 易于使用、基于 SPICE 的模拟仿真程序
- 有源和无源 TI 宏模型库
- 数千种放大器和开关电源元件的集成模型和电路
下载带有 SPICE 模型的 TINA-TI,网址是:ti.com/tina-ti。
高级电源
高级选项
对于需要更多地控制设计和元件功能或想要达到特定性能目标的电源设计师而言,WEBENCH 高级选项功能提供了一种途径,可以更快地将众多潜在解决方案的范围缩小至少数几个复杂的定制解决方案。
Compensation Designer
如果您有特定环路元件要求,并希望在第一时间敲定设计,则 Compensation Designer 可以防止您出现错误,使您能够快速修复设计,并且仍然满足您的环路需求。 不再浪费时间和精力。
仿真导出
通过使用 WEBENCH 仿真导出功能,可以将 WEBENCH 电源或滤波器完全定制设计导出到 TINA-TI™ 仿真器、Altium® Designer 和 Cadence Allegro 工具。 在几秒钟内,您即可导出的设计,且这些设计是自足式的,包括符号、原理图、测试平台和仿真设置——首选 CAD 工具中进行离线设计仿真所需的一切。