【Digikey得捷好物畅享】ADI MAX78000FTHR 智能抽屉项目设计与步进电机控制实现

【Digikey得捷好物畅享】ADI MAX78000FTHR 智能抽屉项目设计与步进电机控制实现

摘要:本文介绍我基于MAX78000FTHR开发板的智能抽屉项目硬件设计与软件实现全过程。重点阐述利用ULN2003驱动板控制28BYJ-48步进电机实现抽屉开关的硬件选型、电路连接、GPIO控制程序,并给出完整可编译运行的示例代码。开发过程中遇到了MXC_Delay头文件缺失、串口工具无响应、GPIO配置等多个实际问题,一并记录下来供大家参考。


一、项目背景与设计目标

智能抽屉是一种常见的物联网应用场景——通过传感器检测授权用户,实现抽屉的自动开启和关闭,避免传统机械钥匙的繁琐,同时提升物品管理的安全性与智能化水平。我入手MAX78000FTHR时申请理由就写的是要做智能抽屉,现在开发板到手了,说干就干。

本项目的核心目标是:

  • 利用MAX78000FTHR的GPIO输出,通过ULN2003驱动板控制28BYJ-48步进电机,实现抽屉锁舌的自动开闭
  • 通过串口指令手动控制,作为功能演示
  • 程序架构预留AI扩展接口,后续可接入摄像头人脸识别或语音识别模块实现无接触开锁

二、系统总体设计

2.1 硬件选型

组件 选型 说明
主控 MAX78000FTHR开发板 边缘AI开发平台,本次主角
驱动板 ULN2003模块 达林顿管阵列,可直接驱动步进电机
执行器 28BYJ-48 步进电机 5V四相五线,减速比64:1,扭矩约0.3kg·cm
供电 USB 5V + 外部5V电源 开发板USB供电,电机独立5V供电

2.2 系统框图

用户操作(串口指令 'o'/'c')
    ↓
MAX78000FTHR GPIO输出
    ↓
ULN2003 驱动板放大电流
    ↓
28BYJ-48 步进电机转动
    ↓
锁舌旋转执行开/闭动作
    ↓
串口返回状态信息

2.3 硬件连接总览

MAX78000FTHR                     ULN2003驱动板
───────────                     ──────────────
P1_1  ──────────────────────→  IN1  → LED1
P1_0  ──────────────────────→  IN2  → LED2
P0_7  ──────────────────────→  IN3  → LED3
P0_5  ──────────────────────→  IN4  → LED4
GND   ──────────────────────→  GND
                                 │
外部5V电源正极 ─────────────→  COM
外部5V电源负极 ──→ GND ─────→  GND(共地)
                                 │
28BYJ-48电机 ──────────────→  蓝色5针排母接口

[!WARNING]
共地是必须的! ULN2003的GND、外部电源负极、开发板GND三者必须用杜邦线连在一起,否则信号无法正确识别。


三、硬件连接详解

3.1 ULN2003驱动板简介

ULN2003是7路达林顿管阵列芯片,每路最大输出500mA,内部自带续流二极管,非常适合驱动步进电机、继电器等感性负载。模块上通常有4个LED对应IN1~IN4,方便调试。

3.2 28BYJ-48步进电机简介

28BYJ-48是5V四相五线步进电机,参数如下:

参数 数值
工作电压 5V DC
相数 4相
减速比 64:1
步距角 5.625°/64(全步)
每圈步数 4096步(8拍驱动)
驱动方式 1-2相励磁(8拍)

3.3 详细接线表

ULN2003侧 连接目标 说明
IN1 MAX78000FTHR P1_1 步进相A控制信号
IN2 MAX78000FTHR P1_0 步进相B控制信号
IN3 MAX78000FTHR P0_7 步进相C控制信号
IN4 MAX78000FTHR P0_5 步进相D控制信号
GND 开发板GND + 外部电源负极 共地,缺一不可
COM 外部5V电源正极 电机工作电源,不要接开发板
蓝色排母 28BYJ-48电机插头 直接插入即可

3.4 供电方案说明

方案A(推荐,测试用):
电脑USB ──→ MAX78000FTHR USB-C接口(板载LDO自动出3.3V)
    │
    └──→ ULN2003的COM ──→ 28BYJ-48电机(USB 5V直供)
         │
         └──→ GND共地

方案B(更稳,正式用):
电脑USB ──→ MAX78000FTHR(独立供电)
    │
外部5V/2A电源 ──→ ULN2003的COM + 电机(独立供电)
    │
    └──→ GND与开发板共地

[!TIP]
单颗28BYJ-48工作电流约100~200mA,电脑USB口(500mA)足够驱动。但如果后续扩展多颗电机或加装其他外设,建议用方案B独立供电。

上图:MAX78000FTHR开发板、ULN2003驱动板、28BYJ-48步进电机完整接线实物。开发板P1_1/P1_0/P0_7/P0_5四根信号线连接ULN2003 IN1~IN4,外部5V电源给ULN2003 COM和电机供电,GND三端共地。


四、软件实现

4.1 步进电机驱动原理

28BYJ-48采用**1-2相励磁(8拍)**驱动方式,8个状态构成一个完整循环:

拍数 IN4(D) IN3(C) IN2(B) IN1(A) 励磁状态
1 0 0 0 1 A
2 0 0 0 1 AB
3 0 0 1 0 B
4 0 1 1 0 BC
5 0 1 0 0 C
6 1 1 0 0 CD
7 1 0 0 0 D
8 1 0 0 1 DA

正转:1→2→3→4→5→6→7→8→1…
反转:8→7→6→5→4→3→2→1→8…

4.2 第一个坑:MXC_Delay 头文件找不到

写好初版代码编译时,遇到了这个错误:

main.c:185:5: error: implicit declaration of function 'MXC_Delay'

我第一反应是加 #include "delay.h",结果又报:

fatal error: delay.h: No such file or directory

排查结果:MSDK v2023_10 版本里,延时函数的正确头文件是 mxc_delay.h,不是 delay.h

// ✅ 正确
#include "mxc_delay.h"

// ❌ 错误(该文件不存在)
#include "delay.h"

另外,MXC_Delay() 的参数需要用 MXC_DELAY_USEC()MXC_DELAY_MSEC() 宏包裹,不能直接传数字。

4.3 第二个坑:GPIO配置写法不兼容

我最初用C99复合字面量写法配置GPIO,结果编译器报错:

// ❌ 这种写法在某些MSDK版本会出问题
MXC_GPIO_Config(&(mxc_gpio_cfg_t){
    .port = IN1_PORT, .mask = IN1_PIN,
    ...
});

解决办法:老老实实先定义 mxc_gpio_cfg_t 变量,再传地址:

// ✅ 正确写法
mxc_gpio_cfg_t cfg;
cfg.port = IN1_PORT;
cfg.mask = IN1_PIN;
cfg.pad  = MXC_GPIO_PAD_NONE;
cfg.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
MXC_GPIO_Config(&cfg);

4.4 第三个坑:串口工具无法发送字符

程序烧录后,串口输出了启动信息,但我发送 o 完全没有反应。排查后发现:

我用的串口调试助手没有正确发送字符到开发板,只是显示在发送区,并没有真正发出去。

解决办法:换用 PuTTY 直接连接串口,键盘输入直接发送,不需要点"发送"按钮:

# MSYS2 里直接执行
putty -serial COM3 -sercfg 115200,8,n,1

或者在代码里用 scanf("%c", &cmd) 替代 getchar(),有些串口工具对 getchar() 支持不好。

4.5 完整代码实现

以下是经过实测可以正常编译和运行的完整 main.c

/*******************************************************************************
 * Smart Drawer - ULN2003 步进电机控制
 * 平台:MAX78000FTHR
 * 电机:28BYJ-48 + ULN2003 驱动板
 * 引脚:IN1=P1_1  IN2=P1_0  IN3=P0_7  IN4=P0_5
 * 编译:make clean && make -j && make program
 ******************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "mxc_device.h"
#include "mxc_pins.h"
#include "gpio.h"
#include "board.h"
#include "uart.h"
#include "mxc_delay.h"

// ===== 引脚定义 =====
#define IN1_PORT   MXC_GPIO1
#define IN1_PIN    MXC_GPIO_PIN_1

#define IN2_PORT   MXC_GPIO1
#define IN2_PIN    MXC_GPIO_PIN_0

#define IN3_PORT   MXC_GPIO0
#define IN3_PIN    MXC_GPIO_PIN_7

#define IN4_PORT   MXC_GPIO0
#define IN4_PIN    MXC_GPIO_PIN_5

// ===== 步进电机参数 =====
#define STEPS_PER_REV    4096   // 28BYJ-48 全步一圈(8拍模式)

// 8拍步进序列:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA
static const uint8_t step_seq[8][4] = {
    {1,0,0,0},  // Step 0: A
    {1,1,0,0},  // Step 1: AB
    {0,1,0,0},  // Step 2: B
    {0,1,1,0},  // Step 3: BC
    {0,0,1,0},  // Step 4: C
    {0,0,1,1},  // Step 5: CD
    {0,0,0,1},  // Step 6: D
    {1,0,0,1},  // Step 7: DA
};

// ===== 抽屉状态 =====
typedef enum {
    DRAWER_CLOSED = 0,
    DRAWER_OPEN   = 1,
} DrawerState_t;

static DrawerState_t g_state = DRAWER_CLOSED;
static uint8_t g_step_idx = 0;

// ===== GPIO 初始化 =====
static void motor_gpio_init(void)
{
    mxc_gpio_cfg_t cfg;

    // IN1 - P1_1
    cfg.port = IN1_PORT;
    cfg.mask = IN1_PIN;
    cfg.pad  = MXC_GPIO_PAD_NONE;
    cfg.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
    MXC_GPIO_Config(&cfg);

    // IN2 - P1_0
    cfg.port = IN2_PORT;
    cfg.mask = IN2_PIN;
    MXC_GPIO_Config(&cfg);

    // IN3 - P0_7
    cfg.port = IN3_PORT;
    cfg.mask = IN3_PIN;
    MXC_GPIO_Config(&cfg);

    // IN4 - P0_5
    cfg.port = IN4_PORT;
    cfg.mask = IN4_PIN;
    MXC_GPIO_Config(&cfg);

    // 初始全部拉低(电机失能)
    MXC_GPIO_OutClr(IN1_PORT, IN1_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN2_PORT, IN2_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN3_PORT, IN3_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN4_PORT, IN4_PIN);
}

// ===== 输出一步 =====
static void motor_step(uint8_t idx)
{
    if (step_seq[idx][0]) MXC_GPIO_OutSet(IN1_PORT, IN1_PIN);
    else MXC_GPIO_OutClr(IN1_PORT, IN1_PIN);

    if (step_seq[idx][1]) MXC_GPIO_OutSet(IN2_PORT, IN2_PIN);
    else MXC_GPIO_OutClr(IN2_PORT, IN2_PIN);

    if (step_seq[idx][2]) MXC_GPIO_OutSet(IN3_PORT, IN3_PIN);
    else MXC_GPIO_OutClr(IN3_PORT, IN3_PIN);

    if (step_seq[idx][3]) MXC_GPIO_OutSet(IN4_PORT, IN4_PIN);
    else MXC_GPIO_OutClr(IN4_PORT, IN4_PIN);
}

// ===== 步进 N 步(正转 steps>0,反转 steps<0)=====
static void motor_move(int32_t steps, uint32_t step_delay_ms)
{
    int dir = (steps > 0) ? 1 : -1;
    int32_t cnt = (steps > 0) ? steps : -steps;

    for (int32_t i = 0; i < cnt; i++) {
        g_step_idx = (g_step_idx + (dir > 0 ? 1 : 7)) & 7;
        motor_step(g_step_idx);
        MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(step_delay_ms));
    }
}

// ===== 停止电机(所有线圈断电,防止发热)=====
static void motor_stop(void)
{
    MXC_GPIO_OutClr(IN1_PORT, IN1_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN2_PORT, IN2_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN3_PORT, IN3_PIN);
    MXC_GPIO_OutClr(IN4_PORT, IN4_PIN);
}

// ===== 抽屉打开 =====
static void drawer_open(void)
{
    printf(">>> Opening drawer...\n");
    // 正转2圈,每步2ms,约16秒完成
    motor_move(STEPS_PER_REV * 2, 2);
    motor_stop();
    g_state = DRAWER_OPEN;
    printf(">>> Drawer OPENED\n");
}

// ===== 抽屉关闭 =====
static void drawer_close(void)
{
    printf(">>> Closing drawer...\n");
    // 反转2圈
    motor_move(-(int32_t)(STEPS_PER_REV * 2), 2);
    motor_stop();
    g_state = DRAWER_CLOSED;
    printf(">>> Drawer CLOSED\n");
}

// ===== 主函数 =====
int main(void)
{
    // 上电稳定延时
    MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(100));

    // 串口输出启动信息
    printf("\n======= Smart Drawer (ULN2003) =======\n");
    printf("Pins: P1.1/P1.0/P0.7/P0.5\n");
    printf("Motor: 28BYJ-48 (4096 steps/rev)\n");
    printf("=======================================\n");

    // GPIO初始化
    motor_gpio_init();
    g_state = DRAWER_CLOSED;

    printf("State: CLOSED\n");
    printf(">>> Smart Drawer Ready <<<\n");
    printf("Commands: [o]pen  [c]lose  [s]tatus\n");

    // 主循环:串口指令控制
    char cmd;
    while (1) {
        cmd = getchar();

        switch (cmd) {
            case 'o':
            case 'O':
                if (g_state == DRAWER_CLOSED) {
                    drawer_open();
                } else {
                    printf("Already OPEN\n");
                }
                break;

            case 'c':
            case 'C':
                if (g_state == DRAWER_OPEN) {
                    drawer_close();
                } else {
                    printf("Already CLOSED\n");
                }
                break;

            case 's':
            case 'S':
                printf("State: %s\n",
                       g_state == DRAWER_CLOSED ? "CLOSED" : "OPEN");
                break;

            default:
                printf("Unknown: '%c' (use o/c/s)\n", cmd);
                break;
        }
    }
}

4.6 Makefile 配置

确保工程目录下的 Makefileproject.mk 包含:

PROJECT = SmartDrawer
TARGET = MAX78000
# 不需要额外链接库,GPIO操作是MSDK内置的

编译和烧录命令:

cd $MAXIM_PATH/Examples/MAX78000/SmartDrawer
make clean
make -j
make program

五、功能测试与验证

5.1 测试步骤

  1. 接好线,开发板USB连电脑,ULN2003独立供电
  2. 打开 PuTTY 连接串口(115200, 8, n, 1)
  3. 按开发板 RESET 键,看到启动信息:
    ======= Smart Drawer (ULN2003) =======
    Pins: P1.1/P1.0/P0.7/P0.5
    =======================================
    State: CLOSED
    >>> Smart Drawer Ready <<<
    Commands: [o]pen  [c]lose  [s]tatus
    
  4. 键盘输入 o 并回车,观察 ULN2003 上4个LED依次点亮,电机转动,串口输出 >>> OPENED
  5. 输入 c 并回车,电机反转,串口输出 >>> CLOSED

上图:PuTTY串口输出截图,程序启动后输入 o 命令,电机开始转动,串口依次输出 >>> Opening drawer...>>> Drawer OPENED。输入 c 则执行关闭动作。

5.2 实测现象

上图:ULN2003驱动板通电后,4个LED指示灯随步进电机相序依次点亮,说明GPIO信号输出正常,驱动板工作正常。

[!SUCCESS]

  • ULN2003 上4个LED按顺序循环点亮,说明GPIO输出正常
  • 28BYJ-48 电机平稳转动,无失步现象
  • 串口指令响应及时,状态切换正确
  • 电机停止后所有线圈断电,无发热问题

5.3 参数调整建议

参数 当前值 调整建议
转动圈数 2圈 根据实际锁舌行程调整,改 STEPS_PER_REV * 2 中的 2
每步延时 2ms 减小可加速(如改1ms),增大可减速(如改5ms)
步进方向 正转=开 如果方向反了,把 motor_move 里的 steps 符号取反

六、电路原理图

6.1 系统整体连接图

                    MAX78000FTHR 开发板
                  ┌───────────────────────┐
                  │                       │
                  │  P1_1  ───────┐      │
                  │  P1_0  ───────┼──┐   │
                  │  P0_7  ───────┼──┼──┼─→ GND ───┐
                  │  P0_5  ───────┼──┼──┼─→ 3.3V   │
                  │               │  │  │           │
                  │          USB-C─┘  │  │           │
                  └──────────────────┼──┼───────────┘
                                     │  │
                    ┌────────────────┘  │
                    │                   │
          ┌─────────┴─────────┐         │
          │   ULN2003 驱动板   │         │
          │  IN1 ← P1_1       │         │
          │  IN2 ← P1_0       │         │
          │  IN3 ← P0_7       │         │
          │  IN4 ← P0_5       │         │
          │  GND ←─────────────┼─────────┘
          │  COM ← 外部5V电源+ │
          │  电机接口 ← 28BYJ-48 │
          └────────────────────┘

6.2 引脚功能对照表

MAX78000FTHR Header 排针位置(以板子丝印为准):

信号 开发板引脚 ULN2003侧 备注
IN1 P1.1 IN1 排针 J4 或 J5,具体看板子丝印
IN2 P1.0 IN2 同上
IN3 P0.7 IN3 同上
IN4 P0.5 IN4 同上
GND 任意GND GND 共地必须接

[!TIP]
如果不确定排针位置,用万用表蜂鸣档量一下:开发板排针和芯片引脚之间的连通性,或者查 MAX78000FTHR 原理图(Maxim 官网可下载)。


七、后续扩展方向

当前实现为基础版本,我计划从以下几个方向继续推进:

  • 物联网接入:通过ESP8266/ESP32 WiFi模块,接入Home Assistant实现远程开锁
  • 3D打印结构:设计锁舌和电机支架,用3D打印制作完整的机械结构

附录:完整物料清单

物料 型号/规格 数量 参考价格
MAX78000FTHR开发板 ADI官方 1 活动申请
ULN2003驱动板 带LED指示 1 ¥2~5
28BYJ-48步进电机 5V四相 1 ¥5~10
杜邦线 母对母 6根 ¥若干
外部5V电源 USB或适配器 1 已有
USB Type-C线 数据+供电 1 已有