分压器由两个串联的电阻组成,用于将输入电压降低设定的量。这是欧姆定律的一个应用。本文推导了分压器公式,并最后演示了电路负载的危害。第2部分提供了适用于三个或更多电阻系统的通用方程。
学习伴侣(问答):探索所有问题
最后更新: 2025年12月23日
摘要
- 输出电压由电阻比值决定,而非电阻值本身。
- 每个分压器都会受到下一级电路或您的测量仪表的负载影响。
- 高阻值电阻的分压器比低阻值电阻的分压器电压下降更明显。然而,低阻值电阻难以驱动且效率低下。
什么是分压器?
分压器是一个由两个电阻组成的串联电路:
-
图1展示了标准形式,输入在上方,输出取自R1和R2的连接点。
-
对于电阻分压器,输出电压总是小于输入电压。
-
输出电压由电阻的比值决定,而非其绝对数值。
图 1 :分压器标准形式的原理图。
技术提示 :图1所示的电路在输出信号上未连接负载。任何连接到输出的负载都会干扰电路,导致输出电压低于预期值。
快速解决方案
DigiKey的在线计算器(图2)提供了一种快速求解分压器方程的方法。还有一个选项卡(未显示)适用于分压器带负载运行的情况。
图 2 :DigiKey分压器计算器可用于快速解决分压器问题。
分压器公式推导
分压器是一种捷径,允许我们使用单一方程来求解系统。如果深入探究,我们会发现两个底层方程已被合并。
电路中流动的电流定义为:
I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}
电阻R2两端的电压定义为:
V_{R2} = I \times R_2
如果合并这些方程,我们会发现:
V_{R2} = V_{out} = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} \times R_2
最后一步,我们重新排列方程,得到熟悉(标准)形式的分压公式:
V_{out} = V_{in}\times \frac{R_2}{R_1 + R_2}
这种形式更受青睐,因为它清晰地表明输出电压与电阻比值成正比:
{R_2}/{(R_1 + R_2)}
扩展电阻分压器以计算 Vin 、 R1 或 R2
分压器是一个包含4个变量的系统。给定任意三个变量,我们可以计算出第四个,如下列四个方程所示。作为实用的代数练习,你应该能够从分压方程的标准形式推导出每个方程。
V_{out} = V_{in}\times \frac{R_2}{R_1 + R_2}
V_{in} = \frac{V_{out} \times (R_1 + R_2)}{R_2}
R_1 = \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} - 1\right) \times R_2
R_2 = \frac{V_{out} \times R_1}{V_{in} - V_{out}}
在实践中,将分压器保持为标准形式(第一个方程)然后进行代数运算,可能更简单且不易出错。保持一致性有其价值。此外,批改你解答的人可能不会从另外三个方程的角度来考虑分压器。
分压器负载引起的电压跌落
一个经典的设计错误是将分压器视为一个孤立系统来思考。具体来说,它未能考虑分压器上的负载。这个负载可能是一个外部电路,甚至像电压表或示波器探头这样无害的设备。
这种负载效应最好通过图3来展示。这里我们看到一组独立的分压器,由R1/R2对、R3/R4对和R5/R6对组成。每个分压器的输出电压使用一个具有模拟1 MΩ输入电阻的电压表进行测量。当我们从左向右移动时,每一级的电阻对选择为按10倍系数增加。
在我们理想(空载)的计算中,每个电阻对产生5 VDC的输出。在现实世界中,我们观察到较高电阻对处出现电压跌落。1 kΩ电阻对测得5.00 VDC,而100 kΩ电阻对测得4.76 VDC。
图 3 :该电路呈现三个独立的分压器,电压通过1 MΩ输入阻抗的电压表测量。注意,高阻值R5/R6电阻对存在显著电压降。
技术提示 :电压表或示波器探头的输入电阻或阻抗可能会对电路造成负载效应。DigiKey计算器确实包含计算带负载分压器输出电压的选项。
后续步骤
我们可以继续讨论戴维南定理。图3示例尤其具有启发性,因为它提供了一种直观观察电路的便捷方式。我们还可以将分压器扩展至包含电感和电容等电抗元件。当频率发生变化时,挑战也随之增加。如果考虑这些因素,简单的电阻分压器将转变为滤波器,例如这个代表性的低通器件。或许改天我们可以探讨这些概念。
结语
你可能会想用在线计算器来完成作业。
千万别这样做!
电阻分压器浓缩了电子学的基础课程。作为电子学专业的学生,你需要解决数千个相关问题。通过热情投入这些问题,并寻找问题之外的联系与应用,你将真正领悟电子学的精髓。凭借这种直观理解,你将看到负载对分压器的影响,当电压低于预期时不再感到意外。同样的概念在未来探索滤波器及电路负载的有害影响时,将完整呈现。
请务必阅读这篇关于三个或更多电阻分压器计算的后续文章。
请在下方留言区提出您的评论和建议。同时,请务必回答本文末尾的问题和批判性思考题。
相关文章
如果您喜欢这篇文章,以下相关文章可能对您也有帮助: