“做大屏 IoT 开发,却遇性能与拓展不可兼得?”,“想要专业视听交互,奈何设备接口单一难适配?”,“工业级开发需求,找不到便携又靠谱的智能终端?” 相信不少创客在中高阶物联网开发中,都曾被这些问题困住,而一款性能全面、大屏体验佳、拓展能力强的开发终端,正是解锁创意的关键。
不用愁啦!M5Stack「智联创新让AI触手可及」系列视频第三集火热上线,来自 M5Stack 的 Ashley 带你深度体验Tab5智能面板—— 这款高度可扩展的便携式物联网开发终端,凭借双芯片架构、5 英寸高清大屏、全场景接口覆盖的硬核配置,完美适配多媒体播放、智能控制、视觉 AI 开发等各类创意项目,堪称创客桌面开发的 “全能搭档”,让 IoT 开发的想象力轻松落地。
-主讲嘉宾:-
王馨婕(Ashley Wang),M5Stack 市场运营专员
BUILD FAST, STACK SMART.
访谈视频在这里 -
↓↓↓
核心亮点:全维度硬核配置,打造大屏 IoT 开发标杆
作为 M5Stack 专为中高阶 IoT 开发打造的明星产品,Tab5 智能面板围绕创客的核心开发需求,从性能、交互、拓展、设计多维度打磨,打造出一款兼顾大屏体验、硬核性能与灵活拓展的开发终端,五大核心亮点让开发体验直接拉满。
M5Stack 专为 IoT 开发打造的即插即用设计在 Tab5 上完美延续,无需复杂配置、无需专业焊接,开箱即可投入开发;双芯片架构搭配 Wi-Fi 6,算力与传输双在线;5 英寸 IPS 高清触控屏带来专业级视听交互;全场景接口覆盖,适配创客个性化开发与工业级需求;灵活的结构设计,可按需选配电池,适配不同部署场景,真正做到一机多用。
产品详解:面面俱到,解锁全维度开发能力
Tab5 能成为创客桌面开发的首选,源于其每一处都为开发量身打造的硬核配置,从基础性能到视听交互,从接口拓展到结构设计,面面俱到的配置让它能轻松应对各类复杂的开发需求,小机身里藏着大能量。
双芯架构 + Wi-Fi 6 ,基础性能拉满
Tab5 搭载双芯片架构,主控采用基于 RISC-V 架构的 ESP32-P4 SoC,配备 16 兆闪存与 32 兆 PSRAM 内存,为复杂的IoT 开发、视觉 AI 运算提供充足的算力支撑,轻松处理图像采集、数据解析、设备控制等核心任务;无线模块选用ESP32-C6,原生支持Wi-Fi 6 ,传输速度更快、连接更稳定。
同时它的天线系统支持内置 3D 天线与外部天线接口自由切换 ,可灵活适应室内中控、户外监测、工业部署等不同环境,确保各类场景下的数据吞吐效率,实现低时延的设备控制与数据传输,让开发与部署都无需顾虑网络问题。
5 英寸大屏加持,专业级视听交互拉满
在交互体验上,Tab5 直接拉满配置:配备5 英寸 IPS 高清触控屏 ,显示清晰、操作流畅,带来沉浸式的人机交互体验,无论是做数据可视化面板还是智能中控,都能让操作更直观;板载200 万像素高清摄像头 ,可满足高清图像采集、视觉 AI 识别、视频监控等开发需求,为视觉类 IoT 项目提供硬件支撑。
音频方面更是做到专业级配置,搭载音频编解码器,配备双路麦克风输入、 3.5mm 耳机孔和扬声器 ,既能实现高保真的录音与播放,还能完成精准的语音识别,完美适配语音交互、智能中控等需要音频能力的开发项目,视听交互一站式搞定。
全场景接口覆盖,拓展能力拉满
拓展性是创客开发的核心需求,而 Tab5 在这一点上堪称 “全能”,接口覆盖消费级与工业级,充分满足创客的个性化开发需求:同时配备USB-A 与 USB-C 接口,可直接连接鼠标、键盘、U 盘等传统外设,轻松打造便捷的桌面开发环境;背后的RS485 接口,精准适配工业控制场景的设备连接需求,让轻量工控开发成为可能;stamp焊盘上还预留了扩展接口,可灵活拓展各类传感器、通信模块,让创意不再受接口限制。
灵活结构设计,场景适配性拉满
为了适配不同的开发与部署场景,Tab5 在结构设计上格外用心:采用可拆卸电池设计,兼容 NP-F550 锂电池,用户可根据需求选择有或无电池的版本 —— 桌面开发可直连电源,移动部署则搭配电池使用,灵活适配不同场景;整体机身便携小巧,既能放在创客桌面作为固定开发终端,也能轻松携带至现场进行调试,真正做到 “一机多用”,适配全场景开发需求。
实操体验:超强可玩性,开发调试一站式搞定
基于出色的硬件配置,Tab5 的实操体验与可玩性直接拉满,延续 M5Stack 开箱即用的核心优势,无需复杂调试,就能实现十余种功能操作,覆盖开发、测试、部署全流程需求:双路麦克风输入、内置 / 外置天线自由切换、USB-A 电源控制与鼠标 HID 设备接入、内部 I2C 总线与 PORT.A 扫描、3.5mm耳机接口音频输出、MicroSD 文件列表查看、Speaker音频播放、RS-485 工控接口测试、Camera 图像预览、总线 GPIO 测试、RTC 精准配置以及便捷的关机与唤醒。

(图片来源:M5Stack)
每一项功能都精准贴合创客的实际开发需求,让硬件调试不再繁琐,无论是前期的原型开发,还是后期的设备测试,Tab5 都能一站式搞定,大幅提升开发效率。
应用场景:全能适配,创意落地无边界
凭借性能、体验、拓展的全维度优势,Tab5 能轻松适配各类物联网开发场景,成为创客手中的 “万能开发终端”,让不同的创意都能找到落地的方式:
-
智能家居中控 :5 英寸大屏让设备状态与环境数据可视化更直观,语音识别与音频交互实现 “动口不动手”,可统一管理全屋智能设备,实时监测温湿度、安防等数据,让家庭自动化更简单易用;
-
多媒体与信息展示 :高清大屏搭配专业音频系统,可作为本地音视频播放器、创客项目数据看板、线下场景的信息展示屏,还能搭配语音模块成为语音互动终端,适配商业、教育、展示等多类场景;
-
创客桌面开发主力机 :USB外设连接、多接口拓展、高性能算力,让Tab5 成为创客桌面开发的主力终端,无论是 IoT 原型开发、视觉 AI 项目调试,还是工业控制程序编写,都能一站式满足;
-
工业控制轻量终端 :RS485 接口适配工业场景,便携的设计可轻松部署在工业现场,实现设备的轻量控制与数据采集,成为工业自动化开发的实用工具。
相关产品信息:
Tab5 K145/ C145
Tab5 是一款面向开发者的高度可扩展便携式智能物联网终端开发设备,集成了双芯片架构和丰富的硬件资源。其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM。无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6,其天线系统可在内置 3D 天线与外部 MMCX 天线接口之间自由切换,灵活适应不同部署环境,确保数据吞吐与低时延控制。
M5Stack官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 2221-K145-ND (含电池款)
DigiKey 零件编号: 2221-C145-ND (无电池款)
互动福利:分享你的创意,赢开发好礼
M5Stack Tab5 以全能的硬件配置、出色的实操体验、超强的拓展能力,成为物联网开发、创客桌面开发的理想之选,无论是新手创客的创意落地,还是资深工程师的中高阶项目开发,都能精准适配。
更多 Tab5 智能面板的产品详情与购买渠道,可访问DigiKey M5Stack专区 。M5Stack「人工智能」系列视频还将继续带来更多硬核的 AIoT 硬件实战体验,解锁更多创客开发新玩法,记得持续关注,让创意开发更轻松!欢迎留言,和 DigiKey 的朋友们一起分享交流!