“想做语音 AI 项目,却被复杂的音频调试劝退?” “想实现智能家居语音控制,又嫌硬件配置太繁琐?”“想打造专属智能助手,却苦于没有轻量易上手的开发平台?” 相信每个深耕 AIoT 开发的创客,都曾被语音交互开发的各类难题困住。
但现在不用愁啦!M5Stack「智联创新 让 AI 触手可及 」 系列视频第二集火热上线,来自 M5Stack 的 Blossom 带你解锁 AtomS3R AI Chatbot Kit —— 这款集成语音识别、AI 助手与智能家居控制的迷你套件,让语音交互开发变得超简单!无论你是语音 AI 开发新手,还是资深的创客工程师,都能轻松上手,从开箱到拥有专属智能助手,全程仅需三步,不到 3 分钟就能搞定 ,让语音 AI 创意快速落地。
-主讲嘉宾:-
胡艺璇(Blossom Hu),M5Stack 市场营销经理
在 M5Stack,Blossom负责整合营销与品牌叙事,把有创意的技术想法带到现实中,让创新更容易被更多人触达与使用。
访谈视频在这里 -
↓↓↓
核心亮点:迷你机身,解锁全场景语音交互
作为 M5Stack 专为语音 AI 开发打造的明星产品,AtomS3R AI Chatbot Kit以轻量、全能、易操作、高兼容为核心优势,小小机身里藏着大大的能量,完美解决创客在语音 AI 开发中的各类痛点,成为语音交互开发的 “理想搭档”。
-
多助手兼容,实时秒级响应 :支持小智语音、OpenAI voice assistant 等多款主流语音助手,能精准捕捉语音指令,实现秒级实时响应,自然对话毫无卡顿,日常闲聊、信息查询、场景控制都能轻松应对。
-
智能家居无缝对接 :可直接联动 Home Assistant,实现灯光、空调、窗帘等各类智能设备的语音控制,真正做到 “动口不动手”,轻松打造智能语音中控系统。
-
专业音频配置,识别更精准 :搭载专业音频编解码器,支持高保真录音与播放,即便在日常环境噪音中,也能精准识别语音指令,告别 “听不清、答不对” 的尴尬。
-
多开发环境适配,拓展性拉满 :完美兼容 UiFlow2、Arduino IDE、ESP-IDF 等主流桌面开发环境,开发者可轻松实现边缘语音识别、云端模型管理、语音控制设备互联等功能,满足个性化二次开发需求。
-
模块化堆叠设计,开箱即用 :延续 M5Stack 经典的模块化堆叠设计,无需复杂接线、无需专业焊接,硬件组装一步到位,真正实现开箱即用。
产品详解:双核心组件,打造专业语音 AI 开发平台
AtomS3R AI Chatbot Kit 的强大语音交互能力,源于两大核心组件的精准搭配,硬件配置拉满,为流畅的语音 AI 开发打下坚实基础,迷你机身却拥有专业级的性能表现。
- 主控 AtomS3R :小巧强悍,智能运算核心
作为套件的 “大脑”,AtomS3R 搭载 ESP32-S3 芯片 ,配备 8 兆闪存和 8 兆内存,算力足够支撑各类语音 AI 运算,轻松处理语音识别、指令解析等核心任务;同时内置 9 轴 IMU 与红外发射器,不仅能实现更精准的硬件感知,还能拓展红外遥控功能,让套件的实用性再升级。
这款主控延续了 M5Stack 超迷你的设计优势,小巧机身可灵活适配各类便携、嵌入式语音开发场景,同时保留丰富的拓展接口,为功能拓展提供更多可能。
- Atomic Echo Base :专业音频,语音交互保障
作为套件的 “声音入口”,Atomic Echo Base 采用 ES8311 音频编解码器 ,专为语音交互场景优化,支持高保真录音与播放,能清晰捕捉每一句语音指令,同时还原清晰、流畅的语音回应,为自然的人机语音交互保驾护航。
两大核心组件采用 M5Stack 经典的堆叠式设计,无需额外接线,只需简单叠放即可完成硬件组装,新手也能轻松操作,真正做到零门槛上手。
三步轻松上手:零编程基础,也能玩转语音 AI
AtomS3R AI Chatbot Kit 最让创客心动的一点,就是操作门槛极低,全程无需复杂编程,无需专业的硬件调试知识,从开箱到实现语音交互仅需三步,一气呵成,不到 3 分钟就能拥有专属智能助手,真正实现语音 AI 开发零门槛。
第一步:硬件组装,进入下载模式

(图片来源:M5Stack)
打开包装,将主控 AtomS3R 与 Atomic Echo Base 简单堆叠在一起,连接至电脑;长按复位键,直到设备内部绿色 LED 灯亮起后松开,此时设备便成功进入下载模式,等待固件烧录即可,全程无需焊接,无需额外配件。
第二步:烧录固件,一键配置核心功能

(图片来源:M5Stack)
打开 M5 Burner 工具,在左侧菜单中选择对应的 AtomS3 设备类型,点击烧录语音助手固件,工具会自动完成固件安装,全程一键操作,不用手动编写代码,小白也能轻松搞定。
第三步:配网绑定,开启语音交互

(图片来源:M5Stack)
固件烧录完成后,设备启动会自动提示连接 AP 热点;用手机连接该热点,进入网络配置页面完成 Wi-Fi 设置,随后访问小智 AI 控制面板,注册并登录账号,输入设备自动播报、屏幕同步显示的验证码,完成设备绑定后,就能开始与你的专属智能助手语音对话了!
无论是简单的 “查询天气”,还是复杂的 “调整空调温度”、“开启游戏模式”,这款智能助手都能精准应答,甚至还能在特殊日子送上暖心祝福,人机交互的体验感直接拉满。
应用场景:一机多用,覆盖全场景语音开发需求
凭借轻量便携、功能全能、易拓展的核心优势,AtomS3R AI Chatbot Kit 能适配多场景语音 AI 开发需求,成为创客手中的 “万能语音开发平台”,轻松实现各类语音 AI 创意:
- 创客语音 AI 原型开发 :快速完成语音识别、语音交互类项目的原型验证,无需搭建复杂的硬件环境,大幅提升开发效率;
- 智能家居语音中控 :联动 Home Assistant 实现全屋智能设备的语音控制,打造个性化的智能家居语音交互系统;
- 便携智能交互设备 :基于迷你机身设计,可开发穿戴式语音助手、便携语音查询终端等设备,满足移动开发需求;
- 教育创客 AI 教学 :作为语音 AI 入门教学的理想硬件,操作简单易上手,帮助学生快速理解语音交互的开发逻辑,培养 AI 创客思维。
相关产品信息:
AtomS3R-AI Chatbot K147
AtomS3R-AI Chatbot 是一款 AI语音开发套件。套件由控制器与语音底座两大核心部分组成,控制器部分采用 AtomS3R ,其核心采用ESP32-S3 芯片。 提供了 8MB Flash + 8MB PSRAM 的大内存组合。同时集成9 轴 IMU (BMI270 + BMM150) ,IR 发射管等丰富外设。语音底座部分采用 Atomic Echo Base, 基于 ES8311 音频编解码芯片,能够提供高保真音频解码与麦克风与扬声器驱动能力。 套件支持接入小智语音助手,OpenAI 语音助手与火山引擎语音助手等多种语音助手,实现实时语音交互、自定义唤醒词,以及低时延识别等功能。
M5Stack官网相关开发资源链接
DigiKey在线购买链接
DigiKey 零件编号: 2221-K147-ND
互动福利:分享你的创意,赢开发套件
AtomS3R AI Chatbot Kit 延续了 M5Stack 开箱即用的核心优势,无需复杂配置,能立即投入你的语音 AI 项目开发,轻量机身更能适配各类个性化开发场景,让语音 AI 创意不再受硬件限制。更多 AtomS3R AI Chatbot Kit 的产品详情与购买渠道,可访问 DigiKey M5Stack 专区 。
M5Stack「智联创新 让 AI 触手可及」系列视频 还将带来更多 AIoT 硬件的实战开发技巧,解锁更多创客开发新玩法,记得持续关注,让创意开发更轻松。欢迎留言,和 DigiKey 的朋友们一起分享交流!