在本文中,我们将深入 PLC 内部,更好地了解为何它们被称为“加固型”工业计算机。我们可以看到,32 位微电子器件被电气性地包裹起来,免受工业环境中的各种危害。
PLC 就是一种装甲化的微控制器!
PLC 采用堆叠式印刷电路板(PCB)的模块化结构(图 1):
- 底层 :电源/输入输出(I/O)PCB
- 中层 :带有微控制器和通信接口(例如以太网)的逻辑板
- 顶层 :带显示屏和按钮的人机界面(HMI)
本文是 DigiKey 工业自动化现场指南的一部分
位置 :理解它 → 拆解
难度 :
学生 — 难度等级说明
最后更新 :2026 年 3 月 13 日
图 1 :移除外壳后的 PLC 图像,显示堆叠的 PCB。
模块化结构
大多数原始设备制造商(OEM)会生产系列化的 PLC 产品。它们在输出类型(继电器型与固态型)和电源规格(24 VDC 与 120 VAC)方面有所不同。这些选项通常集成在底层的电源/输入输出(I/O)板上。这使得 OEM 可以根据需要更换底板。因此,逻辑 PCB 和外壳只需极少(或无需)修改。例如,图 2 所示Siemens LOGO! 的电源板具有 24 VDC 电源输入、24 VDC 输入以及四个输出继电器。
图 2 :PLC 电路板图像,左侧为电源/输出板,右侧为逻辑板,中间为人机界面(HMI)。
敏感逻辑部分的隔离
电源/输入输出(I/O)部分的设计旨在保护逻辑板免受工业环境中的危害。它就像一个茧,将微控制器包裹其中。例如,如图 3 所示的Texas Instruments Tiva C 微控制器具有 3.3 VDC 接口。通常采用光隔离技术在不同电压域之间进行电平转换,并提供电气隔离,同时具备一定的防静电保护能力。
维修影响
模块化结构对于从事 PLC 维修的人员而言是一个优势。磨损的继电器和损坏的输入/输出半导体可以更换。诸如误将 120 VAC 施加到 24 VDC 总线之类的损坏可以被限制,而不会蔓延至逻辑板造成更大破坏。
不要对这句话过度解读。将 120 VAC 误接入 24 VDC 电源端子会导致灾难性损坏,并可能波及整个 PLC。
图 3 :逻辑印刷电路板上的Texas Instruments Tiva C 微控制器图像。
继续探索工业控制系统
如果本文对您有所帮助,您或许还想了解以下内容:
DigiKey 导航
- 完整目录 :工业控制与自动化