西门子3SK1安全继电器上的T1和T2信号是什么样的?

西门子安全继电器 T1 T2 信号简介

西门子SIRIUS 3SK系列安全继电器专为机械防护设计。大多数模块都包含一对标记为T1和T2的测试信号。这些信号是安全完整性的核心:

  • 这两个信号被发送至急停按钮等设备。

  • 信号通过独立的开关触点模块传输。

  • 信号通过In1和In2接口返回安全继电器。


本文是DigiKey工业自动化现场指南的一部分

位置 :故障排查→安全系统
难度:wrench: 技术员级—查看难度说明
最后更新 :2026年3月6日


安全继电器如何确保完整性?

如图1所示,T1和T2信号会发出脉冲,系统可借此检测以下异常:

  • 急停按钮触发

  • T1或T2线路开路

  • 对24V直流短路

  • 对24V直流地线短路

  • T1与T2之间短路

所有情况下,安全继电器或相关扩展模块都会进入故障状态。这将使相关设备进入安全状态。此处"安全"由设备或工艺的初始危害评估确定。

1 :西门子3SK1安全继电器产生的T1/T2信号示波器视图

T1 T2 信号波形说明

图1展示了西门子安全继电器的信号波形。注意:

  • 脉冲重复周期为10毫秒。

  • T1与T2上升沿重合(同步)。

  • 脉冲宽度在约1.5毫秒和4毫秒之间交替变化。

  • T1和T2相位不同,因此长脉冲伴随短脉冲出现。

西门子 3SK1 安全继电器的响应时间是多少?

根据波形分析,预计可在约10毫秒内检测到缺失或损坏的脉冲。但这仅适用于使用T1和T2信号的系统。对于光幕等输出信号切换装置(OSSD),由于实测脉冲重复率在100毫秒左右,其响应时间会更长。

这些测量使用了什么设备?

测量是在作者工作台上进行的,使用西门子3SK1121-1CB42配合Digilent ADP2230混合信号示波器。

2 :作者工作台上的西门子SURIUS 3SK1121-1CB42设备照片。