施耐德Modicon M221可编程逻辑控制器

概述

本页介绍施耐德电气 Modicon M221 可编程逻辑控制器 (PLC) 系列。它的设计目的是:

  • 简要介绍M221
  • 推出 M221 配件
  • 将M221系列产品纳入DigiKey的产品组合中。

本文属于DigiKey工业自动化现场指南系列

位置 :选择 → PLC
难度:gear: 工程师 — 难度级别说明
上次更新 :2026年3月6日


1 :DigiKey 工作台图像显示了安装在 19 英寸培训器上的施耐德 TMH2GDB HMI,以及施耐德电气 M221 PLC、安全继电器和换向电机启动器。

M221 概览

“Modicon M221”指的是施耐德电气的一系列PLC。施耐德电气将 M221 系列描述为“用于控制机器基本自动化的 Nano PLC”。使用 Machine Expert Basic 软件进行编程。使用TM3扩展I/O。

  • 截至撰写本文时,DigiKey 提供 28 款独特的型号:

    • 成本最低的单元是 TM221C16T,它有 16 个点(9 个输入和 7 个半导体输出)。
    • 其中最大的型号之一是 TM221CE40U,具有 40 个点(24 个输入和 16 个半导体输出)
  • 家庭成员的具体情况各不相同:

    • 输出端口可选择继电器或半导体接口
    • 电源可选配 24VDC 或交流电源,支持 120 至 240VAC 电压。
    • 串行端口和以太网端口的数量和类型
    • PLC侧面允许物理连接的扩展模块数量

通过查看 DigiKey 的 Modicon M221 PLC 参数搜索引擎,还可以发现其他差异。

M221 与其他 Modicon 型号的比较

M221 系列是施耐德电气扩展产品线中的中端 PLC。

2 :施耐德PLC产品家族层级图。

M221 配件

M221 PLC设计支持通过多种模块进行扩展,这些模块可卡扣在PLC右侧。

  • 如图1所示的TMH2GDB人机界面是M221的自然延伸。

  • DigiKey提供近60种扩展模块,包括:

    • 数字量输入输出
    • 模拟量输入输出
    • 温度(热电偶)
  • M221提供多种可插拔式卡件选择。这些模块安装在PLC正面。例如TMC2AI2输入模块和TMC2AQ2C输出模块。这些模块使PLC能与4-20 mA传感器和执行器对接。

  • DigiKey供应安全模块

  • DigiKey还提供TM3XTRA1发射器TM3XREC1接收器对。通过RJ45网线连接时,这些模块可为M221系列增加简易远程I/O功能。这是独特配置,因为远程I/O使用与PLC相同的扩展模块。例如,TM3AI2HG模块可直接连接M221 PLC,而另一个TM3AI2HG可连接TM3XREC1。

技术提示 :Modicon M221存在数千种组合排列方式。建议使用施耐德PLC配置器规划您的M221配置方案。图3展示了采用远程扩展模块的配置示例。

3 :施耐德M211 PLC配置工具界面截图,显示通过RJ45连接的远程模块。

相关组件

施耐德M221 PLC为机器或工业流程提供逻辑控制功能。它从不单独安装使用。DigiKey提供日益丰富的配套产品。以下列表包含施耐德电气相关产品:

  • 电机启动器及电机启动器配件。LUFC00虽小但至关重要。如图4所示,PLC与电机启动器的接线工作简化为单个RJ45连接。

  • 电源模块如24V直流输入的ABLM1A24025或更大功率的三相输入ABLU3A24200

4 :采用简化连接的M221与电机启动器。

DigiKey 工作台素材

这些由DigiKey生成的技术论坛文章聚焦M221 PLC:

常见问题

如何为 M221 编程?

Modicon M221通过施耐德EcoStruxure Machine Expert软件进行编程。

  • 通过USB电缆建立连接。

  • 该PLC支持多种IEC 61131-3标准编程语言:

    • 梯形图(LD)
    • 指令表(IL)
    • Grafcet(顺序功能图SFC)

本文展示的示例程序包含如屏幕截图中所示的梯形图用户自定义功能块(UDFB)。

书本式与砖块式指什么?

书本式和砖块式(标准型)术语用于描述M221 PLC的外形结构。差异如图2所示:

  • 书本式 PLC外观更为直立,形似书籍。与同类产品相比,其占用DIN导轨空间更少。注意I/O接口紧密排列在PLC右下侧。

  • 砖块式(标准型) PLC采用传统外观设计。该PLC设计为顶部输入端子,底部输出端子。

M221 PLC 可扩展吗?

可以,M221 PLC可通过多种方式扩展功能,包括:

  • 安装在PLC正面的插件式扩展卡
  • 安装在PLC右侧的扩展模块
  • TM3XTRA1发射器TM3XREC1接收器远程I/O
  • 特定型号配备以太网端口,可连接各类支持Modbus协议的设备。

:books: 继续探索工业控制系统

如果本次讨论对您有帮助,您可能还想了解:

:world_map: DigiKey 导航