【DigiKey好物畅享】M5Stack-CoreS3 基于小智的外部音乐播放器实现(三)

【DigiKey好物畅享】M5Stack-CoreS3 基于语音控制的音乐播放器(三)

一、前言

本项目是基于M5Stack CoreS3硬件平台搭建的,整合了esp32-xiaozhi嵌入式智能对话终端系统。最花心思的地方,一是把交互界面做了深度定制,用着更顺手;二是把音频播放功能优化整合,不管是触摸还是语音控制,都能流畅响应,整体用下来体验挺不错的。

二、项目亮点

1. 定制交互界面

之前小智的SpiLcdDisplay类不够灵活,我就把它扩展重构了,做成了CustomLcdDisplay类,基于LVGL弄出了全新的主界面,还加了动态控件和动画效果,看着更生动。顶部是状态栏,网络、电池电量、通知这些关键信息一眼就能看到;中间是聊天区域,用户和助手的消息用气泡式展示,左右对齐,特别清晰,而且只会保留最新的3条消息,旧消息会自动移除,不会显得杂乱;底部专门加了上一首、播放/暂停、下一首的控制按钮,操作起来很直观。

2. AudioPlayerUnit IDF 驱动

AudioPlayerUnit器件官方只给了Arduino的相关资源,但项目需要基于IDF框架开发,没有合适的驱动,音频控制根本没法落地。所以我专门开发了一套AudioPlayerUnit IDF驱动套件,架构设计上花了不少心思:通过UART协议和音频模块通信,还开了专门的FreeRTOS任务处理UART事件,协议帧里包含命令、长度、数据、逆码和校验和,用信号量实现主线程和音频控制的同步,这样效率更高。

3. 项目运行模式

这个播放器能通过AudioPlayerUnit类和硬件播放器的UART通信,控制方式有两种:一种是触摸屏幕,直接点界面上的控制按钮就行,直观又简单;另一种是语音控制,喊唤醒词“nihao, Xiaozhi”就能启动对话功能,之后说对应的命令就行。

另外,我还在McpComplex类的构造函数里,通过MCP服务器注册了音频播放器控制工具,这样小智聊天机器人这类外部系统,就能通过MCP协议控制播放器了。不同的语音命令对应不同的功能,比如想切下一首就说“外部播放器,播放下一首歌曲”,想调大音量就说“外部播放器,音量增大一点”,只要包含“下一首”“增大”这类核心关键词,系统就能精准识别。

语音命令与功能匹配

工具函数 自然语言命令示例 核心关键词
current_songs “外部播放器,现在正在播放哪首歌?” “正在播放”, “哪首歌”, “第几首”
total_songs “外部播放器,总共有多少首歌?” “总共”, “多少首”, “音乐库”
set_volume “外部播放器,音量设置为15。” “音量设置为”, “设置为”
get_volume “外部播放器,现在音量是多少?” “音量是多少”, “现在音量”
decrease_volume “外部播放器,音量减小一点。” “减小”, “调低”
increase_volume “外部播放器,音量增大一点。” “增大”, “调高”, “声音大一点”
play_song “外部播放器,开始播放音乐。” “播放”, “开始播放”
stop_song “外部播放器,停止播放。” “停止”, “停止播放”
previous_song “外部播放器,播放上一首歌曲。” “上一首”, “前一首”
next_song “外部播放器,播放下一首歌曲。” “下一首”, “下一个”

三、使用方法

两种启动方式都很便捷:要么直接喊“你好, 小智”,用语音唤醒对话功能;要么点击顶部的状态栏,通过触摸唤醒语音命令。或者直接摸屏幕上的控制按钮,要么用语音发命令,比如“开始播放音乐”“音量设置为15”,系统都能快速响应。

1. 项目架构


smart_audio_player/
├── components/          # 项目组件
│   ├── AudioPlayerUnit/ # 音频播放器驱动
│   ├── McpComplex/      # MCP 协议集成
│   └── CustomLcdDisplay/ # 自定义显示类
├── main/               # 主程序
│   ├── app_main.cpp
│   └── CMakeLists.txt
├── components.mk       # 组件配置
├── CMakeLists.txt      # 项目配置
└── README.md           # 项目说明

2. 核心类

核心类就四个,各司其职:AudioPlayerUnit负责音频播放器控制,CustomLcdDisplay管自定义显示,McpComplex处理MCP协议集成,CoreS3Board专门适配M5Stack CoreS3硬件,配合起来特别顺畅。

3. 编译与运行

开发环境准备

  1. 设置目标芯片:
    idf.py set-target esp32s3

  2. 配置项目:
    idf.py menuconfig

  3. 选择开发板:
    Xiaozhi Assistant → Board Type → m5stack-core-s3

  4. 配置 PSRAM:

Component config → ESP PSRAM → SPI RAM config → Mode (QUAD/OCT) → QUAD Mode PSRAM

  1. 编译、烧录和监控:

idf.py build flash monitor

四、心得体会

项目初期,最大的卡点是官方仅提供Arduino资源,缺乏适配IDF框架的音频驱动——这直接制约了核心功能落地,毕竟播放控制、状态反馈都依赖驱动支撑。

只好自己弄一套AudioPlayerUnit IDF驱动,反复调试后采用UART通信+FreeRTOS任务+信号量同步方案,交互设计上,增设触摸按键、保留语音控制,还优化消息展示避免杂乱。

此外,xiaozhi-esp32开源项目帮我省去了基础功能的重复开发,让我能专注定制化优化。未来我计划新增本地播放、在线搜索等功能,完善文件管理与语音指令。此次项目深化了我对ESP32-S3和UART通信的理解,也学会了平衡技术与体验,这些经验会成为后续开发的重要积淀。

项目代码 点击跳转 源码