S7-1200 引导式学习 第 5 问:可用的IO点数有多少

本文是西门子S7-1200 PLC认知引导学习系列的一部分。

Pushpin_00 规范文章:解读西门子S7-1200 PLC型号命名
Blue_book_00 学习伴侣(问答版):学习伴侣解读西门子S7-1200 PLC型号命名

您正在阅读:第 5 问

可用的 IO 点数有多少?

说明

术语“点”定义为PLC输入和输出总数量(总和)。

  • 该术语通常限于内置I/O。
  • 该术语一般指数字I/O。
  • 该术语是PLC系列(如S7-1200)能力的一种代表。我们认识到,点数更多的大型PLC具有更强的计算和内存资源。

技术提示 :我个人喜欢用“螺丝端子”这个词,因为每个点都对应一条物理导线。

答案

目前S7-1200系列有五个核心成员。点数范围从:

  • 最小的CPU 1211有8个输入和6个输出,构成14点PLC。
  • 最大的CPU 1217有14个输入和10个输出,构成24点PLC。

与其他PLC系列相比,这个范围较小。然而,S7-1200在设计时就考虑了扩展性。例如,参考本图中展示的TIA选型工具配置。通过扩展模块,系统现在拥有46个输入和58个输出。如果扩展定义,可以说该系统有104个点。

扩展限制

我们可以使用附加模块甚至网络远程I/O来扩展系统。但我们必须谨慎,因为处理额外的I/O需要时间。这包括:

  • 用户程序监控和控制大型系统所需的计算时间

  • 向I/O发送和检索数据的网络时间

随着复杂度增加,我们会遇到实时性限制,系统将无法及时响应以处理机器或流程。此时,我们可以升级到S7-1500等大型PLC,或采用多个响应式PLC协同分工来构建系统。