以下是关于瑞萨使用 BLE(低功耗蓝牙)支持 Zephyr 操作系统的 MCU 板卡的常见问题解答。
问:Zephyr 应用开发生态系统支持哪些瑞萨设备/MCU? 答:您可以在此处找到 Zephyr 支持的瑞萨 MCU 列表。此外,您也可以在 Microchip、 Espressif Systems 、树莓派 Pico(Raspberry Pi Pico)的相关页面或 Zephyr.org 网站查看最新的发行说明。
问:Zephyr 是否提供针对 DA14695 或 DA14699 的 BLE API 文档支持? 答:Bluetooth API 是实现应用接口的关键,为蓝牙 MCU 通信提供核心功能。我们销售的 DA14695-00HQDEVKT-U-ND 开发板集成了带浮点运算的最新 Arm® Cortex®-M33 应用处理器。您也可以在[此处]查看 Zephyr BLE API 详情。
问:在哪里可以找到 Zephyr 生态中的 BLE 应用示例,以便在 DA14695、DA14697 或 DA14699 的 EVK/DVK 上测试? 答:您可以在[此处]找到 BLE 示例。更多详情请参考 DigiKey 网站上的瑞萨电子 DA1469x 简介数据手册。
问:如何使用 Zephyr 启动 DA14695、DA14697、DA14699 的 EVK 或 DVK 开发板? 答:在购买 DA1469 系列开发板或 DVK 套件后,您可以尝试使用 GitHub 上的[此示例]来实现 LED 闪烁。GitHub 链接请点击[此处]。
问:DA1469x 是否有关于如何配置 GPIO 复用(Multiplexer)或 GPIO 引脚映射的示例? 答:关于 DA1469x 的 GPIO 引脚复用或引脚映射的更多信息,可以在[此处]找到。
问:在 DA14695/697/699 上使用 Zephyr 而非默认的 SDK10 有什么额外好处? 答:您可以利用 Zephyr 中已开发的完整应用列表来获得更广泛的 BLE 供应商支持。这能显著降低软件开发工作量和运营成本,且即使在最终 PCB 设计的后期阶段,也可以在不同供应商的硬件之间进行切换。
问:如何在 Zephyr 中为 DA14695、DA14697 或 DA14699 编写应用程序单元测试? 答:编写单元测试的详细信息可以在[此处]找到。
问:Zephyr 中的 DA14695、DA14697 或 DA14699 是否支持 Zephyr MCU Boot(启动加载程序)? 答:是的,所有这些设备都支持 Zephyr MCU Boot。
问:Zephyr 中的 DA14695、DA14697 或 DA14699 是否支持 Zephyr MCU 安全启动(Secure Boot)? 答:是的,相关示例可以在[此处]找到。
问:Zephyr 中的 DA14695、DA14697 或 DA14699 是否支持低功耗管理或 Zephyr 电源管理? 答:是的,该功能默认开启。
问:Zephyr 中的 DA14695、DA14697 或 DA14699 是否支持显示控制器? 答:是的,详细信息可以在 Zephyr API 文档中找到。代码参考请点击[此处]。