本文将介绍如何使用 Nordic nRF54L15-DK 开发套件。
搭配在 DigiKey 网站有售的 Adafruit BME280 温湿度 + 气压传感器 breakout 评估板,搭建一套基于 Zephyr 系统的物联网气象站。
该 Adafruit BME280 温湿度 + 气压传感器 breakout 评估板搭载博世 BME280 传感器,本方案中传感器通过四线 SPI 接口以 1MHz 的速率进行通信。 博世 BME280 传感器同样支持 I2C 接口通信,且该评估板配备了 QWIC 接口(若需使用 I2C 接口方案。实际搭建时,需将 Adafruit BME280 评估板焊接引脚后,安装到面包板上,可选用 DigiKey 在售的面包板。
我们使用以下带颜色标识的杜邦线
完成 面包板与 Nordic nRF54L15-DK 开发套件之间的电路连接。
本方案中还使用了 SparkFun 逻辑分析仪进行调试(因连接线过长等因素,该逻辑分析仪并非最优选择),具体硬件连接如图:
四线 SPI 接口连接关系,以及电源和地线连接方式汇总如下表所示:
1. 创建 Zephyr 配置文件
新建名为proj.conf的 Zephyr 配置文件,写入以下内容:
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_CBPRINTF_FP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_LOG=y
2. 添加工程构建文件
按照 Zephyr 标准开发流程,在工程目录下创建CMakeLists.txt文件,内容如下:
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(spi)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
3. 编写设备树覆盖文件
创建用于定义四线 SPI 接口的 Zephyr 设备树覆盖文件,命名为nrf54l15dk_nrf54l15.overlay,代码如下:
4. 编写主应用程序代码
创建 Zephyr 气象站物联网应用的主程序文件main.c,该程序每秒读取一次 Adafruit BME280 评估板的温湿度和气压数据,同时控制开发板上的绿色 LED 灯周期性闪烁。代码如下:
/*
* Copyright (c) 2024 Nordic Semiconductor ASAhttps://www.digikey.com/en/products/filter/lcd-oled-graphic/107?s=N4IgTCBcDaICYEsDOAHANgQwJ5JAXQF8g
*
* SPDX-License-Identifier: LicenseRef-Nordic-5-Clause
*/
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
/* STEP 1.2 - Include the header files for SPI, GPIO and devicetree */
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/spi.h>
LOG_MODULE_REGISTER(DigiKey_Coffee_Cup, LOG_LEVEL_INF);
#define DELAY_REG 10
#define DELAY_PARAM 50
#define DELAY_VALUES 1000
#define LED0 13
#define CTRLHUM 0xF2
#define CTRLMEAS 0xF4
#define CALIB00 0x88
#define CALIB26 0xE1
#define ID 0xD0
#define PRESSMSB 0xF7
#define PRESSLSB 0xF8
#define PRESSXLSB 0xF9
#define TEMPMSB 0xFA
#define TEMPLSB 0xFB
#define TEMPXLSB 0xFC
#define HUMMSB 0xFD
#define HUMLSB 0xFE
#define DUMMY 0xFF
const struct gpio_dt_spec ledspec = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_NODELABEL(led0), gpios);
/* STEP 3 - Retrieve the API-device structure */
#define SPIOP SPI_WORD_SET(8) | SPI_TRANSFER_MSB
struct spi_dt_spec spispec = SPI_DT_SPEC_GET(DT_NODELABEL(bme280), SPIOP, 0);
/* Data structure to store BME280 data */
struct bme280_data {
/* Compensation parameters */
uint16_t dig_t1;
int16_t dig_t2;
int16_t dig_t3;
uint16_t dig_p1;Bosch BME 280 sensor
int16_t dig_p2;
int16_t dig_p3;
int16_t dig_p4;
int16_t dig_p5;
int16_t dig_p6;
int16_t dig_p7;
int16_t dig_p8;
int16_t dig_p9;
uint8_t dig_h1;
int16_t dig_h2;
uint8_t dig_h3;
int16_t dig_h4;
int16_t dig_h5;
int8_t dig_h6;
/* Compensated values */
int32_t comp_temp;
uint32_t comp_press;
uint32_t comp_humidity;
/* Carryover between temperature and pressure/humidity compensation */
int32_t t_fine;
uint8_t chip_id;
} bmedata;
static int bme_read_reg(uint8_t reg, uint8_t *data, uint8_t size)
{
int err;
/* STEP 4.1 - Set the transmit and receive buffers */
uint8_t tx_buffer = reg;
struct spi_buf tx_spi_buf = {.buf = (void *)&tx_buffer, .len = 1};
struct spi_buf_set tx_spi_buf_set = {.buffers = &tx_spi_buf, .count = 1};
struct spi_buf rx_spi_bufs = {.buf = data, .len = size};
struct spi_buf_set rx_spi_buf_set = {.buffers = &rx_spi_bufs, .count = 1};
/* STEP 4.2 - Call the transceive function */
err = spi_transceive_dt(&spispec, &tx_spi_buf_set, &rx_spi_buf_set);
if (err < 0) {
LOG_ERR("spi_transceive_dt() failed, err: %d", err);
return err;
}
return 0;
}
static int bme_write_reg(uint8_t reg, uint8_t value)
{
int err;
/* STEP 5.1 - declare a tx buffer having register address and data */
uint8_t tx_buf[] = {(reg & 0x7F), value};
struct spi_buf tx_spi_buf = {.buf = tx_buf, .len = sizeof(tx_buf)};
struct spi_buf_set tx_spi_buf_set = {.buffers = &tx_spi_buf, .count = 1};
/* STEP 5.2 - call the spi_write_dt function with SPISPEC to write buffers */
err = spi_write_dt(&spispec, &tx_spi_buf_set);
if (err < 0) {
LOG_ERR("spi_write_dt() failed, err %d", err);
return err;
}
return 0;
}
void bme_calibrationdata(void)
{
/* Set data size of 3 as the first byte is dummy using bme_read_reg() */
uint8_t values[3];
uint8_t size = 3;
uint8_t regaddr;
LOG_INF("-------------------------------------------------------------");
LOG_INF("bme_read_calibrationdata: Reading from calibration registers:");
/* STEP 6 - We are using bme_read_reg() to read required number of bytes from
respective register(s) and put values to construct compensation parameters */
regaddr = CALIB00;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_t1 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param T1 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_t1);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_t2 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param Param T2 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_t2);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_t3 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param T3 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_t3);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p1 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P1 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p1);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p2 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P2 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p2);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p3 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P3 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p3);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p4 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P4 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p4);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p5 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P5 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p5);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p6 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P6 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p6);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p7 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P7 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p7);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p8 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P8 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p8);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_p9 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param P9 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_p9);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 3; size=2; /* only read one byte for H1 (see datasheet) */
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_h1 = (uint8_t)values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H1 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h1);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 64; size=3; /* read two bytes for H2 */
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_h2 = ((uint16_t)values[2])<<8 | values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H2 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h2);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2; size=2; /* only read one byte for H3 */
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_h3 = (uint8_t)values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H3 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h3);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 1; size=3; /* read two bytes for H4 */
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_h4 = ((uint16_t)values[1])<<4 | (values[2] & 0x0F);
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H4 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h4);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 1;
bme_read_reg(regaddr, values, size);
bmedata.dig_h5 = ((uint16_t)values[2])<<4 | ((values[1] >> 4) & 0x0F);
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H5 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h5);
k_msleep(DELAY_PARAM);
regaddr += 2; size=2; /* only read one byte for H6 */
bme_read_reg(regaddr, values, 2);
bmedata.dig_h6 = (uint8_t)values[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] %d Bytes read: Param H6 = %d", regaddr, size-1, bmedata.dig_h6);
k_msleep(DELAY_PARAM);
LOG_INF("-------------------------------------------------------------");
}
int bme_print_registers(void)
{
uint8_t buf[2];
uint8_t size = 2; /* size=2 as 1st byte is dummy using bme_read_reg() */
uint8_t data;
int err;
/* STEP 7 - Go through the following code and see how we are using
bme_read_reg() to read and print different registers (1-byte) */
/* Register addresses to read from (see the data sheet) */
uint8_t reg_id = ID;
uint8_t regs_morecalib[16];
uint8_t regs_more[12];
/* Set the register addresses */
regs_morecalib[0] = CALIB26;
for (uint8_t i=0; i<15; i++)
regs_morecalib[i+1] = regs_morecalib[i] + 1;
regs_more[0] = CTRLHUM;
for (uint8_t i=0; i<11; i++)
regs_more[i+1] = regs_more[i] + 1;
/* Read 1 byte data from each register and print */
LOG_INF("bme_print_registers: Reading all BME280 registers (one by one)");
err = bme_read_reg(reg_id, buf, size);
if (err < 0)
{
LOG_INF("Error in bme_read_reg(), err: %d", err);
return err;
}
data = buf[1];
bmedata.chip_id = data;
LOG_INF("\tReg[0x%02x] = 0x%02x", reg_id, data);
k_msleep(DELAY_REG);
/* Reading from more calibration registers */
for (uint8_t i = 0; i < sizeof(regs_morecalib); i++)
{
err = bme_read_reg(regs_morecalib[i], buf, size);
if (err < 0)
{
LOG_INF("Error in bme_read_reg(), err: %d", err);
return err;
}
data = buf[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] = 0x%02x", regs_morecalib[i], data);
k_msleep(DELAY_REG);
}
/* Reading from more registers */
for (uint8_t i=0; i<sizeof(regs_more); i++)
{
err = bme_read_reg(regs_more[i], buf, size);
if (err < 0)
{
LOG_INF("Error in bme_read_reg(), err: %d", err);
return err;
}
data = buf[1];
LOG_INF("\tReg[0x%02x] = 0x%02x", regs_more[i], data);
k_msleep(DELAY_REG);
}
LOG_INF("-------------------------------------------------------------");
return 0;
}
/* STEP 8 - Go through the compensation functions and
note that they use the compensation parameters from
the bme280_data structure and then store back the compensated value */
static void bme280_compensate_temp(struct bme280_data *data, int32_t adc_temp)
{
int32_t var1, var2;
var1 = (((adc_temp >> 3) - ((int32_t)data->dig_t1 << 1)) *
((int32_t)data->dig_t2)) >> 11;
var2 = (((((adc_temp >> 4) - ((int32_t)data->dig_t1)) *
((adc_temp >> 4) - ((int32_t)data->dig_t1))) >> 12) *
((int32_t)data->dig_t3)) >> 14;
data->t_fine = var1 + var2;
data->comp_temp = (data->t_fine * 5 + 128) >> 8;
}
static void bme280_compensate_press(struct bme280_data *data, int32_t adc_press)
{
int64_t var1, var2, p;
var1 = ((int64_t)data->t_fine) - 128000;
var2 = var1 * var1 * (int64_t)data->dig_p6;
var2 = var2 + ((var1 * (int64_t)data->dig_p5) << 17);
var2 = var2 + (((int64_t)data->dig_p4) << 35);
var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)data->dig_p3) >> 8) +
((var1 * (int64_t)data->dig_p2) << 12);
var1 = (((((int64_t)1) << 47) + var1)) * ((int64_t)data->dig_p1) >> 33;
/* Avoid exception caused by division by zero */
if (var1 == 0) {
data->comp_press = 0U;
return;
}
p = 1048576 - adc_press;
p = (((p << 31) - var2) * 3125) / var1;
var1 = (((int64_t)data->dig_p9) * (p >> 13) * (p >> 13)) >> 25;
var2 = (((int64_t)data->dig_p8) * p) >> 19;
p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)data->dig_p7) << 4);
data->comp_press = (uint32_t)p;
}
static void bme280_compensate_humidity(struct bme280_data *data, int32_t adc_humidity)
{
int32_t h;
h = (data->t_fine - ((int32_t)76800));
h = ((((adc_humidity << 14) - (((int32_t)data->dig_h4) << 20) -
(((int32_t)data->dig_h5) * h)) + ((int32_t)16384)) >> 15) *
(((((((h * ((int32_t)data->dig_h6)) >> 10) * (((h *
((int32_t)data->dig_h3)) >> 11) + ((int32_t)32768))) >> 10) +
((int32_t)2097152)) * ((int32_t)data->dig_h2) + 8192) >> 14);
h = (h - (((((h >> 15) * (h >> 15)) >> 7) *
((int32_t)data->dig_h1)) >> 4));
h = (h > 419430400 ? 419430400 : h);
data->comp_humidity = (uint32_t)(h >> 12);
}
int bme_read_sample(void)
{
int err;
int32_t datap = 0, datat = 0, datah = 0;
float pressure_pa = 0.0f, temperature_c = 0.0f, humidity = 0.0f;
/* STEP 9.1 - Store register addresses to do burst read */
uint8_t regs[] = {PRESSMSB, PRESSLSB, PRESSXLSB, \
TEMPMSB, TEMPLSB, TEMPXLSB, \
HUMMSB, HUMLSB, DUMMY}; //0xFF is dummy reg
uint8_t readbuf[sizeof(regs)];
/* STEP 9.2 - Set the transmit and receive buffers */
struct spi_buf tx_spi_buf = {.buf = (void *)®s, .len = sizeof(regs)};
struct spi_buf_set tx_spi_buf_set = {.buffers = &tx_spi_buf, .count = 1};
struct spi_buf rx_spi_bufs = {.buf = readbuf, .len = sizeof(regs)};
struct spi_buf_set rx_spi_buf_set = {.buffers = &rx_spi_bufs, .count = 1};
/* STEP 9.3 - Use spi_transceive() to transmit and receive at the same time */
err = spi_transceive_dt(&spispec, &tx_spi_buf_set, &rx_spi_buf_set);
if (err < 0) {
LOG_ERR("spi_transceive_dt() failed, err: %d", err);
return err;
}
/* Put the data read from registers into actual order (see datasheet) */
/* Uncompensated pressure value */
datap = (readbuf[1] << 12) | (readbuf[2] << 4) | ((readbuf[3] >> 4) & 0x0F);
/* Uncompensated temperature value */
datat = (readbuf[4] << 12) | (readbuf[5] << 4) | ((readbuf[6] >> 4) & 0x0F);
/* Uncompensated humidity value */
datah = (readbuf[7] << 8) | (readbuf[8]);
/* Compensate values using given functions */
bme280_compensate_press(&bmedata,datap);
bme280_compensate_temp(&bmedata, datat);
bme280_compensate_humidity(&bmedata, datah);
/* Convert to proper format as per data sheet */
pressure_pa = (float)bmedata.comp_press/256.0f;
float pressure_in = 0.0002953f * pressure_pa;
temperature_c = (float)bmedata.comp_temp/100.0f;
float temperature_f = (1.8f*temperature_c) + 32.0f;
humidity = (float)bmedata.comp_humidity/1024.0f;
/* Print the uncompensated and compensated values */
LOG_INF("\tTemperature: \t uncomp = %d C \t comp = %8.2f C", datat, (double)temperature_c);
LOG_INF("\tTemperature: \t uncomp = %d C \t comp = %8.2f F", datat, (double)temperature_f);
LOG_INF("\tPressure: \t uncomp = %d Pa \t comp = %8.2f Pa", datap, (double)pressure_pa);
LOG_INF("\tPressure: \t uncomp = %d Pa \t comp = %8.2f in Hg", datap, (double)pressure_in);
LOG_INF("\tHumidity: \t uncomp = %d RH \t comp = %8.2f %%RH", datah, (double)humidity);
return 0;
}
int main(void)
{
int err;
err = gpio_is_ready_dt(&ledspec);
if (!err) {
LOG_ERR("Error: GPIO device is not ready, err: %d", err);
return 0;
}
/* STEP 10.1 - Check if SPI and GPIO devices are ready */
err = spi_is_ready_dt(&spispec);
if (!err) {
LOG_ERR("Error: SPI device is not ready, err: %d", err);
return 0;
}
gpio_pin_configure_dt(&ledspec, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
/* STEP 10.2 - Read calibration data */
bme_calibrationdata();
/* STEP 10.3 - Write sampling parameters and read and print the registers */
bme_write_reg(CTRLHUM, 0x04);
bme_write_reg(CTRLMEAS, 0x93);
bme_print_registers();
LOG_INF("Continuously read sensor samples, compensate, and display");
while(1){
/* STEP 10.4 - Continuously read sensor samples and toggle led */
bme_read_sample();
gpio_pin_toggle_dt(&ledspec);
k_msleep(DELAY_VALUES);
}
return 0;
}
5. 工程目录结构
最终的 Zephyr 工程目录结构应如下所示:
|-- CMakeLists.txt
|-- nrf54l15dk_nrf54l15.overlay
|-- prj.conf
`-- src
|-- main.c
6. 编译与烧录工程
在 Python 虚拟环境中,执行以下命令编译 Zephyr 工程:
digikey_coffee_cup (venv) $ west build -p always -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp -- -DEXTRA_DTC_OVERLAY_FILE=nrf54l15dk_nrf54l15.overlay
最后,通过 USB 接口连接 Nordic nRF54L15-DK 开发板,执行以下命令完成程序烧录:
digikey_coffee_cup (venv) $ west flash
7. 功能说明
这套 Zephyr 物联网气象站程序会在初始化阶段执行博世 BME280 传感器的标准校准流程,随后每秒读取一次传感器的温度、湿度和气压数据,并控制开发板上的绿色 LED 灯同步闪烁。程序还支持将气象数据转换为不同单位的浮点格式进行显示(这也是配置项CONFIG_CBPRINTF_FP_SUPPORT=y的作用)。
程序烧录完成后,可通过以下命令打开 minicom 终端,查看 Nordic nRF54L15-DK 开发板采集到的气象数据:
digikey_coffee_cup@digikey:~ $ minicom -D /dev/ttyACM1
同时,我们使用 SparkFun 逻辑分析仪对四线 SPI 接口的通信数据进行监测。第一张数据快照展示了系统初始化、校准阶段,以及读取传感器校准寄存器时的全部通信报文。
下图是 SPI 接口单次通信报文的详细数据,该次通信中,运行 Zephyr 程序的 Nordic nRF54L15-DK 开发板每秒向传感器发起一次 9 字节的数据查询,查询的寄存器地址如下:
#define PRESSMSB 0xF7
#define PRESSLSB 0xF8
#define PRESSXLSB 0xF9
#define TEMPMSB 0xFA
#define TEMPLSB 0xFB
#define TEMPXLSB 0xFC
#define HUMMSB 0xFD
#define HUMLSB 0xFE
#define DUMMY 0xFF
这些地址信息可在 SPI 的 MOSI(主机发送)总线上清晰观测到,同时 MISO(主机接收)总线上会返回传感器对应寄存器的数值。
Nordic nRF54L15-DK 开发板非常适用于对功耗要求严苛的无线物联网气象站项目。
nRF52L15 芯片可在 DigiKey 网站购买。
若有需要,这套 Zephyr 物联网气象站的数据还可对接 DigiKey 在售的多种显示模块。例如一款成本低廉、支持 SPI 或 I2C 接口的经典显示屏,此外还有多款不同显示规格的模块可供选择。
除本方案使用的传感器外,DigiKey 还提供搭载博世 BME280 传感器的其他开发板,如 SparkFun BME280 开发板。
你还可以为这套 Zephyr 物联网气象站扩展更多气象传感器,例如 Adafruit 风速传感器,该传感器可通过 nRF52L15 的 SAADC 接口进行信号调理(其输出电压范围与风速对应:0.4V 对应 0m/s,2.0V 对应 32.4m/s),该传感器同样可在 DigiKey 购买。
DigiKey 还提供博世新款传感器供该气象站方案升级,例如 BME688 传感器。
这是一款集成气体、气压、温度、湿度检测功能的数字低功耗传感器,内置 AI 算法。
博世 BME688 传感器具备更丰富的功能和应用场景,例如:
- 室内空气质量监测
- 基于挥发性硫化物检测,判断口臭或食物腐败情况(这类物质是细菌滋生的标志性产物)
- 异常气体和异味检测,可用于气体泄漏预警
- 婴儿尿布状态监测
- 异味和臭味的早期预警
注意事项:请严格遵循博世 BME280 传感器厂商的建议和规范,执行正确的回流焊工艺,并确保传感器在 PCB 上的安装方式符合要求,不当的焊接和安装操作可能导致传感器测量数据偏离预期值。