参考大家的帖子后发现好多都是用Arduino App Lab软件连接和开发Arduino UNO Q板卡的。所以也尝试用Arduino App Lab软件试一下。Arduino App Lab的下载链接为Arduino App Lab。目前Arduino App Lab有四个版本,分别是Windows10/11、Linux、MACOS和运行在ARM上的Windows11系统。
我用的是Windows系统,下载后是一个.exe文件,打开后会自动安装,安装路径也是C盘,不过安装后的文件大小非常小,大约是86.8M,至于在其他文件夹下是否有工具文件,这个就没有详细查找了。桌面也会自动生成快捷方式,打开后会进入到主界面,若没有连接板卡的话会出现如下未连接界面
连接板卡后会出现UNO Q的设备名称,点击可以直接连接板卡。首先会要求设置板卡用户名
然后设置Wi-Fi,需要输入Wi-Fi密码
之后是设置登录密码
设置完成后会检查更新,检查也是需要很长时间的,检查更新后可以直接点击更新,不过时间有点长,甚至不知道成功没有,我在多次更新后最终的日志显示某个文件下载成功后就很长时间没有动了。重启板卡后会跳过更新。
更新完成后会进入例程界面,不过可能是因为版本比较新的问题吧,感觉软件界面比较简单,不过例程说明还是挺详细的,就是说明文档是英文,需要一点的时间去看。