【DigiKey好物畅享】M5Stack-K128-时钟功能使用测试

本文基于Uiflow2在线编译功能,使用在线烧录工具测试其时钟显示使用效果。

安装环境:

1、注册m5stack账号

2、在m5stack官方网站下载M5Burner_Windows压缩包到本地电脑,解压后无需安装,运行M5Burner.exe即可。

https://docs.m5stack.com/zh_CN/uiflow/m5burner/intro

或者直接使用打开下述网址在线烧录。

https://uiflow2.m5stack.com/

固件烧录:

登录后在左侧选中 CORES3 ,然后右侧栏找到 UIFlow2 ,下载后,点击 “configure” 配置网络,之后点击页面下方蓝色背底的“next”就可以完成烧录。

使用效果:

uiflow2网站中刷了个显示时间的固件,一切顺利能正常显示。

开发心得:

作为新手,强烈建议烧录UIFlow2.0固件,里面有有大量针对CoreS3的示例程序(如图像识别、语音识别、时钟、天气站等),可以直接加载运行,感受其强大功能。开发时还碰到个问题,刷好的m5f2文件,在CoreS3重启后不会自动加载,需要在uiflow界面将m5f2文件拷贝到CoreS3设备中,这样操作的话,下次就可以开机自动启动m5f2程序了。