本文对M5STACK CORES3开发板运行UIFlow2.0来做介绍,UIFlow2.0是M5STACK团队自主研发的在线一站式图形化、零代码的界面、代码开发平台,官网链接如下
固件烧录
在开始使用UIFlow2.0之前,需要将M5STACK CORES3开发板的固件切换为UIFlow2.0的固件,长按RST按键到绿灯亮起即可强制进入烧录模式,然后在M5Burner软件中选择烧录UIFlow2.0的固件,并且需要配置WIFI的信息,输入完成后点击next,等待烧录完成即可
图形化开发
这里选择了一个开源的demo,电子琴的一个项目,具体实现是在屏幕下方设置了八个触摸按键,对应的是Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Ti、Do的八个音节,具体实现的方式是向Speaker输出一个指定频率的方波,也就是对应前面说的音节频率
然后点击Run按钮、点击右箭头的图标,开始运行代码,可以看到这个图形化开发的程序,在运行阶段实际上是转成了python的代码,发送给开发板来执行,在烧录完成之后,可以看到开发板上面已经运行了刚刚在烧录的Demo,触摸屏幕,可以正常的完成发音了!