产品供应情况
MachXO2分线板最初版本搭载的是LCMXO2-1200ZE-1TG144C CPLD芯片,新版现已替换为LCMXO2-7000HE-4TG144C。
新版MachXO2扩展板(LCMXO2-7000HE-B-EVN)可通过DigiKey在此获取。
旧版MachXO2扩展板(LCMXO2-1200ZE-B-EVN)在库存售完前可通过DigiKey在此购买。
教程配套 VHDL 代码
blinking_led.vhd (2.0 KB)
简介
本教程将引导您使用Lattice Diamond软件(版本4.1.87)为MachXO2扩展板评估套件创建简单项目。适用于两个版本的评估套件。教程涵盖新建项目、代码录入、内部振荡器使用、编译、引脚分配及板卡编程等内容。另有单独教程介绍仿真功能,详见此处。
创建新项目
选择"文件( File ) → 新建( New ) →项目 (Project) …"启动新建项目向导(New Project Wizard launche)。点击 " 下一步 "(Next) 。如图1所示输入项目名称及存储路径,点击 " 下一步 "(Next) 。
图 1. 输入项目名称与存储位置。
本项目不使用现有源文件。点击 " 下一步 "(Next) 。
将器件系列指定为MachXO2 ,器件选择LCMXO2-7000HE 或LCMXO2-1200ZE (根据您拥有的开发板版本),封装类型选择TQFP144 ,性能等级选择4 (若使用7000HE)或1(若使用1200ZE),工作条件选择商用级。部分选项需优先选定,才能在下拉列表中显示正确的后续选项。完整器件型号LCMXO2-7000HE-4TG144C 或LCMXO2-1200ZE-1TG144C 将显示在部件名称文本框内,如图2所示。点击 " 下一步 "(Next) 。点击完成( Finish ) 。
图 2. 选择器件型号。
代码输入与内部振荡器实例化
创建新源文件需选择:文件( File ) →新建( New ) →文件 … ( File… ) 如图3所示,选择源文件( Source Files ) 类别为VHDL 文件 类型。命名新文件并点击新建( New ) 。
图 3. 创建VHDL文件。
提供的blinking_led.vhd示例代码利用MachXO2内部振荡器实现LED每秒闪烁两次。要使用OSCH振荡器原语,必须实例化"lattice"或"machxo2"库:
LIBRARY lattice;
USE lattice.components.all;
LIBRARY machxo2;
USE machxo2.all;
OSCH组件声明如下:
COMPONENT OSCH
GENERIC(
NOM_FREQ: string := "53.20"); --53.20MHz, or can select other supported frequencies
PORT(
STDBY : IN STD_LOGIC; --'0' OSC output is active, '1' OSC output off
OSC : OUT STD_LOGIC; --the oscillator output
SEDSTDBY : OUT STD_LOGIC); --required only for simulation when using standby
END COMPONENT;
在本示例项目中,OSCH实例化方式如下:
OSCInst0: OSCH
GENERIC MAP (NOM_FREQ => "53.20")
PORT MAP (STDBY => '0', OSC => clk, SEDSTDBY => OPEN);
本页底部附录列出了OSCH支持的频率列表。
引脚分配与编译
如图4所示选择Process Pane。在Process窗格中双击Translate Design 执行综合与转换。
图 4. 选择Process窗格。
选择Tools → Spreadsheet View 。点击Spreadsheet View底部的Pin Assignments 标签。向下滚动直至出现引脚 107 。双击引脚107的Signal Name 列。Assign Signals 对话框如图5所示弹出。
图 5. 引脚分配。
选择led 信号并点击Assign Signals ,将其分配至107号引脚。107号引脚连接MachXO2扩展板的D8 LED。图6显示最终信号分配结果。
图 6. 引脚分配完成。
返回Process 窗格,勾选Export Files 下的JEDEC File 。双击Export Files 执行映射(Map)、布局布线(Place & Route),并生成JEDEC编程文件。若提示保存修改文件,请确认。图7展示了成功运行效果。
图 7. 编译成功
CPLD 编程
通过USB线将MachXO2开发板连接至电脑。
选择工具 (Tools) →编程器 ( Programmer)。编程器 : 启动 (Programmer: Getting Started) 对话框将打开,如图8所示。点击OK。
图 8. 打开编程器。
点击Program 图标。设备开始编程。完成后,状态指示灯将变为绿色,如图9所示。MachXO2开发板上的LED D8会以每秒一次的频率闪烁。
图 9. 编程成功完成。
结论
本教程通过Lattice Diamond软件和MachXO2开发板,演示了使用这些工具创建简单项目的基本步骤。
附录: OSCH 支持频率
默认频率为2.08MHz。支持频率(单位:MHz)包括:
2.08 4.16 8.31 15.65
2.15 4.29 8.58 16.63
2.22 4.43 8.87 17.73
2.29 4.59 9.17 19.00
2.38 4.75 9.50 20.46
2.46 4.93 9.85 22.17
2.56 5.12 10.23 24.18
2.66 5.32 10.64 26.60
2.77 5.54 11.08 29.56
2.89 5.78 11.57 33.25
3.02 6.05 12.09 38.00
3.17 6.33 12.67 44.33
3.33 6.65 13.30 53.20
3.50 7.00 14.00 66.50
3.69 7.39 14.78 88.67
3.91 7.82 15.65 133.00