【DigiKey好物畅享】NXP FRDM-MCXN236开发板超级简单创建自己的LVGL工程

非常感谢得捷电子与电子工程世界给了参与DigiKey好物畅享的活动,我这里拿到的开发板为恩智浦的FRDM-MCXN236开发板,以及官方的LCD-PAR-S035开发板。我将分享如何快速体验LVGL工程。

【体验官方的示例】

1、使用import sdk sample导入LVGL示例

2、通过向导导入示例,首先点击Importsdk 在弹出来的菜单中先择lvgl_examples下在的lvgl_demo_widgets。

3、再选择开发板为MCXN236,然后一路下一步就可以完成工程的导入。

5、构建工程后,下载到开发板。

效果如下图所示:

前面提体验官方示例,接下使用GuiGuider设计工具来创建示例工程。

GuiGuider 是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出的一款专为嵌入式系统设计的图形用户界面(GUI)开发工具,旨在通过低代码或无代码方式快速创建高品质的交互界面。

【操作步骤】

1、打开GuiGuider设计工具,创建基于mcxN236的工程,版本可以选择8.3或者9.0的版本都可以。

2、在组件模中,选择中ButtonCouer

然后一路下一步便可以创建好。

3、生成工程后点击菜单运行->编译部署设备,同时需要将开发板连接到电脑上。

4、稍等一会,工程就下载到开发板上,并运行了。

最后实现效果如下:

【体验小结】

NXP官方在开发板上给出了非常丰富的外设示例,同时也给出了许多的GUI的示例,我们可以通过官方的开发板+官方的LCD可以快带的体验开发板,以及快速给自己的项目进行验证,可以大大的减少开发者的开发时间,只需要在示例上进行修改即可实现自己的工程。

同时我们可以通过NXP官方的GuiGuider设计工具,也可以非常快速的创建自己的LVGL工程。