一、软件下载以及sdk搭建
通过NXP给的板子说明,在nxp.com/MCUXpresso网站上下载用于NXP开发的IDE,这里下载非常快,需要注册账号。文件是1个G大小。
在打开的主界面显示,第一个选项,下载对应板子的SDK,默认文件在IDE的安装目录中。这里选择FRDM-MCUXN236,如图我已经下载。
二、入门程序(LED闪烁)
首先进行程序导入,如图所示。
由于这里已经导入过,故不能进行下一步操作,直接打开项目就好。这里可以看到SDK的版本号为:25.09.10
硬件要求:
- Type-C USB cable
- FRDM-MCXN236 board
- Personal Computer
另外需要串口软件:
- 115200 baud rate
- 8 data bits
- No parity
- One stop bit
- No flow control
同时USB线连接板子J10口。
主要文件:
board.h
#define LED_RED_TOGGLE() \
GPIO_PortToggle(BOARD_LED_RED_GPIO, 1U << BOARD_LED_RED_GPIO_PIN)
app.h
#define BOARD_LED_GPIO BOARD_LED_RED_GPIO
#define BOARD_LED_GPIO_PIN BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
主文件led_blinky.c
void SysTick_Handler(void)
{
/* Toggle pin connected to LED */
GPIO_PortToggle(BOARD_LED_GPIO, 1u << BOARD_LED_GPIO_PIN);
}
/*!
* @brief Main function
*/
int main(void)
{
/* Board pin init */
BOARD_InitHardware();
while (1)
{
}
}
打开项目,点击构建项目。
烧录程序。LED灯在闪烁,串口打开也有字样显示。