文氏桥(Wien Bridge)振荡器的构造与性能

文章摘要

本文介绍文氏桥(Wien Bridge)振荡器,重点阐述其实用元器件的选择和实测性能。文中给出了一款经典运算放大器设计的原理图和工作电路,该设计采用 7374 型白炽灯实现自动增益控制。文章探讨了其工作原理,着重强调了灯泡非线性电阻的重要性(含电阻曲线)。

经典电路的魅力与性能

文氏桥振荡器是一款人人都应动手制作的经典电路。它设计精巧,能产生失真极低的正弦波形,在滤波、反馈和自动增益控制方面提供了宝贵的实践经验。令人称奇的是,该电路的核心是一只白炽灯,它起到了稳定电路增益的作用。

在图 1 中,LF412 运算放大器左侧可以看到 7374 型白炽灯。使用简单的白炽灯是个巧妙的选择,因为灯泡的电阻会随自身发热温度变化:冷态时电阻较低,随着灯泡升温,电阻逐渐增大。这一特性在图 2 中有所体现:冷态(1 伏直流电压下)电阻约为 125Ω;当灯泡电压达到额定的 28 伏直流时,灯丝电阻增至约 700Ω。这是一种具有正温度系数的非线性电阻变化。

历史意义: 提及文氏桥振荡器,就不得不说到惠普 HP 200A 音频振荡器。这款真空管电路采用了类似的灯泡来稳定放大器的增益,还使用了大型空气可变电容器来调节输出频率。

图 1:文氏桥振荡器原型,包含 7374 型灯泡和 LF412 运算放大器。

小贴士: 文氏桥振荡器是一款极具魅力的电路,具有优异的频谱性能。更重要的是,它将运算放大器的理论与实践融入到了一个简洁易建的电路中。图 1 展示了简易电路。最令人印象深刻的是图 5 所示的干净频谱响应 —— 谐波(失真)低于仪器的噪声底。

图 2:7374 型白炽灯的非线性电阻曲线。

利用白炽灯保持增益稳定

文氏桥振荡器的原理图如图 3 所示。注意,7374 型灯泡与运算放大器的反相输入端相关联。回顾一下,运算放大器的增益由反馈电阻与输入电阻的比值决定:

增益 Gain \propto \dfrac{R_f}{R_{In}}

在图 3 中可以看到,灯泡取代了 RIn。因此,电路的增益与灯泡电阻相关:

增益 Gain \propto \dfrac{R_f}{R_{lamp}}

当振荡器输出增大时,灯泡的发热量会增加。热量增加使电阻相应增大,而电阻增大又会降低系统增益。综合来看,这形成了一种自然的反馈机制,使振荡器的输出保持稳定。

图 3:包含 7374 型灯泡和 LF412 运算放大器的文氏桥振荡器原理图。

典型文氏桥振荡器的元件参数

该经典电路遵循的公式为:

f = \dfrac{1}{2 \pi R_1C_1}

R_f = 2R_b

本文不推导公式,而是介绍一种确定元件参数的实用方法。先从 R_f 开始,已知 R_f = 2R_b,我们可以利用分压器来计算灯泡电压与输出电压的关系:

V_b = V_{Out}\dfrac{R_b}{R_b + R_f} = V_{Out}\dfrac{R_b}{R_b + 2R_b} = \dfrac{1}{3}V_{Out}

基于这一特性,我们可以在一定范围内根据期望的输出电压选择 R_f 。例如,假设我们使用 ±12V 直流电源轨,希望输出 ±6V 峰值电压,对应的有效值输出电压为 4.2V。根据上述公式,灯泡两端的电压为输出电压的 1/3,即 1.4V。结合图 2 的数据,这对应灯泡的热态电阻为 150Ω。因此,我们可以选择 R_f2R_b,即约 300Ω。

至于 R1 和 C1,假设我们希望输出 1kHz 的信号。通常的做法是先选择电容,再确定相应的电阻。若选择 C1 = 0.1μF,则 R1 选用 1.6kΩ 较为合适。

你可以酌情微调电阻,使放大器的中心频率对准 1kHz。也可以添加双联电阻或双联电容来实现频率可调输出。电阻相对容易获取,而大型可变电容价格昂贵且已属 legacy(过时)元件,仅在特殊射频应用中能见到。

技术小贴士: 在振荡器和滤波电路中,从电容值入手选择元件往往更为便捷。这考虑到了元器件的可得性 —— 毕竟分立电阻的可选值远多于电容。

文氏桥振荡器的性能

使用 Digilent Analog Discovery 3 对电路性能进行了测量。电路由 ±12 伏直流电源轨供电。图 4 的示波器图像显示,电路输出干净的正弦波,振幅约为 ±6 伏,频率约为 1kHz。

图 5 印证了其低失真特性:图中可见 1kHz 的尖峰,在 - 80dBm 的噪声底以下未检测到可测量的谐波。如此简单的电路能有这样的性能,着实令人惊叹。

图 4:文氏桥振荡器输出 ±6 伏直流信号,频率约为 1kHz。

图 5:文氏桥振荡器的频谱纯净,谐波峰值比主峰值低 - 80dBm 以上,未检测到可测量的谐波。

技术小贴士: 文氏桥振荡器可适配范围较广的电阻。这并不奇怪,因为图 2 的曲线显示,灯泡在达到最大工作电压前都具有正温度系数。限制因素是运算放大器的设计最大电源轨电压。为实现低失真,必须避免削波,可将输出限制在电源轨电压的约 1/2。本文中振荡器的峰值输出就限制在电源轨电压的 1/2 左右。

文氏桥振荡器的应用

在测试台上配备一款低成本的优质振荡器十分实用。其一个重要应用是测试放大器的失真:将干净的正弦波输入放大器,然后观察谐波情况。如今,像本文中使用的 Digilent Analog Discovery 这样的低成本频谱分析仪,让观察谐波变得轻松便捷。

你可以做个实验:制作一个简单的共基极晶体管放大器,观察它在偏置、发射极负反馈电阻、电源轨电压和温度等参数变化时的响应。图 6 展示了文氏桥振荡器驱动单级晶体管放大器的场景。

图 6:共发射极晶体管放大器实物图,背景中是文氏桥振荡器。

总结

本文介绍了一款可正常工作的文氏桥振荡器,其采用 LF412 运算放大器和 7374 型白炽灯搭建而成。文中包含电路原理图以及面包板原型的实物照片。该振荡器性能优异,在 - 80 dBm 的噪声底以下未检测到可测量的谐波。文章阐述了其工作原理,重点讲解了白炽灯的非线性电阻所实现的自动增益控制功能(含灯泡电阻曲线)。